QUESTION:
Comment fonctionne la communication par données globales sur une
CPU S7, et à quoi doit-on faire attention ?
REPONSE:
La communication par données globales permet d'échanger des petits
volumes de données. Les données globales (GD) peuvent être
constituées de :
- Entrées et sorties
- Mémentos
- Données dans des blocs de données
- Fonctions de temporisation et de comptage.
Les données globales sont échangées entre CPUs sous forme de
paquets de données, que l'on peut résumer à des cercles de GD
unilatéraux ou bilatéraux. Un cercle de GD est identifié par son
numéro de cercle.
Lien unilatéral :
Une CPU peut émettre les paquets de GD à plusieurs CPUs.
Lien bilatéral :
Lien entre deux CPUs : chaque CPU peut émettre et recevoir
un paquet de GD.
L'attention de l'utilisateur est attirée sur le fait qu'une CPU
réceptrice n'acquitte pas la réception de données globales.
Les liens de communication sont alors toujours nécessaires, lorsque
le programme utilisateur doit exécuter un échange de données via
les blocs de communication correspondants (SFBs, FBs ou FCs). La
définition d'un lien de communication permet de faciliter
sensiblement la programmation de la communication. La définition de
ce lien est valable pour tous les blocs de communication appelés et
n'a pas à être redéfinie à chaque fois.
Configuration:
La procédure exacte pour configurer une communication par Données
Globales est décrite en détail dans l'aide en ligne de STEP 7 dans
le SIMATIC Manager.
Ci joint, vous trouverez un guide pour la configuration pas a
pas d'une communication par Données Globales..
cp_e12_0_2_e.pdf ( 61 KB )
|