|
FRAGE:
Welche AS-i Slaves können an der neuen Systemerweiterung AS-i Power24V betrieben werden?
ANTWORT:
AS-i Power24V ist eine Erweiterung der AS-i Spezifikation, bei der die AS-i Nennspannung auf 24 V reduziert wird.
AS-Interface wird üblicherweise mit der Nennspannung DC 30 V betrieben. Ein AS-i Netzteil (z.B. 3RX9501-2BA00) enthält neben der 30 V Spannungserzeugung eine sogenannte Datenentkopplungsschaltung, die für die AS-i Datenübertragung auf der AS-i Leitung benötigt wird. Bei Verwendung eines AS-i Netzteils können AS-i Master und AS-i Slaves ohne weitere Zusatzkomponenten an die AS-i Leitung angeschlossen werden.
Gemäß Erweiterung der AS-i Spezifikation ist alternativ auch die Nennspannung DC 24 V möglich, so dass ein Standard 24 V Netzteil für die Versorgung eines AS-Interface Netzes eingesetzt werden kann (AS-i Power24V). Für die AS-i Datenübertragung ist hierbei ein Datenentkopplungsmodul (z.B. 3RK1901-1DE12-1AA0) nötig, an das AS-i Master und AS-i Slaves angeschlossen werden.
Die AS-i Datenqualität ist bei beiden Betriebsweisen gleich hoch. Es können jeweils bis zu 62 Slaves (A/B) angeschlossen werden.
Das 24 V Netzteil muss dem PELV-Standard (Protective Extra Low Voltage) entsprechen und eine Restwelligkeit von max. 250 mVpp einhalten. Empfohlen werden SITOP-Stromversorgungen.
Wie bei allen Spannungsversorgungen muss gewährleistet werden, dass die Spannung am Ort des Verbrauchers ausreichend hoch ist.
Insbesondere bei einer Netzteilspannung von 24 V ist der Spannungsfall auf der AS-i Leitung zu beachten. Um den Spannungsfall einzuschränken, ist bei AS-i Power24V die AS-i Leitungslänge auf 50 m begrenzt, so dass in der Praxis Sensoren mit dem Standard-Spannungsbereich von 10...30 V mit ausreichender Spannung versorgt werden können.
Die Slaves sowie die Sensoren bzw. Aktoren müssen für die niedrigere Spannung geeignet sein.
An den Slaves sind keine Einstellungen bezüglich AS-i Power24V nötig.
Alle Power24V-Slaves müssen mit mindestens 18 V AS-i Spannung versorgt werden.
Die beiliegende Tabelle listet auf, welche AS-i Slaves für AS-i Power24V geeignet sind.
Berechnungsbeispiel:
Die AS-i Flachleitung (2 x 1,5 mm²) besitzt einen Widerstand von 0,025 Ohm/m (inkl. Rückleitung), d.h. der Spannungsfall beträgt 0,25 V pro 10 m Leitungslänge und pro 1 A Strom.
Bei 20 Standard Slaves mit je 150 mA Stromverbrauch (inkl. ca. 100 mA Verbrauch der angeschlossenen Sensoren), die gleichverteilt auf 50 m AS-i Leitung angeordnet sind, wird der letzte Sensor mit ca. 18 V versorgt, wenn am Anfang der AS-i Leitung 24 V eingespeist werden.
Näherungsweise Berechnung:
24 V (Netzteilspannung) - 2 V (Spannungsfall auf Leitung) - 4 V (Spannungsfall im Slave) = 18 V.
Zur Erhöhung der Spannung am Sensor kann nach Möglichkeit die Ausgangsspannung des Netzteils z.B. auf 26 V eingestellt werden (abhängig von den Eigenschaften des Netzteils und der sonstigen angeschlossenen Verbraucher).
( 52 KB ) 71129_AS-I_POWER24V_MASTER_SLAVES_2012-06-29.xls (52 KB) ( 52 KB )
|