|  |
La copia de seguridad preventiva de los contenidos de los discos duros sigue siendo la mejor medida para evitar la pérdida de los datos. En especial, la copia de seguridad de las particiones del sistema operativo como imágenes de disco duro ahorrará una laboriosa nueva instalación en el caso de que se produzca un fallo y, en consecuencia, reducirá de forma notable los tiempos de parada. Un cambio posterior del particionado para la adaptación óptima a los requisitos del usuario sin pérdida de los datos usando medios de Windows sólo es posible con Windows Vista o posterior, y sólo con ciertas restricciones. Image & Partition Creator ofrece una solución notablemente mejor y resulta especialmente adecuada para su uso con SIMATIC IPCs / HMI IPCs. Con ello se asegura un alto grado de funcionalidad y soporte funcional. El cliente puede estar seguro de que Image & Partition Creator es el producto óptimo para su uso en su SIMATIC IPC / HMI IPC.
Desafortunadamente, no ha sido posible mantener la compatibilidad de las imágenes de disco duro generadas con el Image Creator V2.1.
Image Creator V2.1 y Partition Creator V2.1 no se pueden usar en equipos de la generación C, pero seguirán estando disponibles para su pedido para los equipos hasta la generación "B".
SIMATIC IPC Image & Partition Creator V3.1 se ha liberado para los equipos SIMATIC IPC / HMI IPC de la generación "C".
¿Qué es nuevo en el SIMATIC IPC Image & Partition Creator V3.1?
· Posibilidad de utilizar la nueva SIMATIC Field PG M3
· Se ha liberado la versión V3.1 para los futuros SIMATIC IPC627C / IPC647C / IPC847C y HMI IPC677C para su liberación de suministro en el segundo trimestre. Se ruega tener en cuenta la liberación para el suministro de estos equipos.
· Posibilidad de trabajar con el nuevo sistema operativo Windows 7
· Innovación de la interfaz de usuario.
· La V3.1 permite trabajar con unidades virtuales
SIMATIC IPC Image & Partition Creator V3.1 sigue ofreciendo las características anteriormente valoradas:
· Para uso sobre cualquier configuración de ordenador
· Creacción de menú asistido de unidad USB FlashDrive para el arranque con el Image & Partition Creator como medio de arranque alternativo
· Para uso con independencia del sistema operativo mediante el arranque desde el CD de arranque de Image & Partition Creator o arrancado desde unidad USB FlashDrive con el Image & Partition Creator.
· Soporte de driver automático para los SIMATIC IPCs / HMI IPCs liberados
· Creación de menú asistida de una entrada para la unidad USB FlashDrive en el menú de arranque de Windows para una selección de arranque sencilla de la unidad USB FlashDrive
Funciones de respaldo (functionalidad parcial: Image Creator)
· Copia de seguridad de partición: copia de seguridad y restauración rápida y precisa de los contenidos de los discos duros. Tiempo de restauración reducido de manera significativa en comparación con una instalación nueva.
· Duplicación sencilla del software pre-cargado que ya se tenga en otros equipos con la misma configuración y el mismo propósito de uso (clonación). Esto permite una sustitución de equipo rápida en el caso, por ejemplo, de un fallo.
· Copia de seguridad completa a través de un doble click de ratón con "1ClickImage" después de una configuración única de la ruta de la copia de seguridad. (condición previa: en el equipo se instala el gestor de disco duro 2010)
· Copia de seguridad controlada por tiempo / cíclica: El iniciar una copia de seguridad completa configurada con anterioridad a través del gestor de disco duro 2010 o del planificador de tareas de Windows permite una copia de seguridad regular y sin necesidad de supervisión en cualquier momento (sólo disponible en la instalación de Windows del programa).
Funciones para la gestión de particiones del disco duro (funcionalidad parcial: Partition Creator):
· Ampliación o reducción del sistema y las particiones de datos existentees sin pérdida de los datos (también ampliación de una partición de sistema NTFS en funcionamiento)
· Creación de nuevas particiones o eliminación de otras ya existentes
· Combinación de dos particiones adyacentes (NTFS, FAT16, FAT32) en una partición mayor
· Convertir sistema de ficheros (FAT16/32, NTFS, Ext2/Ext3) sin tener que hacer un nuevo formateado (p. ej. de FAT32 a NTFS)
· Procesar los parámetros del sistema de ficheros (poner activo / inactivo, ocultar / mostrar, no. de serie / ID de la partición / cambiar nombre del volumen, etc.)
· "Montar" una partición (asignación de una letra de unidad)
· Creación simple de sistemas de arranque múltiples mediante la instalación de un gestor de arranque
· Defragmentación para la optimización del sistema de ficheros
El funcionamiento de la instalación existente no se daña normalmente cuando se usan las funciones anteriormente mencionadas (excepto los borrados). Por razones de seguridad se recomienda, no obstante, llevar a cabo una copia de seguridad de los datos antes de realizar un cambio en el particionado.
|  |  |