Mostrar lista de artículos
WinCC flexible ES -- Trabajar con proyectos -- Cambio a nueva versión
¿Cómo se migra el proyecto de un SIMATIC WinAC MP desde el SIMATIC WinCC flexible 2008 + SP3 al SIMATIC WinCC (TIA Portal) V11/V12?
¿Cómo se puede migrar un proyecto de WinCC flexible 2008 + SP3 al WinCC (TIA Portal) V11 + SP2, utilizando Windows 7 de 64 bits?
¿Cómo se realiza la migración de un proyecto de WinCC flexible 2008 al WinCC V11 (TIA Portal)?
¿Cómo se puede migrar un proyecto de WinCC flexible integrado en STEP 7 al WinCC (TIA Portal)?
¿Cómo se pueden asumir las librerías globales del WinCC flexible en el WinCC (TIA Portal)?
¿Cómo se puede evitar que las pantallas y los objetos de imagen se adapten automáticamente en el WinCC flexible al cambiar la resolución de pantalla (eventualmente a "Widescreen - Panorámico")?
¿Qué soluciones hay para trabajar con diferentes versiones del WinCC flexible?
¿Cómo se puede migrar un proyecto de ProTool con una conexión a una CPU SIMOTION a un proyecto de WinCC flexible y SIMOTION SCOUT?
¿Qué relaciones existen en el WinCC flexible entre las denominaciones de versión?
¿Cómo se pueden adaptar los nombres de las variables a la estructura de nombres del WinCC flexible, después de realizar una migración desde el ProTool?
¿Qué adaptaciones son necesarias en WinCC flexible 2004 + SP1 al pasar del TP 170micro al TP 177micro o del TP170A al TP 177A?
WinCC flexible ES -- Trabajar con proyectos -- Creating, editing, archiving and copying projects
¿Qué información se encuentra disponible en Internet en relación con la migración a STEP 7 V11 y WinCC V11 (TIA Portal)?
¿Cómo se puede adaptar el ancho de columna de los objetos de imagen en el WinCC flexible?
¿Cómo se puede evitar que las pantallas y los objetos de imagen se adapten automáticamente en el WinCC flexible al cambiar la resolución de pantalla (eventualmente a "Widescreen - Panorámico")?
¿Cómo se puede activar la protección de acceso para un proyecto de STEP 7 y configurar un usuario como elaborador del proyecto?
¿Cómo se integra un proyecto de WinCC flexible en el STEP 7?
¿Cómo se puede utilizar en varios controles la misma configuración de un equipo de servicio del WinCC flexible?
¿Qué soluciones hay para trabajar con diferentes versiones del WinCC flexible?
¿Qué problemas pueden aparecer cuando no se dispone del archivo "log.LDF" en un proyecto del WinCC flexible?
¿Por qué se cierra de nuevo automáticamente el WinCC flexible tras el arranque del programa?
¿Cómo se pueden guardar proyectos / librerías del WinCC flexible como proyectos / librerías de una versión de WinCC flexible anterior?
¿Cómo se pueden borrar las variables u objetos no utilizados en un proyecto de WinCC flexible?
Copiar proyectos HMI integrados en SIMATIC STEP 7 a nivel de archivos
¿Cómo se puede abrir más rápido un proyecto de WinCC flexible 2005 integrado en el STEP 7?
¿Cómo se realiza la compresión del proyecto en el WinCC flexible y qué archivos se necesitan para ello?
¿Cómo se puede realizar la retransferencia de proyectos desde un equipo de servicio y qué hay que tener en cuenta para ello?
¿Qué posibilidades de transferencia se dispone en los diferentes paneles de operador?
¿Cómo se puede evitar que las pantallas y los objetos de imagen se adapten automáticamente en el WinCC flexible al cambiar la resolución de pantalla (eventualmente a "Widescreen - Panorámico")?
Referencia:

Descripción:
A partir del WinCC flexible 2008 + SP2, es posible que el WinCC flexible Runtime funcione modo panorámico. Si un proyecto 4:3 ya existente se quiere convertir a un proyecto panorámico, es recomendable desactivar la opción "Adaptar la pantalla y los objetos de imagen al cambiar de equipo".
Este ajuste está activado de manera estándar en el WinCC flexible y al cambiar al modo panorámico tendría como consecuencia que todos los objetos de imagen se estirasen y pierdieran su verdadera forma.

Instrucciones:
Para desactivar la opción "Adaptar la pantalla y los objetos de imagen al cambiar el equipo", siga el procedimiento indicado en la siguiente tabla.
 
Procedimiento
1 Abra el proyecto existente de WinCC flexible.
2 Abra la configuración y desactive la opción "Adaptar la pantalla y los objetos de imagen al cambiar el equipo" en "Editor de imágenes -> Configuración".


Figura 01

3 La resolución de pantalla se puede adaptar ahora ea la resolución del equipo.

En el manual se dispone de información adicional sobre el tema "Dependencia de los equipos de servicio en los proyectos".

Conceptos de búsqueda:
Deformación, imágenes deformadas, imagen deformada, imágenes cambiadas, imagen oculta, comportamiento de página, formato de imagen, ancho de imagen

 Nr. de identificación (ID):42713776   Fecha:2010-05-14