|
Descripción Software Redundancy (SWR) es un paquete de software para la configuración de controladores tolerantes a fallos con componentes estándares. La parte del controlador consta de CPUs estándares de las gamas S7-300 y S7-400. El enlace de redundancia para la sincronización de las CPUs redundantes se consigue con mecanismos de comunicación estándares como CPs o a través del interfaz MPI. La conexión con los equipos de periferia se realiza a través de dos segmentos de PROFIBUS DP redundantes que van hacia las estaciones ET-200M con módulos de interfaz IM 153-2 redundantes. También se puede utilizar Software Redundancy sobre el WinAC RTX a partir de la versión 2008.
Nota
Se dispone de más información en el manual funcional "Redundancia software para SIMATIC S7" que se encuentra bajo la entrada con número de identificación, ID 1137637.
La siguiente tabla enumera los módulos que se pueden utilizar con la redundancia software. La letra minúscula x es un carácter comodín en los números de referencia.
CPUs del S7-300
| Módulo |
Número de referencia |
| CPU 313C-2 DP |
6ES7 313-6CE0x-0AB0
6ES7 313-6CF03-0AB0
6ES7 313-6CG04-0AB0 |
| CPU 314C-2 DP |
6ES7 314-6CF0x-0AB0
6ES7 314-6CG0x-0AB0
6ES7 314-6EH04-0AB0 |
| CPU 315-2 DP |
6ES7 315-2AFxx-0AB0
6ES7 315-2AG10-0AB0
6ES7 315-2AH14-0AB0 |
| CPU 315F-2 DP |
6ES7 315-6FF0x-0AB0 |
| CPU 315-2 PN/DP |
6ES7 315-2EG10-0AB0
6ES7 315-2EH1x-0AB0 |
| CPU 315F-2 PN/DP |
6ES7 315-2FH1x-0AB0
6ES7 315-2FJ14-0AB0 |
| CPU 315T-2 DP |
6ES7 315-6Tx1x-0AB0 |
| CPU 316-2 DP |
6ES7 316-2AG0x-0AB0 |
| CPU 317-2 DP |
6ES7 317-2AJ10-0AB0
6ES7 317-2AK14-0AB0 |
| CPU 317F-2 DP |
6ES7 317-6FF0x-0AB0 |
| CPU 317-2 PN/DP |
6ES7 317-2Ex1x-0AB0 |
| CPU 317F-2 PN/DP |
6ES7 317-2Fx1x-0AB0 |
| CPU 317T-2 DP |
6ES7 317-6Tx1x-0AB0 |
| CPU 318-2 DP |
6ES7 318-2AJ0x-0AB0 |
| CPU 319-3 PN/DP |
6ES7 318-3EL0x-0AB0 |
| CPU 319F-3 PN/DP |
6ES7 318-3FL0x-0AB0 |
Tabla 01
CPUs del S7-400
| Módulo |
Número de referencia |
| CPU 412-1 |
6ES7 412-1XF0x-0AB0
6ES7 412-1XJ05-0AB0 |
| CPU 412-2 PN |
6ES7 412-2EK06-0AB0 |
| CPU 412-2 |
6ES7 412-2XG0x-0AB0
6ES7 412-2XJ05-0AB0 |
| CPU 413-1 |
6ES7 413-1XG0x-0AB0 |
| CPU 413-2 |
6ES7 413-2XG0x-0AB0 |
| CPU 414-1 |
6ES7 414-1XG0x-0AB0 |
| CPU 414-2 |
6ES7 414-2XG0x-0AB0
6ES7 414-2XJ0x-0AB0
6ES7 414-2XK05-0AB0 |
| CPU 414-3 |
6ES7 414-3XJ0x-0AB0
6ES7 414-3XM05-0AB0 |
| CPU 414-3 PN/DP |
6ES7 414-3EM05-0AB0
6ES7 414-3EM06-0AB0 |
| CPU 414F-3 PN/DP |
6ES7 414-3FM06-0AB0 |
| CPU 416-1 |
6ES7 416-1XJ0x-0AB0 |
| CPU 416-2 |
6ES7 416-2XK0x-0AB0
6ES7 416-2XL0x-0AB0
6ES7 416-2XN05-0AB0 |
| CPU 416F-2 |
6ES7 416-2FN05-0AB0 |
| CPU 416-3 |
6ES7 416-3XL0x-0AB0
6ES7 416-3XR05-0AB0 |
| CPU 416-3 PN/DP |
6ES7 416-3ES06-0AB0
6ES7 416-3ER05-0AB0 |
| CPU 416F-3 PN/DP |
6ES7 416-3FR05-0AB0
6ES7 416-3FR06-0AB0 |
| CPU 417-4 |
6ES7 417-4XL0x-0AB0
6ES7 417-4XT05-0AB0 |
Tabla 02
Nota Las CPUs-F del SIMATIC S7-300 / 400 son para usarse en esta ocasión sin que ejecuten un programa F.
Módulos de comunicación con función de maestro DP
| Módulo |
Número de referencia |
CP 443-5 EXT
(conexión a red PROFIBUS) |
6GK7 443-5DX04-0XE0
6GK7 443-5DX05-0XE0 |
IM 467 e IM 467-FO
(sólo se puede usar en la versión V1.1) |
6ES7 467-5GJ0x-0AB0
6ES7 467-5FJ00-0AB0 |
Tabla 03
Módulos de comunicación para enlazar las estaciones
| Módulo |
Número de referencia |
| CP 342-5 |
6GK7 342-5DA00-0XE0
6GK7 342-5DA02-0XE0
6GK7 342-5DA03-0XE0 |
| CP 343-1 |
6GK7 343-1BA00-0XE0
6GK7 343-1EX11-0XE0
6GK7 343-1EX30-0XE0
6GK7 343-1GX30-0XE0 |
CP 343-1 LEAN
(conexión a Industrial Ethernet) |
6GK7 343-1CX10-0XE0 |
CP 443-5 EXT
(conexión a red PROFIBUS) |
6GK7 443-5DX04-0XE0
6GK7 443-5DX05-0XE0 |
CP 443-1 ISO1
(conexión a Industrial Ethernet) |
6GK7 443-1EXxx-0XE0
6GK7 443-1GXxx-0XE0
6GK7 443-1BXxx-0XE0 |
Tabla 04
Módulos para equipo de periferia distribuida ET 200M
| Módulo |
Número de referencia |
| IM 153-2 |
6ES7 153-2BA0x-0XB0 a partir de la versión 2
(módulo de bus 6ES7 195-7HD10-0XA0) |
| FM 350-1 |
6ES7 350-1AH0x-0AE0 |
CP 341
(20 mA TTY, RS232, RS422/485) |
6ES7 341-1xH01-0AE0
6ES7 341-1xH02-0AE0 |
CP 341
(RS232C) |
6ES7 341-1AH02-0AE0 |
| Todos los módulos digitales y analógicos para la ET 200M (véase el catálogo ST70) |
Tabla 05
Controlador basado en PC
| Módulo |
Número de referencia |
| Windows Logic Controller WinAC RTX F V4 |
6ES7 611-4FB00-0YB7
No se puede pedir este MLFB de forma independiente sino sólo como parte de los productos indicados más abajo.
- WinAC RTX F a partir de la versión 2009 (6ES7 671-1RC0x-0YA0)
- SIMATIC IPC427 Bundles (6ES7 675-1D...)
- SIMATIC HMI IPC477C Bundles (6AV7 884-...)
|
| Windows Logic Controller WinAC RTX V4 |
6ES7 611-4SB00-0YB7
No se puede pedir este MLFB de forma independiente sino sólo como parte de los productos indicados más abajo.
- WinAC RTX a partir de la versión 4 (6ES7 671-0RC0x-0YA0)
- Microbox 420-RTX (6ES7 675-1B...)
- Microbox 427B Bundles (6ES7 675-1C...)
- IPC427C Bundles (6ES7 675-1D...)
- Panel PC 477 HMI/RTX (6AV7 84...)
- Panel PC 477B Bundles (6AV7 85...)
- HMI IPC477C Bundles (6AV7 884...)
|
| Embedded Controller, EC31 |
6ES7 677-1DD00-0BA0
6ES7 677-1DD10-0BA0 |
| Embedded Controller, EC31-RTX |
6ES7 677-1DD00-0BB0
6ES7 677-1DD10-0BB0 |
| Embedded Controller, EC31 HMI/RTX |
6ES7 677-1DD00-0BF0
6ES7 677-1DD00-0BG0
6ES7 677-1DD00-0BH0
6ES7 677-1DD10-0BF0
6ES7 677-1DD10-0BG0
6ES7 677-1DD10-0BH0 |
| Embedded Controller, EC31-RTX F |
6ES7 677-1FD00-0FB0
6ES7 677-1FD10-0FB0 |
Tabla 06
Advertencia
Las estaciones ET 200M siempre se deben configurar con módulos de bus activo (6ES7 195-7HB00-0XA0 o 6ES7 195-7HC00-0XA0), incluso aunque la función de "extracción en caliente de los módulos de periferia" no sea posible con las CPUs del S7-300.
|