Istruzioni Con l'operazione "Controllo contatori veloci" [CTRL_HSC] è possibile richiamare e parametrizzare nel proprio programma i contatori veloci supportati dalla CPU. I contatori veloci sono utilizzati, ad esempio, per il conteggio degli impulsi generati da un trasduttore rotativo.
Passando da STOP a RUN o disinserendo e reinserendo l'alimentazione elettrica, i contatori veloci "HSC" (High Speed Counter) vengono reinizializzati e azzerati. La tabella seguente illustra la procedura di programmazione da applicare per mantenere o memorizzare il valore dei contatori veloci dopo un arresto della CPU.
| N. |
Procedura |
| 1 |
Per poter eseguire l'operazione "Controllo contatori veloci" [CTRL_HSC], occorre attivare i contatori veloci "HSC" nella configurazione dell'apparecchio.
- Nella navigazione di progetto, aprire la configurazione dell'apparecchio nella cartella "PLC_1...".
- Nella configurazione dell'apparecchio, accedere alle proprietà della CPU e selezionare la cartella "Contatori veloci (HSC)" nell'area di navigazione. Le proprietà dei contatori veloci sono visualizzate nella finestra di destra.
- Per abilitare il contatore veloce "(HSC)1", selezionare l'opzione "Attiva questo contatore veloce".
- Definire le funzioni del contatore veloce (nome: "HSC_1") come illustrato nell'esempio della figura 01.

Figura 01
|
| 2 |
Creare un blocco dati globale, ad esempio con il nome simbolico "DB HSC retain", e definire la variabile "HSC_1" del tipo dati "DInt" nel DB. Il valore del contatore verrà memorizzato in questa variabile del DB.

Figura 02
Avvertenza
Il valore attuale del contatore non è incluso nei parametri per l'operazione "Controllo contatori veloci" [CTRL_HSC]. L'indirizzo dell'immagine di processo viene assegnato al contatore veloce nella configurazione hardware e contiene il valore attuale del contatore. Il valore del contatore può essere letto direttamente attraverso la logica di programma. Il valore fornito dal programma è il valore corretto al momento della lettura del contatore. Poiché il contatore prosegue il conteggio degli eventi veloci, il valore effettivo può cambiare prima che il programma abbia terminato un processo con un vecchio valore. |
| 3 |
Creare un OB di schedulazione orologio (OB201) con tempo di ciclo ad esempio di 10 ms e inserire l'istruzione "MOVE" nella rete 1.
- Parametrizzare il parametro d'ingresso dell'istruzione "MOVE" con l'indirizzo iniziale del contatore veloce "HSC_1" e definire una variabile simbolica (ad esempio "HSC1_CV") che lo rappresenti. L'indirizzo iniziale standard per il contatore veloce HSC_1 è ED1000.
- Parametrizzare il parametro d'uscita con la variabile DB "DB HSC retain.HSC_1".
Durante l'esecuzione del programma, il valore del contatore veloce "HSC_1" verrà quindi trasferito ogni 10 ms nella variabile DB.

Figura 03
|
| 4 |
- Creare un OB di avvio (OB100) e inserire l'istruzione "MOVE" nella rete 1.
- Parametrizzare il parametro d'ingresso dell'istruzione "MOVE" con la variabile DB "DB HSC retain.HSC_1" e il parametro d'uscita con la variabile definita "NEW_CV1" (MD24). La variabile "NEW_CV1" viene assegnata anche al parametro "NEW_CV" dell'operazione "Controllo contatori veloci" [CTRL_HSC].
- Effettuare un nuovo avvio. Il valore del contatore nella variabile DB viene trasferito alla variabile "NEW_CV1" come valore iniziale con il quale il contatore veloce riprende il conteggio.
|
| 5 |
Per attivare il valore del contatore, inserire l'istruzione "Imposta uscita" [S] in un'altra rete e parametrizzare gli operandi con la variabile definita "CV1" (M10.1).

Figura 04
|
| 6 |
Richiamare ora l'operazione "Controllo contatori veloci" [CTRL_HSC] in un blocco (ad esempio OB1) e parametrizzare i parametri d'ingresso e di uscita. Una volta attivato il valore attuale del contatore con la variabile "CV1" (M10.1), è necessario resettare il parametro "CV". Inserire l'istruzione "Resetta uscita" [R] in un'altra rete e parametrizzare gli operandi con la variabile "CV1" (M10.1).

Figura 05
|
| 7 |
Procedere alla compilazione del programma facendo doppio clic con il tasto destro del mouse sulla cartella "PLC_1..." nella navigazione di progetto ed eseguendo il comando "Compila > Tutto" dal menù contestuale. Salvare il progetto. |
Ulteriori informazioni sono disponibili nella Guida in linea di STEP 7 (TIA Portal) V11 alla voce "CTRL_HSC: Controllo contatori veloci (S7-1200)".
Ambiente di creazione Le immagini presentate in questa FAQ sono state create con STEP 7 (TIA Portal) V11.
|