Beschreibung
Sie können mit PC Access durchaus eine Verbindung zu Ihrer S7-1200 herstellen. Allerdings sind dabei einige Einschränkungen zu beachten.
Hinweis
Dieses FAQ-Dokument beschreibt, wie eine Verbindung zwischen einer S7-1200 und SIMATIC NET OPC hergestellt werden kann, obwohl es dafür keine offizielle Freigabe durch Siemens gibt. In den folgenden Kapiteln wird erklärt, wie Sie eine solche Verbindung dennoch einrichten können.
Einschränkungen Da PC Access ursprünglich nur für den Zugriff auf eine S7-200-Steuerung gedacht war, sind einige Einschränkungen zu beachten:
- Da die S7-200 nur einen Dateinbaustein beinhaltete, können Sie auch in Ihrer S7-1200 nur auf Variablen im Datenbaustein DB1 zugreifen.
- Zudem muss der DB1 in Ihrer S7-1200 als nicht-symbolischer Datenbaustein angelegt sein. Deaktivieren Sie beim Erstellen Ihres DB1 das Kontrollkästchen "Nur symbolisch addressierbar" (Bild 01).
Voraussetzungen
Die folgenden Hardware- und Softwarevoraussetzungen müssen erfüllt sein:
- S7-1200
- Ethernet-Kabel
- STEP 7 Basic V10.5
- PC Access V1.0.4.10 (SP4)
Variablen für Ihr S7-1200-Projekt im Datenbaustein DB1 erstellen Erstellen Sie die Variablen für Ihre S7-1200 wie folgt:
| Nr. |
Variablen für Ihr S7-1200-Projekt im Datenbaustein DB1 erstellen |
| 1. |
Datenbaustein DB1 zu Ihrem Projekt hinzufügen
Suchen Sie in der "Projektnavigation" das gewünschte Projekt und klicken Sie dann auf "Neuen Baustein hinzufügen". Klicken Sie auf die Schaltfläche "Datenbaustein (DB)". Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Nur symbolisch addressierbar". Klicken Sie dann auf "OK".

Bild 01
|
| 2. |
Variablen in STEP 7 Basic zuordnen
Doppleklicken Sie auf DB1. Fügen Sie unter "Name" und "Datentyp" die folgenden drei Variablen hinzu und vergeben Sie jeweils einen "Anfangswert".
- Item_01: "Byte"
- Item_02: "Int"
- Item_03: "DWord"

Bild 02
Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche "Projekt speichern". Wählen Sie dann die Schaltfläche "Laden", um das Projet zu laden. |
| 3. |
Variablen in STEP 7 Basic beobachten
Überprüfen Sie die Variablenwerte mit Hilfe der Beobachtungstabelle in STEP 7 Basic. Wählen Sie in der "Projektnavigation" den Befehl "Neue Beobachtungstabelle hinzufügen" und geben Sie "Namen" und "Adresse" der jeweiligen Variablen ein.
In diesem Beispiel sind das die folgenden drei Variablen:
- Item_01: "DB1.DBB0"
- Item_02: "DB1.DBW2"
- Item_03: "DB1.DBD4"

Bild 03
|
Tabelle 01
Ein neues PC-Access-Projekt und Zugriffsvariablen erstellen Gehen Sie wie folgt vor, um eine Verbindung zwischen PC Access und Ihrer S7-1200 herzustellen und damit den Zugriff auf Daten der Steuerung zu ermöglichen:
| Nr. |
Neues Projekt in PC Access und Zugriff auf Variablen einrichten |
| 1. |
Neues Projekt erstellen
Wählen Sie in der Menüleiste die Befehle "Datei > Neu". Ein neues Projekt wird eingerichtet.

Bild 04
|
| 2. |
Neues Zielsystem hinzufügen
Markieren Sie in der "Projektnavigation" den Eintrag "MicroWin(TCP/IP)".
Wählen Sie in der Menüleiste die Befehle "Bearbeiten > Neu > Zielsystem". Ein "Neues Zielsystem"-Objekt wird hinzugefügt und das Dialogfenster "Eigenschaften Zielsystem" erscheint. Tragen Sie in diesem Fenster die folgenden Parameter in die jeweiligen Eingabefelder ein:
- Name: "S7-1200_PLC"
- IP-Adresse: "192.168.0.11" (IP-Adresse Ihrer S7-1200)
- TSAP Lokal: "10.00." (TSAP von PC Access)
- TSAP Entfernt: "03.01." (TSAP Ihrer S7-1200)
Klicken Sie auf die Schaltfläche "OK".

Bild 05
|
| 3. |
Neues Item hinzufügen
Markieren Sie in der "Projektnavigation" Ihre S7-1200. Wählen Sie in der Menüleiste die Befehle "Bearbeiten > Neu > Item". Das Dialogfenster "Eigenschaften Item" wird geöffnet.
Um auf Daten in Ihrer S7-1200 zugreifen zu können, gehen Sie wie folgt vor:
- Tragen Sie im Feld "Name:" den entsprechenden Namen ein.
- Geben Sie im Feld "Adresse:" die Adresse der Variablen ein.
- Wählen Sie im Feld "Datentyp:" den entsprechenden Datentyp ein.
Zusätzlich können Sie den Zugriff auf den Adressbereich mit nur "Lesen" oder nur "Schreiben" einschränken.
Klicken Sie auf die Schaltfläche "OK".

Bild 06
Hinweis
Am Ende dieses Dokuments befindet sich eine Tabelle in der alle "erreichbaren Variablen und Items" aufgeführt sind. |
| 4. |
Projekt speichern
Wählen Sie in der Menüleiste die Befehle "Datei > Speichern", um Ihr Projekt zu speichern.

Bild 07
Hinweis
Wenn Sie ein Projekt in PC Access geöffnet oder bearbeitet haben, müssen Sie auf die Schaltfläche "Speichern" klicken, damit die neuen Variableneinstellungen an den Server geschickt werden.

Bild 08
|
| 5. |
Items mit Hilfe des Test-Clients beobachten
Markieren Sie die Items, die Sie beobachten möchten und klicken Sie dann in der Symbolleiste auf die Schaltfläche "Items zum Test-Client hinzufügen". Die ausgewählten Items werden dann im Test-Client-Fenster angezeigt.
Bild 09
|
| 6. |
Test-Client starten
Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol "Test-Client starten". Der Test-Client stellt eine Online-Verbindung her und kann damit auf die ausgewählten Daten zugreifen.
In der "Wert"-Spalte können die Ist-Werte der gewählten Items abgelesen werden. Bei Verbindung zu Ihrer S7-1200 wird die "Qualität" der jeweiligen Items als "gut" angezeigt.
Bild 10
|
Tabelle 02
Erreichbare Items
In der folgenden Tabelle sind alle erreichbaren Items mit Adressierungsbeispielen aufgelistet.
| Item |
Adressierungsbeispiel |
| Variablen |
"VB0", "VX1.0", "VW2", "VD4", etc. |
| Merker |
"MB8", "MX9.2", "MW10", "MD12", etc. |
| Eingänge |
"I0.0", "AI0", etc. |
| Ausgänge |
"Q1.3", "AQ0", etc. |
Tabelle 03
Erforderliche PC-Access-Version
Eine Softwareversion PC Access V1.0.4.10 (SP4) oder höher ist erforderlich.
|