|
Carga desde un proyecto en la CPU (download): Con ayuda de las opciones del menú abajo descritas, se pueden cargar con el STEP 7 (TIA Portal) V11 todos los datos del proyecto en el módulo que haya seleccionado:
- "Online -> Carga en el dispositivo"
Carga los datos del proyecto software y hardware compilados en el dispositivo seleccionado.
- "Online -> Carga ampliada en el dispositivo..."
Crea una conexión online con el dispositivo seleccionado y carga en la CPU los datos del proyecto software y hardware compilados.
Cargar desde la CPU en un proyecto (upload)
La siguiente tabla explica un ejemplo para poder cargar los módulos desde la CPU en la PG, por ejemplo en un nuevo proyecto creado
| Nº |
Procedimiento |
| 1 |
Para cargar en su proyecto todos los bloques disponibles en la CPU (OBs, FBs, FCs, DBs) y las variables globales, seleccione la opción del menú "Online -> Estaciones accesibles...".

Figura 01
|
| 2 |
Tras la creación de la conexión online, haga clic en el diálogo "Estaciones accesibles" sobre la opción "Ver". Las estaciones accesibles con la carpeta "Bloques de programa" se visualiza ahora en la opción "Accesos online" de la ventana de navegación.
Advertencia:
La estación accesible debe estar visible o accesible. Si el dispositivo de programación y la CPU no están conectados entre si a través de la interfase Industrial Ethernet, el botón arriba descrito está en gris. |
| 3 |
Haga clic con el botón derecho del ratón sobre la carpeta "Bloques de programa" de la estación accesible y seleccione la función "Copiar" del menú contextual.

Figura 02
|
| 4 |
A continuación, haga clic con el botón derecho del ratón sobre la carpeta superior "Bloques del programa" de su proyecto y seleccione la opción "Insertar" del menú contextual. |
| 5 |
Active en el siguiente diálogo la acción "Continuar" para liberar la función "Cargar desde el dispositivo".

Figura 03
Haga clic ahora sobre la opción "Cargar desde el dispositivo". Los bloques del programa se transfieren ahora al proyecto nuevo. |
Entorno de creación: Las imágenes de este FAQ se han creado con el STEP 7 (TIA Portal) V11.
|