Mostrar lista de artículos

WinAC MP -- Informaciones de producto -- Informaciones de carácter general 
¿Es WinAC MP 2008 compatible con Windows 7? 
¿Cuáles son los requisitos para usar la función de routing S7 y qué módulos lo pueden realizar? 

¿Es WinAC MP 2008 compatible con Windows 7?Ir al comienzo
Referencia:

Descripción:
WinAC MP 2008 está liberado para WinCC flexible 2008 + SP2 y Windows XP.
WinAC MP2008 no se puede instalar ni está liberado para trabajar con Windows 7.

Conceptos de búsqueda:
OS, sistema operativo, BS, Soft-SPS, C7, panel, SPS, PL, multipanel, Software-PLC

¿Cuáles son los requisitos para usar la función de routing S7 y qué módulos lo pueden realizar?Ir al comienzo
Referencia:
 

Descripción
A partir de STEP 7 V5.0 SP3 HF3 en adelante se puede acceder a estaciones ST en línea sobre y más allá de los límites de la subred con la PG/PC, con el fin, por ejemplo, de transferir programas de usuario o una configuración de hardware o con la intención de ejecutar funciones de prueba y diagnóstico. Se puede conectar una PG/PC en cualquier lugar de la red y conectarse en línea con cualquiera de las estaciones a las que se puede llegar a través de pasarelas.

Pasarela
La pasarela de una subred a una o más subredes se encuentra en una estación SIMATIC que tiene interfaces para las subredes correspondientes.

Requisitos

  • Al menos se tiene que haber instalado STEP 7 V5.0 SP3 HF3 en la PG/PC para la configuración y uso de la función de routing S7.
  • Se instala una interfaz (CP de Industrial Ethernet o PROFIBUS para PC) en la PG/PC para establecer una conexión con la pasarela. Se pueden usar los CPs 55xx y 56xx de PROFIBUS para PC. Se puede usar cualquier tarjeta de red Ethernet compatible con NDIS (p. ej. 3COM, CP1613) como interfaz Industrial Ethernet en la PG/PC.
  • Los módulos de comunicación asociados de la estación pueden trabajar con la función de routing S7.
  • La configuración de red no se realiza a través de los límites del proyecto.
  • Se ha cargado la información de configuración tanto en los módulos como en la PG o PC que contiene el "conocimiento" más reciente sobre la configuración de red completa del proyecto.
    Trasfondo técnico
    Todos los módulos asociados con la pasarela deben recibir información sobre qué subredes son accesibles a través de qué rutas (= información de enrutado).

Advertencia
Las tablas dadas más abajo se han actualizado con los módulos del catálogo de hardware de STEP 7 V5.4 SP2. Esto significa que los módulos anteriores que permiten trabajar con la función de routing S7 aparecen en la tabla, pero no necesariamente se incluyen en el catálogo de hardware de las últimas versiones de STEP 7.

CPUs SIMATIC S7
La siguiente lista ofrece una visión general de las CPUs SIMATIC S7 que permiten trabajar con la función de routing S7.

584459_Overview_CPUs_en.pdf ( 43 KB )

Procesadores de comunicacions (CPs)
La siguiente lista ofrece una visión general de los CPs PROFIBUS e Industrial Ethernet que permiten trabajar con la función de routing S7.

584459_Overview_CPs_en.pdf ( 41 KB )

Módulos FM SIMATIC S7
La siguiente lista ofrece una visión general de los módulos FM de SIMATIC S7 que permiten trabajar con la función de routing S7.
 

FM

Versión

Número de referencia

FM 356-4 V5.0 V5.0 6ES7 356-4BM00-0AE0
FM 356-4 V5.0 V5.0 6ES7 356-4BN00-0AE0
FM 456-2 V5.0 6ES7 456-2AA00-0AB0
Tabla 01

Pasarelas
La siguiente lista ofrece una visión general de las pasarelas que permiten trabajar con la función de routing S7.
 

Enlace

Versión

Número de referencia

IE/PB Link a partir de la V1.0 6GK1 411-5AA00
IE/PB Link PNIO a partir de la V1.0 6GK1 411-5AB00
IWLAN/PB Link PNIO a partir de la V1.1 6GK1 417-5AB00
IWLAN/PB Link PNIO a partir de la V1.1 6GK1 417-5AB01
Tabla 02

Módulos IM SIMATIC S7
La siguiente lista ofrece una visión general de los módulos IM de SIMATIC S7 que permiten trabajar con la función de routing S7.
 

IM

Versión

Número de referencia

IM 467 a partir de la V2.0 6ES7 467-5GJ02-0AB0
IM 467 FO a partir de la V2.0 6ES7 467-5FJ00-0AB0
Tabla 03

SIMATIC WinAC RTX, WinAC Slot y WinAC MP
La siguiente lista ofrece una visión general de los SIMATIC WinAC RTX, WinAC Slot y WinAC MP que permiten trabajar con la función de routing S7.
 
WinAC Versión Número de referencia
WinAC RTX a partir de la V4.0 6ES7 671-0R...
WinAC Slot 412 a partir de la V3.2 6ES7 673-2C...
WinAC Slot 416 a partir de la V3.2 6ES7 673-6C...
WinAC MP a partir de la V4.1 6ES7 671-4EE00-0YA0
6ES7 671-5EF01-0YA0
6ES7 671-7EG01-0YA0
Tabla 04

Módulos de comunicación SINAUT
La siguiente lista ofrece una visión general de los módulos de SINAUT que permiten trabajar con la función de routing S7.
 
TIM Versión Número de referencia
TIM 3V-IE a partir de la V1.0 6NH7 800-3BA00
TIM 3V-IE Advanced a partir de la V1.1 6NH7 800-3CA00
TIM 4R-IE a partir de la V1.0 6NH7 800-4BA00
TIM 4RD a partir de la V3.x 6NH7 800-4AD90
Tabla 05

Advertencia
La estación de destino no tiene que poder trabajar con la función de routing S7.

Palabras clave adicionales
Módulo de función

 Nr. de identificación (ID):41767521   Fecha:2012-12-24 
Este artículo...me ayudóno me ayudó                                 






























related links
¿Qué módulos se pueden usar cu ...
¿Qué requerimientos hay que ten ...
SIMATIC S7-300 Lista de operacion ...
¿Qué es el servicio Multicomput ...
¿Cuántas instancias de comunica ...