afficher la liste des articles
PROFINET Généralités -- Montage et paramétrage du matériel -- Initialisation et paramétrage de modules
Comment configurer un Shared Device, lorsque l’on utilise un CPx43-1 Advanced comme contrôleur PROFINET IO et quand son interface Gigabit est connectée à un autre sous-réseau ?
A quoi faut-il prendre garde lorsque l'on configure un I-Device dans le même projet STEP 7 que le contrôleur IO ?
Comment configurer, avec STEP 7 (TIA Portal) V11, la communication entre un lecteur de codes SIMATIC MV440 / MV420 « Device PROFINET IO » au « Controller PROFINET IO » d’un automate SIMATIC S7-300?
Comment réinitialiser l'adresse IP et le nom d'un appareil I ?
A quoi faut-il prendre garde dans le paramétrage du délai de réponse lorsqu'un anneau redondant est mis en œuvre avec le protocole MRP ?
A quoi faut-il être attentif lors de l’utilisation sur un même réseau Industrial Ethernet du protocole Profinet I/O et des liaisons TCP ou UDP ?
Comment configurer un système de lecture de codes SIMATIC MV440 en tant qu'appareil PROFINET IO à un système PROFINET IO d'un SIMATIC S7-300 ?
Assignation de nom et d'adresse sur PROFINET IO
Quelles options sont disponibles pour configurer les stations ET200 ?
Comment raccorde-t-on une console SIMATIC Field PG sur un système de bus afin de pouvoir paramétrer et diagnostiquer les appareils E/S décentralisés?
S7-300 CPU 31x -- Montage et paramétrage matériel -- Initialisation et paramétrage de modules (GSD, mise à jour)
Dans STEP 7 (TIA Portal) V11, comment actualiser automatiquement les pages Web utilisateur et les pages Web standard pour une CPU S7 ?
Pourquoi ne doit-on jamais retirer une carte mémoire d'une CPU S7-300/S7-400/S7-1200 en fonctionnement ( en mode RUN) ?
Comment configurer, avec STEP 7 (TIA Portal) V11, la communication entre un lecteur de codes SIMATIC MV440 / MV420 « Device PROFINET IO » au « Controller PROFINET IO » d’un automate SIMATIC S7-300?
Comment raccorde-t-on une console SIMATIC Field PG sur un système de bus afin de pouvoir paramétrer et diagnostiquer les appareils E/S décentralisés?
Comment configurer un système de lecture de codes SIMATIC MV440 en tant qu'appareil PROFINET IO à un système PROFINET IO d'un SIMATIC S7-300 ?
Comment déterminer la date et l’heure à partir d’un signal GPS ?
Comment protéger les S7-300/400 contre des accès non autorisés dans un réseau LAN (Local Area Network) ?
Quelles sont les possibilités d'affectation de mot de passe ?
Communication Maître / Esclave (SIMOVERT) sur Profibus- DP
Comment peut-on faire si de nouveaux modules ne sont pas présents dans le catalogue matériel de STEP 7?
Où est-ce que je peux me procurer les fichiers GSD pour ma CPU S7-300 CPU ?
Comment configure-t-on la synchronisation de l'horloge ?
Quel est le comportement au démarrage d’une CPU S7-300/400, lorsque le système maître DP est "vide" sans "démarrage en cas de différence de configuration attendue/réelle", et qu’aucun esclave n’est incorporé ?
Quelles sont les conditions pour affecter les adresses E/S d'un module (centralisé ou décentralisé) dans une CPU S7?
Raccordement d'un S7-300 à un DP/PA-Link
Vision machine / Code systèmes de lecture -- Montage et paramétrage du matériel -- Initialisation et paramétrage de modules
Comment configurer, avec STEP 7 (TIA Portal) V11, la communication entre un lecteur de codes SIMATIC MV440 / MV420 « Device PROFINET IO » au « Controller PROFINET IO » d’un automate SIMATIC S7-300?
Comment mettre à jour le firmware d'un MV420/440
Quels périphériques peuvent être raccordés sur le port USB de pupitres basés sur Windows?
Comment configurer un système de lecture de codes SIMATIC MV440 en tant qu'appareil PROFINET IO à un système PROFINET IO d'un SIMATIC S7-300 ?
Comment raccorde-t-on un lecteur de code MV440 à un S7-300 équipé d'un ASM456 ?
Comment raccorde-t-on une douchette SIMATIC HawkEye 4x(T) sur un ET 200S ?
A quoi faut-il prendre garde lors de l'utilisation d'un système de lecture de code stationnaire avec un objectif manuel dans l'environnement direct d'un système laser ?
Quelles possibilités avons nous pour connecter un terminal portable He4xT à un PC et à quoi faut-il faire attention ?
Comment configurer un système de lecture de codes SIMATIC MV440 en tant qu'appareil PROFINET IO à un système PROFINET IO d'un SIMATIC S7-300 ?
Nº de référence:

Description
La documentation de cet article décrit comment relier un système de lecture de codes SIMATIC MV440 à un SIMATIC S7-300 via PROFINET IO.
Dans cet exemple, le contrôleur PROFINET IO utilisé est une CPU319-3PN/DP.

La figure suivante montre la structure de l'installation.


Figure 01

Documentation
PROFINET_IO_with_MV440_en.pdf ( 1857 KB )

Exemples de programmes
Les exemples de programmes suivants ainsi que les composants nécessaires sont contenus dans le fichier "41726666_PROFINET_IO_with_MV440.zip":

  • Projet STEP 7 "MV440.zip", qui contient la configuration d'une CPU319-3PN/DP en tant que contrôleur PROFINET IO et un système de lecture de codes SIMATIC MV440 en tant qu'appareil PROFINET IO. L'exemple de programme "Example.zip" est intégré dans le programme utilisateur STEP 7 de la CPU319-3PN/DP.
  • Exemple de programme "Example.zip", que vous trouverez dans le CD fourni avec le système de lecture de codes SIMATIC MV440
  • Fichier GSD du système de lecture de codes MV440, que vous trouverez dans le CD fourni avec le système de lecture de codes SIMATIC MV440

PROFINE_IO_with_MV440.zip ( 841 KB )

 ID contribution:41726666   Date:2010-05-11