Beschreibung
Wenn ein Steuerungsprogramm für ein STEP-7-Basic-Projekt zum ersten Mal in ein Netzwerk mit mehreren S7-1200-Steuerungen geladen wird, so kann es vorkommen, dass einige dieser Steuerungen eine identische IP-Adresse aufweisen.
Das bedeutet, dass der Download bei einer oder mehreren Steuerungen fehlschlagen wird. In diesem Fall müssen die IP-Adressen aller Steuerungen gelöscht werden, so dass diese dann über ihre MAC-Adressen angesprochen werden können.

Abbildung 01
IP-Adresse löschen
Verwenden Sie zum Löschen Sie der IP-Adresse einer S7-1200 eine SIMATIC MC Memory Card.
Eine genaue Verfahrensbeschreibung finden Sie unter der Beitrags-ID 40588092
MAC-Erkennung
Damit eine Steuerung über ihre MAC-Adresse angesprochen werden kann, muss das Kontrollkästchen Alle erreichbaren Teilnehmer anzeigen im Dialogfenster Erweitertes Laden markiert sein und eine MAC-Adresse aus der entsprechenden Auswahlliste gewählt werden.
Ins Gerät laden
Wählen Sie aus der Liste der erreichbaren Teilnehmer eine MAC-Adresse und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Laden.

Abbildung 02
Hinweis Bei fabrikneuen Steuerungen ist keine IP-Adresse voreingestellt.
|