Description
Lorsque vous tentez de transférer pour la première fois un projet STEP-7-Basic sur un réseau qui comporte plusieurs S7-1200, vous allez rencontrer un problème car ces automates partagent la même adresse IP.
Cela signifie que vous allez perdre la liaison avec un ou plusieurs automates. Dans ce cas, il faut effacer les adresses IP de tous les automates injoignables et d'accéder à ces derniers par le biais de leur MAC-Adresse.

Figure 01
Effacement de l'adresse IP
Effacez l'adresse IP du S7-1200 en utilisant une carte mémoire SIMATIC MC.
Vous pouvez consulter la procédure décrite dans le FAQ Nr: 40588092
Accès aux automates via leur MAC-Adresse
Vous pouvez accéder à un automate via sa MAC-Adresse. Pour cela, allez dans le menu "En ligne\ Chargement étendu dans l'appareil" et validez la case à cocher "Afficher les abonnés accessibles". Ensuite choisissez une MAC-Adresse à partir de la liste proposée dans la fenêtre.
Chargement dans l'appareil
Choisissez la MAC-Adresse à partir de la liste des abonnés accessibles puis cliquez sur le bouton Charger.

Figure 02
Note : Une nouvelle CPU, non encore configurée, ne possède pas d'adresse IP prédéfinie.
|