visualizza l'elenco degli articoli
WinCC -- Lavoro con progetti -- Inizializzazione ed edit di progetti
Come evitare che più WinCC Client eseguano comandi o modifiche dei valori simultaneamente?
Come si può con l'editor di progetto OS utilizzare un monitor con la risoluzione 1680x1050 pixel?
Come si può integrare in un progetto STEP7 un progetto WinCC preesistente?
Come si può attivare la protezione da accesso per un progetto STEP7 e come si può predisporre un utente come elaboratore di progetto?
Un progetto WinCC, dopo che l'OS è stato rinominato, non può più essere aperto (da WinCC V5.0 + SP1 opp. PCS 7 V5.0)
Come si può in WinCC attivare oppure disattivare lo schema colore globale oppure le ombre globali per tutti gli oggetti su una pagina?
Come si può rimpicciolire il file di transazione (*.LDF) nella banca dati di un progetto WinCC?
Cambiare il nome del progetto nella banca dati
Imposta progetto su -non attivato - nella banca dati
Quale particolarità ci sono nell'impiego del WinCC Project Duplicator con Downtime Monitor e Process Monitor?
Quali possibilità offre il WinCC Project Duplicator, per creare un progetto server ridondante?
Perché nell'impiego di STEP 7 V5.2 e WinCC V5.1 nel SIMATIC Manager non si può inserire un OS?
Duplicazione di un progetto MultiClient su un altro computer
Puntatore del mouse dinamico per oggetti operabili in SIMATIC WinCC V5.x
Dinamicizzare il puntatore del mouse in SIMATIC WinCC
Come si possono utilizzare colori definiti dall'utente di un progetto WinCC in un altro progetto WinCC?
Modifica del colore del cursore RT
Quale direttive ci sono per il nome di un progetto WinCC?
Cambiare il nome del progetto nella banca dati
Numero di ordinazione:

DOMANDA:.
Come si può modificare il nome di un progetto nella banca dati?

RISPOSTA:
Di principio per modifiche dirette nella banca dati di progetto non sussiste alcuna garanzia poiché la banca dati è in mano all'utilizzatore.
Prima degli accessi descritti nel seguito, si deve in ogni caso procedere a realizzare una copia della banca dati di progetto (<NomeProgetto>.DB).
Per modificare il nome del progetto nella banca dati, procedere nel modo seguente:

  • Avviare l'applicazione "Scview.exe". Questa applicazione si trova di norma nel percorso Siemens\Common\sqlany
  • Fare il Login sotto il punto di menù "TOOLS CONNECT" nella banca dati.

 

ID:

dba

 

Login:

sql

 

Servername:

nome del computer

 

Databasename

Nome progetto.db

 

Databasefile:

Con i browser cercare il corrispondente file di banca dati.

  • Se la connessione con la banca dati è avvenuta con successo, occorre selezionare nell'explorer della banca dati il punto "Tables".
    Vengono così visualizzate tutte le tabella della banca dati. È necessaria la tabella "MCPTPROJECT".
  • La tabella corrispondente deve essere aperta con "view data". Ora compaiono le finestre "DATA", "STATISTICS" e "COMMAND"
  • Nella finestra "Command" è già visibile la riga "SELECT * FROM "DBA"."MCPTPROJECT".
    Chiudere questa riga con un punto e virgola e digitare la seguente riga di comando:

    SELECT * FROM MCPTPROJECT
    <EXECUTE>
    UPDATE MCPTPROJECT SET PROJECTNAME = '<Nuovo nome>'
    <EXECUTE>

In caso di difficoltà con i comandi della banca dati SQL, leggere la guida della banca dati.
La guida offre buone informazioni anche in caso di altre operazioni e modifiche o interventi. 

 Articolo con ID:404755   Data:1998-07-27 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour