afficher la liste des articles
Mobile Panels -- Informations sur les produits -- Déterminer les performances et les quantités
Quelles sont les différences fonctionnelles entre les différents pupitres SIMATIC ?
Quels pupitres HMI permettent de se connecter à une CPU S7-200, et à quoi doit-on faire attention lors de cette connexion ?
Pourquoi obtient-on un message d'avertissement lors de la génération du bloc FB163, F_FB_RNG_16 et pourquoi ne peut-on pas charger ce bloc, si l'on utilise le Mobile Panel 277F IWLAN et une CPU 315F ( avec PROFINET ) ?
Quel est le support proposé par Siemens AG pour répondre aux directives FDA?
CPU 300/400 Technologie F -- Création et édition de programmes F -- Créer et utiliser un programme F
Comment peut-on traiter les signaux qui ont généré un événement (TRIP) dans un S7-400F/FH, et comment faire pour les protocoler dans la station OS ?
Pourquoi obtient-on un message d'avertissement lors de la génération du bloc FB163, F_FB_RNG_16 et pourquoi ne peut-on pas charger ce bloc, si l'on utilise le Mobile Panel 277F IWLAN et une CPU 315F ( avec PROFINET ) ?
Quels sont les langages de programmation disponibles pour programmer des blocs sur les automates de sécurité ?
Pourquoi est-ce que le chargement de modification dans CFC est interrompu avec le message d’erreur „ Procédure de chargement interrompue " ?
Pourquoi les blocs de sécurité ne peuvent pas être chargés dans la CPU ?
Bibliothèque F
Distributed Safety V5.2 SP1 - Information pour l'enregistrement dans l'éditeur CONT/LOG, lorsque le DB Global F manque
Pourquoi obtient-on un message d'avertissement lors de la génération du bloc FB163, F_FB_RNG_16 et pourquoi ne peut-on pas charger ce bloc, si l'on utilise le Mobile Panel 277F IWLAN et une CPU 315F ( avec PROFINET ) ?
Nº de référence:

Le FB163, F_FB_RNG_16 ne peut pas être utilisé pour les CPUs indiquées ci-dessous. Il dépasse la longueur maximale de bloc autorisée. Le message d'avertissement suivant est édité lors de la génération du bloc :
"Le bloc-F FB163 ou le bloc-F correspondant généré automatiquement dépasse la taille maximale supportée par la CPU-F configurée."

Vous pouvez utiliser uniquement le FB162, F_FB_RNG_4 pour les CPU S7-315F possédant les références suivantes. Avec ce bloc, jusqu'à quatre Mobile Panels 277F IWLAN peuvent être utilisés.

  • 6ES7315-2FH10-0AB0 CPU315F-2 PN/DP, 192KB
  • 6ES7315-2FH13-0AB0 CPU315F-2 PN/DP, 256 KB

Critères de recherche :
Validité

 ID contribution:40347347   Date:2010-01-22