visualizza l'elenco degli articoli
Microbox -- Messa a punto del sistema -- Installazione e upgrade del software
Con cosa sono compatibili le versioni di SIMATIC Rack PCs, Box PC e Panel PC?
A cosa occorre fare attenzione nell'utilizzo dello Enhanced Write Filter (EWF) con SIMATIC IPC con Windows XP Embedded Standard?
Perché si interrompe l'installazione di SQL Express 2005 su un SIMATIC IPC con un "sistema operativo embedded" ?
Box PC -- Messa a punto del sistema -- Installazione e upgrade del software
A cosa occorre fare attenzione nell'utilizzo dello Enhanced Write Filter (EWF) con SIMATIC IPC con Windows XP Embedded Standard?
Come si può installare RMOS con l'aiuto di un SIMATIC PC USB-FlashDrive da 2 GB?
Perché una installazione software fallisce nonostante la scheda di memoria (Compact Flash Card) di un SIMATIC PC (senza disco) presenti una memoria sufficiente?
Panel PC -- Messa a punto del sistema -- Installazione ed aggiornamento del software
A cosa occorre fare attenzione nell'utilizzo dello Enhanced Write Filter (EWF) con SIMATIC IPC con Windows XP Embedded Standard?
A cosa occorre fare attenzione nell'installazione dello Servicepack 1 di Windows Vista su un SIMATIC Panel PC 677B con tasti frontali?
Perché una installazione software fallisce nonostante la scheda di memoria (Compact Flash Card) di un SIMATIC PC (senza disco) presenti una memoria sufficiente?
A cosa occorre fare attenzione nell'utilizzo dello Enhanced Write Filter (EWF) con SIMATIC IPC con Windows XP Embedded Standard?
Numero di ordinazione:

Descrizione:
Si vuole procedere ad una installazione software oppure ad un aggiornamento software in un sistema protetto con EWF Mode (Windows XP Embedded Standard). Se si disattiva lo EWF per il drive C:\ con il comando "ewfmgr c: -commitanddisable" senza prima riavviare il sistema, in rari casi può succedere che il sistema dopo un riavvio (reboot) non si avvii più. Compare la seguente segnalazione:

"Windows could not start because the following file is missing or corrupt:
WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM..."

Causa:
L'installazione di Windows Embedded Standard 2009 per SIMATIC IPC utilizza una voce del Registry personalizzata. Questa voce del registry produce il comportamento descritto.

Rimedio:
Per modificare successivamente questa voce del registry, installare il percorso del registry in allegato. L'installazione del percorso del registry "REGFILTER_Patch.reg" genera l'adeguamento del registry di Windows.

Procedere come indicato di seguito per effettuare un'installazione in un sistema protetto con EWF Mode:

Istruzioni:
 
N. Procedura:
1 Riavviare il sistema.
2 Aprire la richiesta di immissione di Windows "Start > Run...", immettere il comando "cmd" e quindi <ENTER>.
3 Disattivare l'EWF, in cui è stato immesso il comando "ewfmgr c: -commitanddisable" seguito da <ENTER>.
4 Uscire dalla richiesta di immissione immettendo "exit" seguito da <ENTER>.
5 Riavviare il sistema.
6 Copiare il file "REGFILTER.zip" nella directory sul vostro computer e dezippare il file.
7 Eseguire il percorso del registry "REGFILTER_Patch.reg" facendo doppio clic.
8 Attivare di nuovo l'EWF con il comando "ewfmgr c: -enable".
9 Riavviare il sistema.

Download:
Di seguito è riportato il percorso del registry per il download.

Regfilter.zip ( 245 bytes )

 Articolo con ID:40108744   Data:2012-02-20 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
related links
SIMOTION P320-3 und Panelfronten
Perché il software "DC-USV& ...
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour