afficher la liste des articles
OS - WinCC -- Utilisation et maintenance -- Diagnostic d'erreurs
Pourquoi le message d'erreur de licence "YMAINR9999 manquante" est-il délivré alors que seuls les diagnostics de base non assujettis à licence sont utilisés ?
Comment réaliser un diagnostic complet d'une installation PCS7 ou WinCC ?
Comment sauvegarder les fichiers de l'observateur d'événements Windows ?
Comment installer User Mode Process Dumper pour le diagnostic avec WinCC et PCS7 ?
De quelles informations le Support Technique a-t-il besoin pour répondre aux questions sur PCS7 ?
Pourquoi les paramétrages DCOM du serveur WinCC OPC sont-ils remis à zéro suite à l'activation du Runtime OS ?
Pourquoi le message "Le réseau n'est pas encore prêt" s'affiche-t-il quand un auto-démarrage est configuré sur un OS ?
Pourquoi les Contrôles-ActiveX(OCX) STEP 7 ne sont-ils pas affichés sur les serveurs et les clients OS ?
Pourquoi toutes les icônes de blocs ne sont-elles pas mises à jour lors de la compilation OS ?
Quelles sont les causes des messages système de la technologie de commande de PCS7 et quelles mesures doivent être prises pour y remédier ?
Pourquoi la fenêtre OS Login Box disparaît-elle parfois en arrière-plan ?
Longueur des textes d'alarmes générés par le mapper
Que dois-je faire lorsque le Split Screen Wizard se termine avec une erreur ?
Pourquoi obtiens-je un message d'erreur lors de l'appel d'une vue de boucle d'une Faceplate?
Que signifient les alarmes WinCC "Erreur synchrone AS" et "Erreur asynchrone AS"?
Pourquoi est-ce que l'apparition de la boîte de login n'apparaît sur un client qu'après 3 à 5 minutes, resp. le message "Aucune autorisation de commande" ?
Quelle peut être la cause du non fonctionnement de l'affichage collectif sous SIMATIC PCS 7 en OS Runtime ?
Message d'erreur "Affichage groupé: variable .Eventstate n'existe pas"
Pourquoi apparaît-il des"?????" à la place des champs de texte de l'OS Runtime même si le texte est disponible dans le SIMATIC Manager?
Pourquoi apparait le message 10111001 "la signalisation groupée n'a pas été mise à jour"?
WinCC -- Travailler avec des projets -- Analyser les messages d'erreurs
Précision Technique à transmettre lors d'une demande de support technique sur le SIMATIC WinCC
Pourquoi le message "Le réseau n'est pas encore prêt" s'affiche-t-il quand un auto-démarrage est configuré sur un OS ?
A quoi correspond le message d'erreur "La mémoire du serveur n'est pas suffisante pour cette commande" ?
Pourquoi les éditeurs WinCC ne peuvent-ils pas être ouverts, ou bien pourquoi sont-ils inutilisables, ou bien pourquoi le projet n'est il ouvert qu'avec protection en écriture ?
Pourquoi le message "Ouvrir le projet WinCC : l'utilisateur ne possède pas les droits pour exécuter cette action !" apparait-il ?
Pourquoi plusieurs fenêtres de messages d'erreur apparaissent lors de la création d'une référence Croisée avec WinCC ?
Pourquoi le message "serveur inaccessible" apparaît-il si je veux ouvrir le projet du serveur à partir d'un client ?
La base de données du projet ne peut pas être fermée correctement lors de la fermeture de WindowsNT
Pourquoi, après une mise à jour de WinCC V5.0 SP1 en SP2, les accès ISQL vers la base de données Runtime ne fonctionnent-ils plus ?
Il est impossible de créer une vue ou un script (WinCC V5)
Pourquoi le message "Le réseau n'est pas encore prêt" s'affiche-t-il quand un auto-démarrage est configuré sur un OS ?
Nº de référence:

Description :
Si le projet OS sur la station opérateur est configuré en démarrage automatique (AutoStart), il se peut qu'au redémarrage de l'ordinateur, le message "Le réseau n'est pas encore prêt" soit affiché. Après confirmation du message, l'OS-Runtime se lance.


Fig 01: Message

La raison pour laquelle ce message est affiché est que les fournisseurs de réseau sont dans le mauvais ordre. Quand WinCC Runtime est lancé par l'AutoStart, la disponibilité des fournisseurs de réseau n'est vérifiée que  pour le premier enregistrement de la liste des fournisseurs de réseau. Si vous avez installé un logiciel sur le système qui installe ses propres fournisseurs de réseau (par exemple : scanners de virus), ceux-ci sont habituellement placés au début de la liste.

Instruction :
Vous devez changer l'ordre des fournisseurs de réseau pour que WinCC AutoStart fonctionne correctement. La procédure est la suivante :
 
Procédure
1 Ouvrir la boîte de dialogue "Connexions réseau" via "Démarrer > Paramètres > Connexions réseau".
2 Ouvrir la boîte de dialogue "Avancé" (menu : "Avancé > Paramètres avancés...").
3 Basculer dans l'onglet "Ordre des fournisseurs".
4 Sélectionner "Microsoft Windows Network" et utiliser les flèches pour le mettre en première position. Confirmer la modification avec "OK".


Fig 02 : Ordre des fournisseurs de réseau

Ce comportement apparait avec les produits suivants :

  • PCS 7 V7.0 SP3 et les versions précédentes
  • WinCC V6.2 SP3 HF1et les versions précédentes

Environnement de création :
Les vues et les téléchargements de ce FAQ ont été créés avec PCS 7 V7.0 SP3.

Mots Clés :
AutoStartRT

 ID contribution:39834409   Date:2010-04-23