|
Descripción Los siguientes manuales dan una visión general de qué módulos están liberados para qué versiones de PCS 7.
Consideración
Si se han liberado otros módulos con un service pack (SP) de una versión de PCS 7, esto se documenta en el fichero "Léame" de dicho service pack.
Versión de firmware
Se puede determinar la versión actual del firmware del módulo a través de los siguientes menús en el Administrador SIMATIC o en la configuración de hardware, según proceda:
"PLC > Diagnóstico / Ajustes > Estado del módulo" o "PLC > Estado del módulo". Se debe seleccionar de antemano el módulo requerido. En la configuración de hardware, se puede usar esta función para determinar todos los módulos con un firmware transferible (incluyendo los módulos de periferia).
Las versiones de firmware actuales, junto con una descripción de cómo actualizarlos, se encuentran disponibles en las siguientes entradas con IDs:
| CPU usada |
Entrada con ID |
| Actualizaciones de sistema operativo para las CPUs S7-414 |
2850229 |
| Actualizaciones de sistema operativo para las CPUs S7-416 |
2858911 |
| Actualizaciones de sistema operativo para las CPUs S7-417 |
2855123 |
| Actualizaciones de sistema operativo para las CPUs S7-4xx H |
6741018 |
*) Modificar el idioma en la cabecera para recibir las descargas en el idioma que se elija.
A partir del PCS 7 V6.0, se dispone de advertencias detalladas sobre actualización y determinación de los módulos en el manual de "Soporte a asistencia y diagnóstico". En la siguiente tabla se muestran los enlaces a los manuales.
| Manual |
Entrada con ID |
| Soporte a asistencia y diagnóstico V6.0 apartado 1.3 y capítulo 5 |
15236128 |
| Soporte a asistencia y diagnóstico V7.0 apartados 1.3 y 5.16.7 |
24449644 |
| Soporte a asistencia y diagnóstico V7.1 apartados 2.3 y 6.16.7 |
36195904 |
| Soporte a asistencia y diagnóstico V8.0 apartados 3.3 y 7.18.7 |
61187456 |
Consideraciones
- Puesto que el IM 467 no permite trabajar con la función de CiR (Configuration in Run) y no se puede usar en un sistema H, este módulo no se ha liberado para PCS 7. El IM 467 se puede considerar como una versión simplificada del CP 443-5 Extended. Las funciones del IM 467 también se encuentran disponibles con el CP443-5 Extended, que es por lo que el CP 443-5 Extended se ha de usar y se ha de configurar un CP 443-5 Extended en la Config. HW.
- Las propiedades ventajosas de PCS 7, tales como la jerarquía de planta, las librerías de PCS 7, el sistema de mensajes de PCS 7 y SFC (p.ej. el bloque Alarm_8P), no están permitidos en las CPUs del S7-300. El rango de funciones de las CPUs del S7-300 no es suficiente para ello. Esta es la razón por la que las CPUs del S7-300 no están liberadas para su funcionamiento con PCS 7. Por supuesto, se pueden procesar las CPUs del S7-300 con el Administrador SIMATIC (y la Config. HW) y programarlas con el lenguaje CFC, pero entonces no se podrán usar los bloques y funciones propios de PCS 7 (librerías).
Palabras clave
Actualización de hardware, HW-Update, HW-Updates, actualización de firmware, FW-Update, FW-Updates, 10447706, 20383858, 6932456
|