Beitragsliste anzeigen
ES - SIMATIC Manager -- Produktinformationen -- Kompatibilität prüfen
Kompatibilitäts-Tool für Automatisierungs- und Antriebstechnik
Was sind die Grundvoraussetzungen für den Datenaustausch zwischen COMOS und SIMATIC PCS 7?
Warum sollen die Sicherheitsupdates KB2467174, KB2467175, KB2465361, KB2465367 von Microsoft nicht bei WinCC, PCS 7, WinCC Professional V11 installiert werden?
Wie kann man herausfinden, welche Microsoft Patches auf dem PC installiert sind?
Warum können verschiedene PCS 7 - Versionen nicht im Mischbetrieb verwendet werden?
Welche Baugruppen und deren Firmwarestände sind für PCS 7 freigegeben und wie können diese hochgerüstet werden?
Welche Kompatibilität besitzt SIMATIC PCS 7 V8.x, V7.x, V 6.x, V5.x und V4.x?
Warum dürfen ServicePacks für Microsoft Windows, den MS SQL Server oder den Internet Explorer nicht verwendet werden, wenn diese nicht von den der PCS 7 Software beigelegten CDs/DVD stammen?
Welchen Support leistet Microsoft für -mit PCS 7 eingesetzte- Microsoft Produkte (Betriebssysteme und Internet Explorer)?
Welche Microsoft Patches ("Sicherheitsupdates" und "Wichtige Updates") sind bei SIMATIC PCS 7 auf Verträglichkeit getestet?
Wichtiger Hinweis zum Microsoft Patch KB 943459 und KB 971468
Wichtiger Hinweis bei Einsatz des Automatischen Update Service von Microsoft in PCS 7!
Zusätzliche Informationen zur Kompatibilität von PCS 7 V6.x und Microsoft Produkten
Welche Baugruppen und deren Firmwarestände sind für PCS 7 freigegeben und wie können diese hochgerüstet werden?
Bestellnummer:

Beschreibung
Eine Übersicht, welche Baugruppen in welcher PCS 7 Version freigegeben sind, finden Sie in folgenden Handbüchern:
 
PCS 7 Version -- Freigegebene Baugruppen Beitrags-ID
PCS 7 V8.0 61187475
PCS 7 V7.1 28739248
PCS 7 V7.0 24831707
PCS 7 V6.1 21406213
PCS 7 V6.0 15229053
PCS 7 V5.2 8774030
PCS 7 V5.1  7174990

Hinweis
Falls mit einem Servicepack (SP) einer PCS 7 Version weitere Baugruppen freigegeben wurden, ist dies in der "Liesmich" des entsprechenden Servicepacks dokumentiert.

Firmwarestand auslesen
Den aktuellen Firmwarestand Ihrer Baugruppe können Sie im SIMATIC Manager oder in der HW Konfig  über das Menü:
"Zielsystem > Diagnose/Einstellung > Baugruppenzustand oder Zielsystem  > Baugruppenzustand" abfragen. Sie müssen dafür die gewünschte Baugruppe vorher angewählt haben. In der HW Konfig können Sie alle Baugruppen mit ladbarer Firmware (auch I/O Module) über diese Funktion auslesen.

Die aktuellen Firmwarestände mit einer Beschreibung zur Hochrüstung finden Sie unter folgenden Beitrags-IDs:
 
Verwendete CPU Beitrags-ID
Betriebssystem-Updates S7-414-CPUs  2850229
Betriebssystem-Updates S7-416-CPUs 2858911
Betriebssystem-Updates S7-417-CPUs 2855123
Betriebssystem-Updates S7-4xx-H CPU`s 6741018

 
Verwendeter CP Link
Firmware-Updates CP 443-1  CP443-1-Firmwareupdate *)
Firmware-Updates CP 443-5 Extended  CP443-5Extended-Firmwareupdate *)

*) Über die Sprachumstellung in der Kopfzeile erhalten Sie die Downloads in der entsprechenden Landessprache.

Detaillierte Hinweise zum Hochrüsten und Auslesen der Baugruppen finden Sie ab PCS 7 V6.0 im Handbuch  "Serviceunterstützung und Diagnose". Links zu den Handbüchern entnehmen Sie der folgenden Tabelle:
 
Handbuch Beitrags-ID
Serviceunterstützung und Diagnose V6.0 Kapitel 1.3 und 5 15236128
Serviceunterstützung und Diagnose V7.0 Kapitel 1.3 und 5.16.7 24449644
Serviceunterstützung und Diagnose V7.1 Kapitel 2.3 und 6.16.7 36195904
Serviceunterstützung und Diagnose V8.0 Kapitel 3.3 und 7.18.7 61187456

Hinweise

  • Da die IM 467 weder CiR (Configuration in Run) unterstützt noch für ein H-System einsetzbar ist, ist diese Baugruppe auch nicht für PCS 7 freigegeben. Die IM 467 kann als vereinfachte Variante des CP443-5 Extended betrachtet werden. Die Funktionen der IM 467 sind auch mit dem CP443-5 Extended verfügbar - aus diesem Grund ist der CP443-5 Extended einzusetzen und in HW-Konfig ein CP 443-5 Extended zu projektieren.
  • Die Vorteile von PCS 7, wie z.B. Technologische Hierarchie, PCS 7-Bibliotheken, SFC und PCS 7-Meldesystem (z.B. Alarm_8P Baustein), werden durch die S7-300 CPUs nicht unterstützt. Der Funktionsumfang der S7-300 CPUs ist dafür nicht ausreichend. Aus diesen Gründen sind die S7-300 CPUs für den Betrieb mit PCS 7 nicht freigegeben. Die S7-300 CPUs können natürlich mit dem SIMATIC Manager (auch HW Konfig) bearbeitet und mit CFC programmiert werden, aber Sie können dann nicht die PCS 7 Bausteine und Funktionen (Bibliotheken) verwenden.   

Ergänzende Suchbegriffe
Hardware-Update, HW-Update, HW-Updates, Firmware-Update, FW-Update, FW-Updates, 10447706, 20383858, 6932456

 Beitrags-ID:39709060   Datum:2012-08-17 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour