visualizza l'elenco degli articoli
STEP 7 -- Lavorare con progetti -- Predisposizione ed elaborazione di progetti
Quali requisiti devono essere soddisfatti per la migrazione di un progetto STEP 7 V5.x in STEP 7 Professional V11?
Come avviene in STEP 7 V5.x la connessione di una Guida in linea realizzata in proprio, ad un blocco programmato?
Come è possibile visualizzare il buffer diagnostico di una Simatic CPU con web server integrato in un SIMATIC Panel?
Perché non viene visualizzato il dialogo "Cerca/Sostituisci"?
Come si può migliorare la performance nel SIMATIC Manager e all'interno del progetto STEP7?
Perché non si possono più selezionare le opzioni (visualizzazione, filtri, generazione, cancellazione) sotto il punto di menù "Strumenti > Dati di riferimento >"?
Come si può depositare, protetto dalla lettura, un progetto STEP7 su una MMC in una CPU S7-300?
Come si può attivare la protezione da accesso per un progetto STEP7 e come si può predisporre un utente come elaboratore di progetto?
Come si può aggiornare il catalogo hardware STEP 7 con STEP 7 V5.2 e successive?
Come si possono scaricare progetti su una memory card e poi nuovamente in un PG/PC?
Informazioni sull'argomento "Predisposizione e modifica di progetti"
Come si può integrare in un progetto STEP7 un progetto WinCC preesistente?
Quali vantaggi offre la funzione "Multiprogetto" in grossi progetti interconnessi in rete?
Quale significato hanno i valori attuali ed i valori iniziali di un blocco dati?
Perché il progetti, blocchi opp. la HW Config non possono essere aperti, possono essere aperti con segnalazioni di errore oppure aperti solo in lettura?
Perché non viene visualizzato il dialogo "Cerca/Sostituisci"?
Numero di ordinazione:

Descrizione
Nella scelta della funzione "Cerca/Sostituisci" in STEP 7 non si apre il dialogo "Cerca/Sostituisci".

Soluzione
Alla fine della sessione STEP 7 offre come configurazione di base la memorizzazione della disposizione delle finestre e del loro contenuto.

Se sulla workstation è presente un secondo monitor, in questo caso il dialogo "Cerca/Sostituisci" potrebbe trovarsi nell'area non visibile.

Per modificare questa configurazione di base procedere come segue.

  1. Nel SIMATIC Manager aprire il dialogo "Strumenti  >  Impostazioni ...".
  2. Aprire il registro "Generale".
  3. Disattivare l'opzione "Memorizza la disposizione delle finestre ed il loro contenuto alla fine della sessione".

 Articolo con ID:39298969   Data:2010-02-11 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour