Beitragsliste anzeigen
STEP 7 -- Arbeiten mit Projekten -- Projekte einrichten und bearbeiten
Wie können Bausteine in einem Multiprojekt verglichen werden?
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um ein STEP 7 V5.x Projekt in STEP 7 Professional (TIA Portal) zu migrieren?
Wie erfolgt in STEP 7 V5.x die Anbindung einer selbst erstellten Onlinehilfe zu einem programmierten Baustein?
Wie kann der Diagnosepuffer einer Simatic CPU mit integriertem Webserver an einem SIMATIC Panel angezeigt werden?
Wie kann ab STEP 7 V5.5 der verbesserte Bausteinschutz für FBs und FCs eingerichtet werden?
Warum kann in STEP 7 V5.x der Dialog "Suchen/Ersetzen" im KOP/FUP/AWL-Editor nicht angezeigt werden?
Wie wird ein WinCC flexible Projekt in STEP 7 integriert?
Wie kann die Performance im SIMATIC Manager und innerhalb des STEP 7 Projektes verbessert werden?
Warum können die Optionen (Anzeigen, Filtern, Generieren, Löschen) unter dem Menüpunkt "Extras > Referenzdaten > " nicht mehr angewählt werden?
Wie kann ein STEP 7 Projekt lesegeschützt auf einer MMC in einer S7-300 CPU abgelegt werden?
Wie kann für ein STEP 7 Projekt der Zugriffsschutz aktiviert und ein Benutzer als Projektbearbeiter eingerichtet werden?
Wie können Sie den STEP 7 Hardwarekatalog ab STEP 7 V5.2 aktualisieren?
Wie können Projekte auf einer Memory Card und wieder zurück in ein PG/PC geladen werden?
Informationen zu dem Thema "Projekte einrichten und bearbeiten"
Wie kann ein vorhandenes WinCC Projekt in ein STEP 7 Projekt integriert werden?
Welche Vorteile bietet die Funktion "Multiprojekt" für große vernetzte Projekte?
Welche Bedeutung haben die Anfangs- und die Aktualwerte eines Datenbausteins?
Warum können Projekte, Bausteine oder die HWKonfig entweder gar nicht, mit Fehlermeldungen oder nur lesend geöffnet werden?
Warum kann in STEP 7 V5.x der Dialog "Suchen/Ersetzen" im KOP/FUP/AWL-Editor nicht angezeigt werden?
Bestellnummer:

Beschreibung
Beim Anwählen der Funktion "Suchen/Ersetzen" in STEP 7 kann dieser Dialog im KOP/FUP/AWL-Editor nicht angezeigt werden. Wenn Sie zuvor mit Ihrem PC einen zweiten Monitor angesteuert und Ihren Desktop über den zweiten Bildschirm erweitert haben, befindet sich dieser Dialog wahrscheinlich im nicht sichtbaren Bereich. Die nachstehende Tabelle enthält hierzu die Abhilfe:
 
Nr. Vorgehensweise
1 Öffnen Sie im KOP/FUP/AWL-Editor den Dialog "Extras > Einstellungen..." und deaktivieren Sie im Register "Allgemein" die Option
  • "Fensteranordnung beim Beenden speichern".
2 Bestätigen Sie mit OK und führen Sie den Menübefehl "Bearbeiten > Suchen/Ersetzen..." erneut aus.
3 Sollte sich dieser Dialog immer noch im nicht sichtbaren Bereich befinden, schließen Sie den KOP/FUP/AWL-Editor und den SIMATIC Manager.
4 Öffnen Sie in der Systemsteuerung den Dialog "Eigenschaften von Anzeige" und wechseln Sie zum Register "Einstellungen".
5 Deaktivieren Sie für den zweiten Monitor wie im Bild 01 die Funktion
  • "Windows-Desktop auf diesem Monitor erweitern".


Bild 01

6 Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "Übernehmen" und bestätigen Sie mit OK.
7 Nach einem Neustart Ihres Rechners sollte der Dialog "Suchen/Ersetzen" im KOP/FUP/AWL-Editor wieder sichtbar sein.

 Beitrags-ID:39298969   Datum:2012-08-29 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour