Mostrar lista de artículos
Firmware V2.2 para el CP 343-1 Lean (6GK7 343-1CX10-0XE0)
Referencia:
 

Ya se encuentra disponible para su descarga el firmware V2.2 para el CP 343-1 Lean de SIMATIC NET (no. de referencia 6GK7 343-1CX10-0XE0). La versión de firmware V2.2 sucede a la versión V2.1 y contiene una serie de funciones adicionales y mejoras de producto. Para obtener más detalles se ruega consultar la entrada con número de identificación, ID 39133107
 

 

Las instrucciones sobre cómo actualizar el firmware se encuentran disponibles bajo la entrada con número de identificación, ID 24485272.

 

 

Aquí ( 2454 KB ) se puede descargar el firmware V2.2 para el CP 343-1 Lean (no. de referencia 6GK7 343-1CX10-0XE0).

 

Aquí ( 5596 KB ) se puede descargar la actualización (setup) de la librería de bloques S7 incluyendo la ayuda de sistema asociada.

 

 Nr. de identificación (ID):39133214   Fecha:2009-11-16 
Este artículo...me ayudóno me ayudó                                 
related links
Firmware V2.2 para el SIMATIC NET ...
Firmware V2.3 para el módulo SIM ...
Firmware V2.4 para el módulo SIM ...
Actualización al Firmware V2.0 p ...
Actualización al Firmware V2.1 p ...