afficher la liste des articles
ES - SIMATIC Manager -- Informations sur les produits – Description du système
Quelles sont les possibilités pour implémenter les produits de sécurité SCALANCE S, CP443-1 Advanced et CP1628 dans l'environnement PCS 7 ?
Comment se procurer la documentation pour PCS 7 V8.0 (anciennement DVD des manuels) ?
Comment les licences pour AS et OS sont-elles comptées à partir de la version V7.0 de PCS 7 ?
Quelles sont les actions qui conduisent à la perte des licences "AS RT PO" de PCS7 ?
Quelles sont les conditions pour utiliser le bloc CPU_RT avec PCS 7 V7.0 ?
Notes importantes sur la documentation pour PCS 7 V7.0 SP1
Mise en œuvre du acknowledgement-triggered reporting sous SIMATIC PCS 7 V6
Compilation des questions les plus fréquentes sur PCS 7 V6.0
Comment installez-vous une application OPC pour opérer dans le groupe utilisateur "SIMATIC HMI" ?
Paramétrage de MS Windows2000 pour un OS Client sous SIMATIC PCS 7 V6.x
Correction du fichier Anglais SIMATIC PCS 7 V6.0 Readme
Comment compter le nombre d'objets process (PO) pour les licences PCS7 ?
De quelles informations le Support Technique a-t-il besoin pour répondre aux questions sur PCS7 ?
Recherche d'informations dans le manuel de SIMATIC PCS 7 V6.0
Quels sont les options pour la redondance et la haute disponibilité dans PCS 7 V6.1 SP1?
ES - SIMATIC Manager -- Configurer l'environnement de développement -- Installation / transfert de clés de licence
Comment les licences pour AS et OS sont-elles comptées à partir de la version V7.0 de PCS 7 ?
Comment afficher la colonne "Clé de licence" dans le Automation License Manager (ALM)?
Comment doit être interpréter le comportement des autorisations PCS 7 ?
De quelle licence a-t-on besoin pour S7-REDCONNECT ?
Comment les licences pour AS et OS sont-elles comptées à partir de la version V7.0 de PCS 7 ?
Nº de référence:
 

Description :
Dans PCS7, il existe une différence entre les Objets de processus AS et OS en termes de licences. Ce FAQ montre les différentes façons de compter les Objets de Processus.
 
No. Description
1 Les objets de processus AS  ( licence: "AS RT PO" )
Les objets suivants comptent chacun pour 1 Objet de processus de la licence "AS RT PO" :
  • Instances de blocs pouvant être contrôlés de la supervision (blocs transférés à l'OS), contenant une messagerie intégrée et étant différents des blocs de pilotes ("drivers")
  • Diagrammes SFC
  • Instances de SFC type

Note :
Il est possible de visualiser combien d'objets de processus ont été créés et comptés à partie des boîtes de dialogues suivantes :

  • PCS 7 V7.0 : boîte de dialogue "Objets de processus configurés" (Options > Diagrammes > Objets de processus configurés...)
  • PCS 7 V7.1 : boîte de dialogue "Information sur les licences PCS 7" (Options > Information sur les licences PCS 7...)
2 Les objets de processus OS ( licence: "WinCC RT PO" [OS], "WinCC RC PO" [ES] )
Les objets suivants comptent chacun 1 Objet de processus de la licence "WinCC RT PO/WinCC RC PO" :

Comptage N°1 :

  • Instances de blocs pouvant être contrôlés de la supervision (blocs transférés à l'OS), contenant une messagerie intégrée et étant différents des blocs de pilotes ("drivers")
  • Diagrammes SFC
  • Instances de SFC type
  • 25 variables de processus (arrondi à l'entier supérieur) créées manuellement dans l'OS, et non issues d'une compilation AS-OS

Comptage N°2 (seulement applicable si ce calcul est supérieur à celui du 1er compteur) :

  • PCS7 V7.0 : 50 variables créées dans l'OS avec l'interface des procédés (arrondi à l'entier supérieur)
  • PCS7 V7.1 : 60 variables créées dans l'OS avec l'interface des procédés (arrondi à l'entier supérieur)

Note :
Les objets de processus sont pris en compte dans le premier comptage. Dans le second comptage, ce sont les variables qui sont prises en compte et le nombre de POs existants est multiplié par 50 ou 60 (Par ex. 1,000 POs = 60,000 variables). Le nombre de POs du second comptage n'est pas affiché dans WinCC. Toutefois, un enregistrement est réalisé dans le fichier log "License_Info.log" à l'ouverture du projet OS, avec le nombre de variables utilisées.


Fig. 01: Fichier log d'information de licence

Ce fichier est sauvegardé dans le répertoire d'installation de WinCC, dans le dossier "Diagnostics".

Tableau 01

Exemple 1 :
Le tableau ci-dessous liste les blocs ayant servi de base pour pour le calcul exemple. A partir de ces blocs, nous souhaitons montrer toutes les possibilités d'élaboration d'Objets de processus. Dans ce but, nous avons choisi un diagramme SFC, un Objet de processus ordinaire [MOTOR] et un bloc [INTERLOK] qui est compté par les variables. Une explication succincte du mode de calcul des Objets de processus est jointe au tableau.
Les blocs utilisés sont ceux de la bibliothèque : "PCS 7 Library V71".
Nombre Bloc Contrôle à la supervision messagerie intégrée  

PO AS

PO OS

9 MOTOR [FB66] OUI 243 9 9
4 INTERLOK [FB75] - 132 - 3
2 SPLITR_P [FC272] - - - -
2 Diagramme SFC OUI 40 2 2
Tableau 02

Comptage de POs AS
Les blocs MOTOR et les diagrammes SFC peuvent être contrôlés à la supervision ( transférés à l'OS ) et peuvent générer des messages.

9 x MOTOR + 2 x SFC = 11 objets de processus dans l'AS


Fig. 02:  Information de licence pour les objets de processus AS dans l'exemple 1

Comptage de POs OS
Les blocs MOTOR et les diagrammes SFC comptent chacun pour 1 PO dans le premier comptage.
Le second comptage se calcule à partir du nombre total de toutes les variables.

Comptage n°1
9 x MOTOR + 2 x SFC = 11 objets de processus dans l'OS

Comptage n°2
Nombre de variables OS :
243[MOTOR] + 132[INTERLOK] + 40[SFC] = 415 variables OS
Nombre de POs OS:
415 / 60 = 6,917... = 7 POs ( toujours arrondi à l'entier supérieur )

Puisque le nombre de POs du premier comptage est supérieur à celui du second comptage, c'est 11 POs qui sont comptés dans la licence de POs OS.


Fig. 03: Information de licence pour les objets de processus OS dans l'exemple 1

 

Exemple 2:
Le tableau ci-dessous liste les objets utilisés, par le biais desquels les Objets de processus OS interviennent. Une explication succincte du mode de calcul des Objets de processus est jointe au tableau.
Les blocs utilisés sont ceux de la bibliothèque: "PCS 7 Library V71". 
Nombre Bloc

Supervision - Messagerie

Nombre de variables OS

PO AS PO OS
35 Variables créées manuellement avec l'interface des procédés - 35 - 1
3 INTERLOK [FB75] - 99 - 2
Tableau 03

Comptage de POs AS
Aucun PO n'est configuré dans  l'AS.
0 Objet de processus dans l'AS


Fig. 04: Information de licence pour les objets de processus AS dans l'exemple 2

Comptage de POs OS
25 variables OS configurées manuellement comptent pour 1 PO, chaque paquet de 60 variables (parmi toutes les variables de l'OS) comptent pour 1 PO.

Comptage n°1
35 variables OS configurées manuellement  = 1 PO (arrondi à l'entier supérieur)

Comptage n°2
Nombre total de variables OS:
99[INTERLOK] + 35[variables OS configurées manuellement] = 134 variables OS
Nombre de POs OS:
134 / 60 = 2,23... = 3 POs (arrondi à l'entier supérieur)

Puisque le nombre de POs du second comptage est supérieur à celui du premier comptage, c'est 3 POs qui sont comptés dans la licence de POs OS.


Fig. 05: Information de licence pour les objets de processus OS dans l'exemple 2

Notes :
Les POs du second comptage ne sont visibles que dans le dialogue d'information du SIMATIC Manager. C'est pourquoi il peut arriver que la limite des Objets de processus configurables soit atteinte alors que le nombre de POs, affichés dans WinCC Explorer, est inférieur à cette limite.
Davantage d'informations sur le thème des licences AS sont disponibles dans la documentation de PCS 7 dans le manuel "CFC pour SIMATIC S7" dans le FAQ : 27002752.
Davantage d'informations sur le thème des licences AS sont disponibles dans la documentation de PCS 7 dans le manuel "PC Configuration et Autorisations" dans le FAQ : 36191684.

Environnement d'édition :
Les vues et les téléchargements de ce FAQ ont été créés dans l'environnement PCS7 V7.1.

 ID contribution:38855207   Date:2011-07-08