Description: Après la mise à jour en version PCS 7 V7.0 d'un projet d'une version PCS7 antérieure, il peut arriver que le paramétrage du point d'insertion de blocs ( ordre d'exécution ) dans les diagrammes CFC soit perdu.
Si ce paramétrage manque, le message "Object attribute not found" apparait lors des actions suivantes :
- Ouverture d'un diagramme CFC "System error (1739:60451)"
- Suppression de blocs dans un diagramme "System error (1739:60451)"
- Création d'un nouveau diagramme "Insert CFC (1739:60451)"
- Compilation complète d'AS avec génération des pilotes "Create module driver (1739:60451)"

Fig. 01
Instructions : Procéder comme suit pour actualiser le point d'insertion de bloc dans les diagrammes:
| No. |
Procédure |
| 1 |
Ouverture CFC
- Ouvrir n'importe quel diagramme CFC du projet mis à jour en PCS7 V7.0. Acquitter le message d'erreur qui apparait.
- Ouvrir l'éditeur d'ordre exécution de blocs (Edition > Ouvrir l'ordre d'exécution). Acquitter le message d'erreur qui apparait.
|
| 2 |
Assigner le point d'insertion dans les diagrammes
- Dans l'arborescence de "l'éditeur d'exécution", sélectionner l'OB dans lequel les blocs doivent être insérés par défaut. ( par ex. OB32 ).
- Ouvrir le menu de commande de l'OB et sélectionner la fonction "Point d'insertion".

Fig. 02
- Acquitter les modifications du point d'insertion de bloc dans les diagrammes CFC.
La position à partir de laquelle le prochain bloc sera inséré dans le groupe d'exécution, est indiquée en vert dans l'arborescence. |
Environnement de création : Les vues et les téléchargements de ce FAQ ont été créés avec PCS 7 V7.0 SP1. |