Beschreibung Nachfolgend werden folgende Punkte beschrieben:
- Integration eines WinCC flexible Projektes in STEP 7
- Mögliche Fehlerursachen, wenn die Integration eines WinCC flexible Projektes in STEP 7 nicht möglich ist
Anleitung
| Nr. |
WinCC flexible Projekt in STEP 7 integrieren |
| 1 |
Nachfolgend erhalten Sie eine Schrittanweisung, wie Sie ein WinCC flexible Projekt in STEP 7 integrieren
- Öffnen Sie die WinCC flexible Projektierung.
- Wählen Sie den Menübefehl "Projekt > In STEP 7 integrieren..."
Es öffnet sich das Dialogfeld "In STEP 7-Projekte integrieren"
- Wählen Sie im Dialogfeld das entsprechende STEP 7 Projekt aus.
Ist das von Ihnen gewünschte Projekt dort nicht aufgeführt, navigieren Sie über das Suchfeld in den Ordner, in dem sich das STEP 7 Projekt befindet.
Nach Anwahl des STEP 7 Projektes wird die Integration durchgeführt.
  Bild 01
Hinweis
Das STEP 7 Projekt muss dabei nicht geöffnet sein. |
| 2 |
Verbindung / Kommunikationspartner parametrieren Im "Stand alone Betrieb" haben Sie alle Verbindungsparameter zur Steuerung per Hand festgelegt.
Im "Integrierten Betrieb" können Sie die Station, über die der Kommunikationspartner angesprochen wird, per Auswahlmenü festlegen. Die Adressen werden dann automatisch übernommen.
Des Weiteren können Sie durch diese Maßnahme bei den Variablen auf die Symbolische Anbindung zurückgreifen.
- Öffnen Sie das STEP 7 Projekt, in das Sie zuvor das WinCC flexible Projekt integriert haben.
- Markieren Sie die HMI Station und öffnen Sie mit einem Doppelklick die "Konfiguration" der HMI Station.
- Öffnen Sie die Eigenschaft der Schnittstelle des Bediengerätes und legen Sie die Schnittstelle und Adresse fest.
  Bild 02
- Wechseln Sie in die WinCC flexible Projektierung und öffnen Sie die "Verbindungen" im Projektbaum unter "Kommunikation > Verbindungen".
- Wählen Sie unter dem Parameter "Station" die entsprechende Station aus.
Der "Partner" sowie alle weiteren Parameter werden automatisch übernommen.
Damit ist die Integration des WinCC flexible Projektes abgeschlossen. |
Mögliche Ursachen, wenn die Integration eines WinCC flexible Projektes in STEP 7 nicht möglich ist.
Wenn die Funktion zum Integrieren des WinCC flexible Projektes ausgegraut oder nicht vorhanden ist kann das folgende Ursachen haben.
- Die WinCC flexible Integration muss nachinstalliert werden, da WinCC flexible vor STEP 7 installiert wurde.
Anleitung
- Rufen Sie über die Systemsteuerung das WinCC flexible Setup auf und ändern Sie die Installation.
Systemsteuerung/Software/SIMATIC WinCC flexible Button: Ändern/Löschen
- Aktivieren Sie die Integration von STEP 7.
Kontrollkästchen "WinCC flexible Integration" und "STEP 7" müssen angehakt sein.
(Die Installations-CD von WinCC flexible ist hierbei erforderlich.)
Hinweis
Wird zuerst die STEP 7 Software und anschließend WinCC flexible installiert, erkennt die Installationsroutine von WinCC flexible eine vorhandene STEP 7 Installation und installiert automatisch die Unterstützung für die Integration in STEP 7.
Achten Sie bei einer benutzergeführten Installation von WinCC flexible darauf, dass die Option "Integration in STEP 7" aktiviert ist.
- Wenn STEP 7 bereits installiert ist und Sie ein Update für STEP 7 durchführen, z.B. eine Installation eines Service Packs durchführen, dann muss die STEP 7-Integration in WinCC flexible neu installiert werden.
Anleitung
- Rufen Sie über die Systemsteuerung das WinCC flexible Setup auf und ändern Sie die Installation.
- Deaktivieren Sie die Integration von STEP 7.
- Starten Sie anschließend das Setup erneut und aktivieren die Integration von STEP 7.
(Die Installations-CD von WinCC flexible ist hierbei erforderlich.)
Projektierungen von Micro-Panels, z.B. ein TP177mirco, können generell nicht in STEP 7 integriert werden.
|