Mostrar lista de artículos
WinCC flexible ES -- Trabajar con proyectos -- Creating, editing, archiving and copying projects
¿Qué información se encuentra disponible en Internet en relación con la migración a STEP 7 V11 y WinCC V11 (TIA Portal)?
¿Cómo se puede adaptar el ancho de columna de los objetos de imagen en el WinCC flexible?
¿Cómo se puede evitar que las pantallas y los objetos de imagen se adapten automáticamente en el WinCC flexible al cambiar la resolución de pantalla (eventualmente a "Widescreen - Panorámico")?
¿Cómo se puede activar la protección de acceso para un proyecto de STEP 7 y configurar un usuario como elaborador del proyecto?
¿Cómo se integra un proyecto de WinCC flexible en el STEP 7?
¿Cómo se puede utilizar en varios controles la misma configuración de un equipo de servicio del WinCC flexible?
¿Qué soluciones hay para trabajar con diferentes versiones del WinCC flexible?
¿Qué problemas pueden aparecer cuando no se dispone del archivo "log.LDF" en un proyecto del WinCC flexible?
¿Por qué se cierra de nuevo automáticamente el WinCC flexible tras el arranque del programa?
¿Cómo se pueden guardar proyectos / librerías del WinCC flexible como proyectos / librerías de una versión de WinCC flexible anterior?
¿Cómo se pueden borrar las variables u objetos no utilizados en un proyecto de WinCC flexible?
Copiar proyectos HMI integrados en SIMATIC STEP 7 a nivel de archivos
¿Cómo se puede abrir más rápido un proyecto de WinCC flexible 2005 integrado en el STEP 7?
¿Cómo se realiza la compresión del proyecto en el WinCC flexible y qué archivos se necesitan para ello?
¿Cómo se puede realizar la retransferencia de proyectos desde un equipo de servicio y qué hay que tener en cuenta para ello?
¿Qué posibilidades de transferencia se dispone en los diferentes paneles de operador?
WinCC flexible ES -- Configuración y programación de la comunicación -- Configurar comunicación con S7
¿Qué ajustes hay que tener en cuenta al conectar un equipo SIMATIC HMI, configurado con el WinCC flexible ES, a una CPU SIMATIC ET 200?
¿Cómo se puede configurar un enlace entre el WinCC flexible Runtime (PC/Panel) y un S7-300/400 a través de PROFIBUS/MPI?
¿Cómo se integra un proyecto de WinCC flexible en el STEP 7?
¿Cómo se puede utilizar en varios controles la misma configuración de un equipo de servicio del WinCC flexible?
¿Cómo se puede visualizar en un equipo de servicio WinCC flexible el estado actual de una CPU?
¿Cómo se puede acceder a múltiples sistemas de automatización consecutivamente, desde el WinCC flexible PC-Runtime o desde un panel, utilizando la función del sistema "Enlace conmutable"?
¿Cómo se puede configurar con el WinCC flexible la comunicación entre un equipo de servicio y una estación S7, a través del S7-Routing?
¿Qué hay que tener en cuenta al crear un enlace entre un S7-200 y los paneles SIMATIC o un WinCC flexible PC Runtime y qué posibilidades existen?
¿Qué puertos utilizan el WinCC flexible?
¿Cómo se aumenta el rendimiento de los equipos HMI?
¿Qué ajustes hay que realizar para acceder a un panel y a un control S7-200 por medio de TeleService?
¿Cómo se configura una conexión entre el WinCC flexible RT (PC o Panel) y un SIMATIC S7-300/ S7-400 a través de Industrial Ethernet?
¿Cómo se configura en el WinCC flexible un enlace PROFINET con un control S7?
¿Cómo se indica la dirección MPI de una FM dentro de la herramienta de configuración HMI, cuando ésta no aparece en la configuración HW y por tanto no es conocida?
¿Cómo se puede conectar un panel a una estación SIMATIC H?
¿Qué configuración hay que tener en cuenta al realizar un acoplamiento PROFIBUS-DP entre un panel o un PC con el WinCC flexible Runtime y un S7-200?
¿Por qué se marca el driver de comunicación en "orange (naranja)" en el WinCC flexible, cuando se inserta un enlace Ethernet adicional junto con un enlace MPI/DP existente?
Comunicación PROFIBUS entre panel de operador basado en Windows (configurado con WinCC flexible 2004) y el WinAC Basis / WinAC RTX V4.0
¿Cómo se configura la comunicación entre el WinCC flexible Runtime y el WinLC, a través de SOFTBUS en un PC?
¿Cómo se configura una comunicación entre un WinCC flexible Runtime o un panel basado en Windows y un S7-200 (CP 243-1) a través de Ethernet?
STEP 7 -- Trabajar con proyectos -- Crear y elaborar proyectos
¿Cómo se pueden comparar los bloques de un multiproyecto?
¿Qué requisitos han de cumplirse para migrar un proyecto de STEP 7 V5.x a STEP 7 Profesional (TIA Portal)?
¿Cómo se realiza la conexión de una ayuda online creada por el usuario con un bloque programado, utilizando STEP 7 V5.x?
¿Cómo se puede visualizar en un panel SIMATIC el búfer de diagnóstico de una CPU SIMATIC con servidor web integrado?
¿Cómo se puede configurar a partir del STEP 7 V5.5 la protección de módulos mejorada para los FBs y FCs?
¿Por qué no se puede mostrar el diálogo "Buscar / Reemplazar" en el editor KOP/FUP/AWL del STEP 7 V5.x?
¿Cómo se integra un proyecto de WinCC flexible en el STEP 7?
¿Cómo se puede mejorar el rendimiento en el administrador SIMATIC y dentro del proyecto de STEP 7?
¿Porqué no se pueden seleccionar las opciones del menú "Herramientas > Datos de referencia" (Ver, filtros, generar, borrar)?
¿Cómo se puede guardar un proyecto de STEP 7 protegido contra lectura en una MMC insertara en una CPU del S7-300?
¿Cómo se puede activar la protección de acceso para un proyecto de STEP 7 y configurar un usuario como elaborador del proyecto?
¿Cómo se puede actualizar el catálogo hardware a partir del STEP7 V5.2?
¿Cómo se pueden cargar proyectos en una Memory Card y después volverlos a transferir de nuevo a la PG/PC?
Información sobre el tema "Creación y elaboración de proyectos"
¿Cómo se puede integrar un proyecto de WinCC ya existente dentro de un proyecto de STEP7?
¿Qué ventajas ofrece la función "Multiproyecto" en los proyectos que tengan redes muy grandes?
¿Cuál es el significado de los valores actuales y los valores iniciales de un módulo de datos?
¿Por qué los proyectos, los bloques o la configuración HW no se pueden abrir del todo o sólo abrise con mensajes de error o sólo como de "sólo de lectura"?
¿Cómo se integra un proyecto de WinCC flexible en el STEP 7?
Referencia:

Descripción:
A continuación se describen los siguientes puntos:

  1. Integración de un proyecto de WinCC flexible en el STEP 7.
  2. Posibles motivos de fallo cuando no es posible la integración de un proyecto de WinCC flexible en el STEP 7.

Instrucciones:
Integración de un proyecto de WinCC en el STEP 7
1

A continuación se tienen unas instrucciones paso a paso para integrar un proyecto de WinCC flexible en STEP 7:

  1. Abra la configuración del WinCC flexible.
  2. Seleccione la opción del menú "Proyecto -> Integrar en STEP 7..."
    Se abre ahora el campo de diálogo "Integrar en proyecto de STEP 7"
  3. Seleccione el proyecto de STEP 7 correspondiente en el campo de diálogo.
    Si el proyecto deseado no está allí, navegue por el campo de búsqueda hacia la carpeta en la que se encuentra disponible el proyecto de STEP 7.
    Tras seleccionar el proyecto de STEP 7, se realiza la integración.


Figura 01

Advertencia:
Para ello el proyecto de STEP 7 tiene que estar abierto.

2

Configuración del enlace / el partner de comunicación:
En el modo de servicio "Stand Alone", se ajustan manualmente todos los parámetros del enlace con el control.
En el modo de "Servicio Integrado", la estación a través de la cual se comunica el partner de comunicación se ajusta con ayuda de un menú de selección. En éste caso las direcciones se aceptan automáticamente.
Además, con esta medida, se puede acceder a las variables de la conexión simbólica.

  1. Abra el proyecto de STEP 7 en el que se ha integrado previamente el proyecto de WinCC flexible.
  2. Seleccione la estación HMI y abra la "configuración" de dicha estación, haciendo doble clic sobre ella.
  3. Abra la propiedad de la interfase del equipo de servicio, y ajuste la interfase y la dirección.


Figura 02

  1. Cambie ahora a la configuración del WinCC flexible y abra los "enlaces" en el árbol del proyecto, bajo la opción "Comunicación -> Enlaces".
  2. Seleccione la estación correspondiente en el parámetro "Estación".
    El "partner" y el resto de parámetros se aceptan automáticamente.

Con esto, la integración del proyecto de WinCC flexible ya se ha concluido.

Posibles motivos de fallo cuando no es posible la integración de un proyecto de WinCC flexible en el STEP 7

Si la función para integrar el proyecto de WinCC flexible está por ejemplo en gris, puede ser debido a los siguientes motivos.

  • Si el WinCC flexible fue instalado antes que el STEP 7, la integración hay que instalarla a posteriori en el WinCC flexible.
    Instrucciones:
  • Llame en el panel de control al programa de SETUP del WinCC flexible y modifique la instalación (Panel de control/Software/SIMATIC WinCC flexible -> Botón: Modificar / Borrar)
  • Active la integración del STEP 7 (Las casillas de control "Integración del WinCC flexible" y "STEP 7" deben estar activadas).
    (En éste caso se necesita el CD de instalación del WinCC flexible)

Advertencia:
Si primero se instala el software STEP 7 y luego el WinCC flexible, la rutina de instalación del WinCC flexible reconoce una instalación anterior de STEP 7 e instala automáticamente el soporte para la integración en el STEP 7.

En una instalación de WinCC flexible controlada por el usuario, tenga en cuenta que esté activada la opción "Integración en STEP 7". 

  • Si el STEP 7 ya está instalado y se realiza una actualización del mismo, por ejemplo la instalación de un Service Pack, hay que volver a instalar de nuevo en el WinCC flexible la integración del STEP 7 .
    Instrucciones:
  1. Llame en el panel de control al programa de SETUP del WinCC flexible y modifique la instalación.
  2. Desactive la integración en STEP 7.
  3. A continuación, arranque el programa de SETUP de nuevo y active la integración del STEP 7.
    (En éste caso se necesita el CD de instalación del WinCC flexible)

Las configuraciones de los micropaneles, por ejemplo de un TP177micro, generalmente no se pueden integrar en el STEP 7.

 Nr. de identificación (ID):38797080   Fecha:2010-02-04