Descripción: A continuación se describen los siguientes puntos:
- Integración de un proyecto de WinCC flexible en el STEP 7.
- Posibles motivos de fallo cuando no es posible la integración de un proyecto de WinCC flexible en el STEP 7.
Instrucciones:
| Nº |
Integración de un proyecto de WinCC en el STEP 7 |
| 1 |
A continuación se tienen unas instrucciones paso a paso para integrar un proyecto de WinCC flexible en STEP 7:
- Abra la configuración del WinCC flexible.
- Seleccione la opción del menú "Proyecto -> Integrar en STEP 7..."
Se abre ahora el campo de diálogo "Integrar en proyecto de STEP 7"
- Seleccione el proyecto de STEP 7 correspondiente en el campo de diálogo.
Si el proyecto deseado no está allí, navegue por el campo de búsqueda hacia la carpeta en la que se encuentra disponible el proyecto de STEP 7.
Tras seleccionar el proyecto de STEP 7, se realiza la integración.
  Figura 01
Advertencia:
Para ello el proyecto de STEP 7 tiene que estar abierto. |
| 2 |
Configuración del enlace / el partner de comunicación: En el modo de servicio "Stand Alone", se ajustan manualmente todos los parámetros del enlace con el control.
En el modo de "Servicio Integrado", la estación a través de la cual se comunica el partner de comunicación se ajusta con ayuda de un menú de selección. En éste caso las direcciones se aceptan automáticamente.
Además, con esta medida, se puede acceder a las variables de la conexión simbólica.
- Abra el proyecto de STEP 7 en el que se ha integrado previamente el proyecto de WinCC flexible.
- Seleccione la estación HMI y abra la "configuración" de dicha estación, haciendo doble clic sobre ella.
- Abra la propiedad de la interfase del equipo de servicio, y ajuste la interfase y la dirección.
  Figura 02
- Cambie ahora a la configuración del WinCC flexible y abra los "enlaces" en el árbol del proyecto, bajo la opción "Comunicación -> Enlaces".
- Seleccione la estación correspondiente en el parámetro "Estación".
El "partner" y el resto de parámetros se aceptan automáticamente.
Con esto, la integración del proyecto de WinCC flexible ya se ha concluido. |
Posibles motivos de fallo cuando no es posible la integración de un proyecto de WinCC flexible en el STEP 7
Si la función para integrar el proyecto de WinCC flexible está por ejemplo en gris, puede ser debido a los siguientes motivos.
- Si el WinCC flexible fue instalado antes que el STEP 7, la integración hay que instalarla a posteriori en el WinCC flexible.
Instrucciones:
- Llame en el panel de control al programa de SETUP del WinCC flexible y modifique la instalación (Panel de control/Software/SIMATIC WinCC flexible -> Botón: Modificar / Borrar)
- Active la integración del STEP 7 (Las casillas de control "Integración del WinCC flexible" y "STEP 7" deben estar activadas).
(En éste caso se necesita el CD de instalación del WinCC flexible)
Advertencia: Si primero se instala el software STEP 7 y luego el WinCC flexible, la rutina de instalación del WinCC flexible reconoce una instalación anterior de STEP 7 e instala automáticamente el soporte para la integración en el STEP 7.
En una instalación de WinCC flexible controlada por el usuario, tenga en cuenta que esté activada la opción "Integración en STEP 7".
- Si el STEP 7 ya está instalado y se realiza una actualización del mismo, por ejemplo la instalación de un Service Pack, hay que volver a instalar de nuevo en el WinCC flexible la integración del STEP 7 .
Instrucciones:
- Llame en el panel de control al programa de SETUP del WinCC flexible y modifique la instalación.
- Desactive la integración en STEP 7.
- A continuación, arranque el programa de SETUP de nuevo y active la integración del STEP 7.
(En éste caso se necesita el CD de instalación del WinCC flexible)
Las configuraciones de los micropaneles, por ejemplo de un TP177micro, generalmente no se pueden integrar en el STEP 7.
|