afficher la liste des articles
WinCC flexible ES -- Travailler avec des projets -- Creating, editing, archiving and copying projects
Quels sont les articles disponibles sur Internet pour la migration vers STEP 7 V11 et WinCC V11 (TIA Portal) ?
Comment ajuster la largeur des colonnes des objets de vue dans WinCC flexible ?
Comment peut-on empêcher dans WinCC flexible, l’adaptation automatique de la taille des vues et des objets des vues lors du changement de résolution de l’écran (éventuellement lors du passage en Widescreen)?
Comment activer la protection d'accès pour un projet STEP7 et établir un utilisateur comme éditeur de projet ?
Comment intégrer un projet WinCC flexible dans STEP 7 ?
Comment faire pour utiliser une seule et même configuration WinCC flexible sur plusieurs automates différents ?
Quelles sont les solutions pour travailler avec différentes versions de WinCC flexible ?
Quels problèmes peuvent apparaitre quand le fichier "log.LDF" pour un projet WinCC flexible n’est plus disponible?
Pourquoi WinCC flexible s’arrête-t-il automatiquement après avoir démarré?
Comment enregistrer des projets/des bibliothèques WinCC flexible dans le format de projets / de bibliothèques d'une version WinCC flexible précédente ?
Comment effacer des variables ou des objets inutilisés dans un projet WinCC flexible ?
Quels sont les possibilités dont on dispose pour pouvoir copier des vues provenant d'un projet WinCC flexible vers un autre Projet WinCC flexible ?
Copie de projet HMI intégré au SIMATIC STEP7 au niveau fichier
Comment peut-on ouvrir un projet WinCC Flexible 2005 intégré au STEP7 plus rapidement ?
Comment effectue-t-on l'archivage d'un projet dans WinCC flexible et quels sont les fichiers nécessaires ?
Comment faire un transfert inverse d'un projet sur un pupitre opérateur et quelles sont les précautions à prendre ?
Quelles sont les possibilités de transfert selon les différents pupitres opérateurs ?
WinCC flexible ES -- Configurer et programmer la communication -- Configurer la communication S7
A quoi faut-il faire attention lors de la connexion à une CPU SIMATIC ET 200 d'un appareil SIMATIC HMI configuré avec WinCC flexible ES ?
Comment configure-t-on une liaison entre un WinCC flexible Runtime (PC/Panel) et un S7-300/400 sous Profibus/MPI ?
Comment intégrer un projet WinCC flexible dans STEP 7 ?
Comment faire pour utiliser une seule et même configuration WinCC flexible sur plusieurs automates différents ?
Comment visualiser l'état actuel d'une CPU sur un pupitre opérateur WinCC flexible ?
Comment peut-on communiquer avec un nombre quelconque d'automates via la fonction système "Changer connexion" du Runtime PC WinCC flexible, ou d'un pupitre ?
Comment faire pour utiliser WinCC flexible 2004 pour transférer un projet vers un pupitres opérateur à travers le Routage S7
Quelles sont les précautions et possibilités pour le raccordement d’un automate S7-200 avec un pupitre SIMATIC ou un Runtime WinCC flexible sur PC ?
Quels sont les ports utilisés en relation avec WinCC flexible?
Comment augmenter les performances des appareils HMI ?
Quels sont les réglages à effectuer pour accéder à un pupitre ainsi qu'à un automate S7-200 par Téléservice ?
Comment configurer une connexion entre un Runtime WinCC flexible (PC ou Panel) et un automate SIMATIC S7-300/S7-400 par Industrial Ethernet ?
Comment peut-on faire une connection PROFINET vers un automate S7 dans WinCC flexible ?
Comment l'adresse MPI d'une FM peut être indiquée dans l'outil de configuration HMI lorsque celle-ci n'apparaît pas dans HW Config et qui est par conséquent inconnue ?
Comment raccorder un pupitre à une station SIMATIC H ?
Quels sont les réglages à faire pour connecter un pupitre opérateur avec WinCC flexible sur un S7 200 via PROFIBUS DP?
Pourquoi dans un projet WinCC flexible les pilotes de communication sont-ils affichés en orange, quand une liaison Ethernet est rajoutée en plus d’une liaison existante MPI/DP ?
Communication PROFIBUS- entre un pupitre basé sur Windows (configuré avec WinCC flexible 2004) et WinAC Basis / WinAC RTX V4.0
Comment dois-je configurer une liaison entre WinCC flexible Runtime et WinLC par SOFTBUS sur un PC ?
Comment paramétrer une communication entre WinCC flexible Runtime ou un pupitre basé sous Windows et un S7-200 ( CP 243-1 ) sur Ethernet ?
STEP 7 -- Travailler avec des projets -- Création et édition de projets
Comment comparer des blocs dans un multi-projet ?
Quelles sont les conditions requises pour migrer un projet STEP 7 V5.x dans STEP 7 Professional (TIA Portal) ?
Comment s'effectue la liaison dans STEP 7 V5.x entre un bloc programme et une aide en ligne créée par l'utilisateur ?
Comment peut-on afficher, sur un pupitre SIMATIC, le tampon de diagnostic d’une CPU SIMATIC disposant d’un serveur Web intégré?
Comment mettre en œuvre la nouvelle méthode plus performante pour la protection des blocs FB’s et FC’s à partir de STEP 7 V5.5 ?
Pourquoi la fenêtre de dialogue "Rechercher/Remplacer" ne s'affiche-t-elle pas dans l'éditeur "CONT-LOG-LIST" de STEP 7 V5.x ?
Comment intégrer un projet WinCC flexible dans STEP 7 ?
Comment faire pour améliorer les performances dans le SIMATIC Manager et des projets STEP 7 ?
Pourquoi les options ( Afficher, Filtrer, Générer, Effacer ) sous le menu "Outils > Données de référence > " ne peuvent-elles plus être sélectionnées ?
Comment enregistrer un projet STEP 7 protégé en lecture sur la MMC d'une CPU S7-300 ?
Comment activer la protection d'accès pour un projet STEP7 et établir un utilisateur comme éditeur de projet ?
Comment actualiser le catalogue matériel de STEP7 à partir de la version STEP7 V5.2 ?
Comment stocker et récupérer les projets sur une carte mémoire ?
Informations sur le thème "Démarrage et test de Projet "
Comment un projet WinCC existant peut-il être intégré dans un projet STEP 7 ?
Quels sont les avantages de la fonction "multiprojet" pour les grands projets en réseau?
Quelle est la signification des valeurs initiales et des valeurs en cours d'un bloc de données ?
Pourquoi des projets, des blocs ou la configuration matérielle ne peuvent-ils pas être ouverts ou alors avec des messages d'erreurs ou en lecture seule ?
Comment intégrer un projet WinCC flexible dans STEP 7 ?
Nº de référence:

Description :
Les points suivants seront décrits ci-dessous :

  1. Intégration d'un projet WinCC flexible dans STEP 7.
  2. Causes d'erreurs possibles, quand l'intégration d'un projet WinCC flexible dans STEP 7 n'est pas possible.

Instructions : 
Nr. Intégration d'un projet WinCC flexible dans STEP 7
1 La suite d'étapes ci-dessous indique comment intégrer un projet WinCC dans STEP 7 :
  1. Ouvrez la configuration WinCC flexible.
  2. Sélectionnez le menu  "Projet > Intégrer dans le projet STEP 7..."
    Le dialogue "Intégrer dans les projets STEP 7" s'ouvre.
  3. Sélectionnez dans le dialogue le projet STEP 7 correspondant.
    Si le projet souhaité ne se trouve pas dans la liste, naviguez par le champ "Rechercher dans" vers le dossier qui contient  le projet STEP 7.
    Après la sélection du projet STEP 7, l'intégration est exécutée.


Figure 01

Note :
Le projet STEP 7 ne doit pas être ouvert. 

2 Liaison / paramétrage du partenaire de communication :
En mode "Stand alone ", vous avez déterminé manuellement tous les paramètres de liaison vers l'automate.
En mode "Intégré", vous pouvez déterminer la station du partenaire de communication, par un menu de sélection. Les adresses seront alors reprises automatiquement.
En outre, cette méthode permet d'accéder aux variables de la liaison symbolique.
  1. Ouvrez le projet STEP 7 dans lequel vous avez précédemment intégré le projet WinCCflexible.
  2. Sélectionnez la station HMI et ouvrez avec un double-clic la "configuration" de la station HMI.
  3. Ouvrez les propriétés de l'interface du pupitre opérateur et fixez l'interface et l'adresse.


Figure 02

  1. Allez dans la configuration WinCC flexible et dans l'arborescence du projet, ouvrez les "Liaisons" par le menu "Communication > Liaisons".
  2. Sélectionnez la station correspondante sous le paramètre "Station".
    Le "Partenaire" ainsi que tous les autres paramètres seront automatiquement pris en compte.

Avec cela l'intégration du projet WinCC flexible est terminée

Causes d'erreurs possibles, quand l'intégration d'un projet WinCC flexible dans STEP 7 n'est pas possible

Lorsque la fonction pour intégrer le projet WinCC flexible est grisée ou n'est pas présente, cela peut avoir les raisons suivantes :

  • Lorsque WinCC flexible a été installé avant STEP 7, l'intégration de WinCC flexible doit alors être réinstallée.

    Instructions :
  1. Appelez le Setup de WinCC flexible par le panneau de configuration et modifiez l'installation.
    Panneau de configuration/Ajout/Suppression de programmes/SIMATIC WinCC flexible  Bouton: Modifier/Supprimer
  2. Activez l'intégration dans STEP 7.
    Les cases d'option "WinCC flexible Integration" et "STEP 7" doivent être cochées.
    (Le CD d'installation de WinCC flexible sera nécessaire ici.)

Note
Si le logiciel STEP 7 est d'abord installé et ensuite WinCC flexible, la procédure d'installation de WinCC flexible reconnaît une installation de STEP 7 existante et installe automatiquement  l'intégration dans STEP 7.
Lors d'une installation personnalisée de WinCC flexible, vérifiez que l'option "Intégration dans STEP 7" est activée.

  • Si STEP 7 est déjà installé et que vous effectuez une mise à jour de STEP 7, par ex. une installation d'un Service Pack, alors l'intégration de WinCC flexible dans STEP 7 doit être réinstallée

    Instructions 
  1. Appelez le Setup de WinCC flexible par le panneau de configuration et modifiez l'installation.
  2. Désactivez l'intégration dans STEP 7.
  3. Démarrez ensuite à nouveau le Setup et activez l'intégration dans STEP 7.
    (Le CD d'installation de WinCC flexible sera nécessaire.)

Les configurations de Micro-Panels, par exemple de TP177micro, ne peuvent généralement pas être intégrées dans STEP 7

 ID contribution:38797080   Date:2010-02-11