Mostrar lista de artículos
Industrial Ethernet CPs S7-300/400 -- Montaje y parametrización del hardware -- Inicialización y parametrización de módulos
¿Qué hay que tener en cuenta cuando se introduce una dirección MAC para la interfaz PROFINET o la interfaz Gigabit dentro de la configuración de un CP343-1/CP443-1 de Industrial Ethernet?
¿Cómo se configura un dispositivo compartido cuando se utiliza un CPx43-1 Advanced como controlador PROFINET IO y está conectado en red con la interfaz Gigabit del módulo?
¿Qué "local_device_id" se parametriza para establecer una conexión con el FB65 "TCON" para la comunicación abierta a través de Industrial Ethernet?
¿Qué CPs de Industrial Ethernet soportan la opción DHCP 12 (Host Name) y cómo se configura dicha opción?
¿Qué se ha de tener en cuenta en la parametrización del tiempo de respuesta de la supervisión cuando se ha creado una redundancia en anillo con el protocolo de redundancia de medio (Media Redundancy Protocol)?
¿Cómo se puede utilizar una CP de Industrial Ethernet o un SCALANCE S como pasarela (Gateway)?
¿Cómo se desactiva la función "Link Layer Dicovery Protocol" en los puertos de una IE CP del S7-300 o del S7-400?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación a través de pasarelas de red y componentes de red, así como sobre la seguridad en las redes, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Qué hay que tener en cuenta al sustituir una CP443-1EX20 V2.0 en una CPU V5.1?
Modificación de los datos de configuración del usuario con la CP 343-1 IT y la CP 443-1 IT
Carga de la configuración en un IE-CP en estado de "STOP", a través de una red LAN
Particularidades en el ajuste del medio físico de una red LAN con CPs de Ethernet Industrial
Enlace de diagnóstico rechazado a través del TCP/IP después de modificar la dirección MAC
Creación de un enlace ONLINE de varios accesos de Ethernet a una CPU del S7-300/S7-400
¿Qué hay que tener en cuenta al formatear el sistema de archivos de las CPs de Industrial Etherner del S7-300 y del S7-400?
¿Qué se ha de tener en cuenta al sustituir una CP443-1 (6GK7443-1EX11-0XE0) por una CP443-1 (6GK7443-1EX20-0XE0 V1.0) en el STEP 7 V5.4 + SP3?
¿Cuál es el significado de la opción de configuración "Activar servidor Web" en la CP443-1 EX20?
¿Por qué, en el texto de información C-PLUG del diagnóstico NCM S7 de la CP443-1 Advanced, se muestra una versión de Firmware diferente a la del módulo?
¿Qué posibilidades hay para asignar una dirección IP nueva a un controlador PROFINET IO?
¿Cómo se puede configurar una CP de S7 en tiempo de ejecución?
¿Cómo se pueden desactivar las funciones de Routing S7?
¿Qué identificador de fabricante, es decir, qué OUI (Organizationally Unique Identifier) utiliza SIEMENS AG para las direcciones MAC de los equipos con capacidad de conexión a red?
¿Cómo se puede proteger un control S7-300/400 ante acceso indeseados desde una red LAN (local area network)?
¿Qué hay que tener en cuenta al utilizar el bloque de función FB55 "IP_CONFIG" para la configuración de una CP de Industrial Ethernet?
¿Por qué faltan parcialmente en el catálogo Hardware las nuevas denominaciones de versiones de las tarjetas SIMATIC NET?
¿Por qué la CP de Ethernet del SIMATIC S7-300 no puede utilizar tantos recursos de comunicación S7 como los indicados?
¿Cómo funciona el multiplexado de enlaces y cómo se configura en las CPs de Ethernet del SIMATIC S7-300?
¿Cómo se desactiva la función "Link Layer Dicovery Protocol" en los puertos de una IE CP del S7-300 o del S7-400?
Referencia:

Descripción:
Las IE CPs que soportan el diagnóstico PROFINET ampliado y por tanto el LLDP (Link Layer Discovery Protocol) disponen de una dirección MAC propia para cada interfase física y para la propia IE CP.


Figura 01

En la página del Customer Support con número ID 23678970 se dispone de un resumen de los módulos que soportan el diagnóstico PROFINET ampliado.

El LLDP es un protocolo de capa 2 y se utiliza en sistemas PROFINET IO-Systemen para el reconocimiento de topología. Ofrece la posibilidad de intercambiar información entre equipos contiguos (por ejemplo, nombre de equipo, puerto, dirección MAC). Para ello es necesario tener una identificación unívoca de las interfases conectadas entre sí. Para la identificación unívoca, se utiliza la dirección MAC de los puertos conectados.

Ejemplo: CP443-1 (6GK7443-1EX20-0XE0)
La CP443-1EX20 con 2 interfases RJ45 tiene las siguientes direcciones MAC:
 
Interfase Dirección MAC
IE CP (ajuste de fábrica):
Esta dirección MAC está impresa en el módulo
00-0E-8C-B9-63-1B
Puerto 1 00-0E-8C-B9-63-1C
Puerto 2 00-0E-8C-B9-63-1D

Las direcciones MAC para el puerto 1 y 2 no son ajustables. Pero si ahora se debe conectar un Switch en el puerto 1 o el puerto 2 de la CP443-1EX20 que sólo permita una dirección MAC, desactive la función "LLDP" de la CP443-1EX20.
Si no se desactiva la función "LLDP" en el puerto 1 y 2 de la CP443-1, el Switch reconoce la dirección MAC del puerto conectado y la dirección MAC que tiene la IE CP según el ajuste de fábrica.

La función "LLDP" se desactiva en la configuración hardware, dentro del diálogo de propiedades del puerto 1 y 2. Para ello, cambie al registro "Opciones" en el dialogo de propiedades puerto 1 y/o 2. Active la función "Fin del reconocimiento de topología".


Figura 02

 Nr. de identificación (ID):38726958   Fecha:2009-10-09