Descripción: Si el ajuste en la interfase PG/PC no coincide con la interfase TCP/IP correcta, no es posible la comunicación entre la simulación Runtime (la simulación del panel HMI) y el S7-1200. Funcionan todas las funciones, como por ejemplo la descarga a la CPU o averiguar el estado Online, pero la simulación Runtime no puede crear ningún enlace con el control. Tenga también en cuenta la información dada en la ayuda del STEP 7 Basic, bajo el punto "Simular proyectos".
Como ayuda recomendamos el siguiente procedimiento:
| Nº |
Procedimiento: |
| 1 |
Abra el panel de control en MS Windows, desde:
- "Inicio -> Panel de control"
(Menú de inicio en Windows XP para el acceso sencillo a programas), o bien
- "Inicio -> Configuración -> Panel de control"
(menú de inicio clásico en las versiones anteriores de Windows). |
| 2 |
Haga doble clic en el panel de control sobre el icono "Ajustar interfase PG/PC".

Figura 01
|
| 3 |
Ajuste los siguientes parámetros en el registro "Path de acceso":
- En la lista despegable, seleccione "S7ONLINE [STEP 7]" como punto de acceso de la aplicación.
- En la lista de parametrización de la interfase utilizada, marque la interfase "TCP/IP(Auto) -> 3Com EtherLink XL" que esté conectada directamente con el equipo.
- A continuación, haga clic sobre OK y confirme el siguiente aviso con OK.

Figura 02
|
Información adicional sobre la parametrización de la interfase PG/PC, por ejemplo, sobre los temas:
- agregar o instalar interfases adicionales,
- con o sin reconocimiento automático de los parámetros de red,
- driver del equipo no se puede seleccionar o no está visible,
está disponible en la página del Customer Support con número ID 11870489).
Advertencia:
El ajuste "TCP/IP(Auto)" en la interfase PG/PC no se puede ser utilizada en redes administradas, si la asignación de direcciones se realiza a través de DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
|