Mostrar lista de artículos
Industrial Ethernet CPs para PC -- Servicio y mantenimiento -- Mantenimiento remoto
¿Qué puertos utilizan los diferentes servicios para la transferencia de datos a través de TCP y UDP y qué hay que tener en cuenta al utilizar routers y firewalls (enrutadores y cortafuegos)?
¿Qué hay que tener en cuenta en el acceso remoto a un equipo SIMATIC S7 utilizando STEP 7, a través de Internet?
Caminos de acceso alternativos para crear enlaces con la función de PG "Routing de canal"
Programación remota a través de ETHERNET INDUSTRIAL con STEP 5 (funciones PG-BUS)
Programación remota a través de ETHERNET INDUSTRIAL con STEP 7
¿Qué requerimientos hay que cumplir y qué hay que tener en cuenta cuando se quiere realizar Routing?
S7-300 CPU 31x -- Configuración y programación de la comunicación -- Configuración interfase PROFINET
¿Cómo se puede visualizar en un panel SIMATIC el búfer de diagnóstico de una CPU SIMATIC con servidor web integrado?
¿Qué "local_device_id" se parametriza para establecer una conexión con el FB65 "TCON" para la comunicación abierta a través de Industrial Ethernet?
¿Cómo se resetean la dirección IP y el nombre de un equipo I-Device?
Por qué se muestra el aviso "La página no está disponible" en el buscador Web, si se llama por ejemplo a la página HTML "Topología" para leer dicha topología a través del servidor Web de la CPU?
¿Cómo se activa la función "Comunicación OCM priorizada" para mejorar el rendimiento de la comunicación OP?
¿Qué se ha de tener en cuenta en la parametrización del tiempo de respuesta de la supervisión cuando se ha creado una redundancia en anillo con el protocolo de redundancia de medio (Media Redundancy Protocol)?
¿Qué CPU se puede utilizar como PROFINET I-Device?
¿Qué hay que tener en cuenta en el acceso remoto a un equipo SIMATIC S7 utilizando STEP 7, a través de Internet?
¿Cómo se puede leer la topología actual del sistema PROFINET IO conectado, en el programa de usuario de una CPU del S7-300 o del S7-400 con interfase PN integrada?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación a través de PROFINET, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación a través de Industrial Ethernet, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Qué diferencias existen en la configuración de los enlaces S7?
¿Con qué ajustes está accesible el servidor WEB de la CPU, a través de un PC con una segunda tarjeta de red, a pesar de que el servidor Proxy esté ajustado?
¿Se puede utilizar una CPU S7 317-2 PN/DP en lugar de una CPU S7 315-2 PN/DP configurada en el software iMap?
¿Cómo se pueden leer datos de forma consistente de un esclavo DP normalizado / dispositivo PROFINET IO, y escribirlos de la misma forma en otro esclavo DP normalizado / dispositivo PROFINET IO?
¿Qué se puede hacer cuando aparecen errores esporádicos de comunicación en una interfase PROFINET del S7-300, CPU 31x-2 PN/DP?
¿De qué librería se extraen los FBs de comunicación?
¿Qué coincidencias o diferencias existen entre los enlaces de configuración configurados y la comunicación Ethernet abierta?
¿Qué diferencias existen en la asignación de las direcciones MAC?
S7-400 CPU 41x -- Configuración y programación de la comunicación -- Configurar interfase PROFINET
¿Por qué aparece el aviso "Fallo de certificado" en la barra de direcciones, cuando se carga la página web de una CPU del S7-300/400/1200-CPU mediante "https://..."?
¿Cómo se puede visualizar en un panel SIMATIC el búfer de diagnóstico de una CPU SIMATIC con servidor web integrado?
¿Qué "local_device_id" se parametriza para establecer una conexión con el FB65 "TCON" para la comunicación abierta a través de Industrial Ethernet?
Por qué se muestra el aviso "La página no está disponible" en el buscador Web, si se llama por ejemplo a la página HTML "Topología" para leer dicha topología a través del servidor Web de la CPU?
¿Cómo se resetean la dirección IP y el nombre de un equipo I-Device?
¿Qué se ha de tener en cuenta en la parametrización del tiempo de respuesta de la supervisión cuando se ha creado una redundancia en anillo con el protocolo de redundancia de medio (Media Redundancy Protocol)?
¿Qué CPU se puede utilizar como PROFINET I-Device?
¿Qué hay que tener en cuenta en el acceso remoto a un equipo SIMATIC S7 utilizando STEP 7, a través de Internet?
¿Cómo se puede leer la topología actual del sistema PROFINET IO conectado, en el programa de usuario de una CPU del S7-300 o del S7-400 con interfase PN integrada?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación a través de PROFINET, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación a través de Industrial Ethernet, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Con qué ajustes está accesible el servidor WEB de la CPU, a través de un PC con una segunda tarjeta de red, a pesar de que el servidor Proxy esté ajustado?
¿Qué diferencias existen en la configuración de los enlaces S7?
¿Cómo se pueden leer datos de forma consistente de un esclavo DP normalizado / dispositivo PROFINET IO, y escribirlos de la misma forma en otro esclavo DP normalizado / dispositivo PROFINET IO?
¿Qué hay que tener en cuenta en el acceso remoto a un equipo SIMATIC S7 utilizando STEP 7, a través de Internet?
Referencia:

Descripción:
Se realiza un acceso remoto a un sistema de automatización (por ejemplo, SIMATIC S7) a través de Internet. En este caso, a través del acceso remoto, sólo se accede directamente  a un control. El acceso al resto de controles en la celda de automatización se realiza a través del PG-Routing.


Figura 01

Se utilizan las funciones PG con STEP 7 para acceder desde la red externa a un sistema de automatización (por ejemplo, SIMATIC S7) en la red local. El acceso se realiza a través de un Gateway (pasarela) que utiliza los servicios NAT (Network Address Translation) y NAPT (Network Address Port Translation). 


Figura 02

En los ejemplos arriba descritos, las funciones PG con STEP 7 posibilitan lo siguiente:

  • La carga de la configuración y del programa de usuario en la CPU,
  • Observar módulos y variables.

La funciones PG, la comunicación S7, etc., utilizan el puerto 102 (TCP).
Información sobre qué puerto TCP utiliza que protocolo está disponible en la página del Customer Support con número ID 8970169.

En las aplicaciones arriba indicadas, el enlace entre puertos en el Módem/Router DSL en la parte de la instalación o en el Gateway se ajusta de tal forma que los telegramas del puerto 102 de la red externa se envían al puerto 102 de la dirección IP del equipo SIMATIC S7. La dirección IP del equipo SIMATIC S7 está dentro de la red interna.

Ejemplo de reenvío de puertos:
 
Ejemplo Dirección IP externa Puerto externo Dirección IP interna Puerto interno Aplicación
Acceso remoto a través de Internet
por medio del renvío entre puertos
217.91.8.166 102 172.168.2.10 102 STEP 7
Acceso a través de NAT/NAPT 192.168.2.1 102 172.168.2.10 102 STEP 7

En las siguientes aplicaciones, hay que tener en cuenta la dirección IP externa fija del Módem/Router DSL en la parte de la instalación o la dirección IP externa del Gateways:

  • Observación de módulos,
    para que sea posible en STEP 7 la observación Online de los módulos en la CPU SIMATIC S7.
  • Interfase de descarga,
    para que sea posible realizar descargas de la configuración a través de STEP 7.

Observación de módulos
Para posibilitar la observación Online con el STEP 7 de los módulos de CPU del equipo SIMATIC S7, es necesario realizar el siguiente cambio en la configuración hardware de dicho equipo:

Dentro de la configuración hardware del SIMATIC S7, la dirección IP de la interfase que posibilita el acceso a Internet (por ejemplo, IE CP o  interfase PN integrada en la CPU) se sustituye por la dirección IP externa del módems/Router DSL.

La configuración hardware modificada es sólo para visualizar los módulos y no se debe cargar en la CPU, ya que esta información se guarda en el proyecto y por tanto se modifican los datos del sistema en el proyecto. Una descarga modifica los ajustes de la CP o de la CPU, y hace imposible otra conexión Online.

Una descarga de los datos del sistema o de la configuración hardware con la dirección IP modificada impide otras conexiones Online a través del envío entre puertos.

Interfase de descarga
En el ajuste de la interfase de descarga en el STEP 7, no se produce ninguna modificación en el proyecto. Se mantiene la dirección IP original en el proyecto. Sólo se sustituye la dirección IP como destino del Download por la dirección IP externa del módems/Router DSL de la parte de la instalación.

De esta forma, también es posible realizar un Download de los datos del sistema y de la configuración hardware, sin interrumpir la conexión Online tras el Download. Sin embargo, no es posible visualizar los módulos en este caso.


Figura 03

Advertencia:
Tenga en cuenta que, con las posibilidades de acceso remoto arriba descritas, la red local no está protegida frente a accesos no autorizados. Por ello, para realizar el acceso remoto a través de Internet recomendamos utilizar un VPN (Virtual Private Network). A través de VPN se puede utilizar las funciones PG con el STEP 7:

  • Sin modificar en la configuración hardware la dirección IP de la interfase Industrial Ethernet, para observar los módulos, y
  • Sin modificar la dirección IP de las interfases de descarga, para cargar la configuración hardware o el programa de usuario en la CPU.

En los siguientes artículos se dispone de unas instrucciones para la configuración de un VPN con SCALANCE S6x y SOFTNET Security Client:

  • Página del Customer Suport con número ID 32447942
  • Página del Customer Suport con número ID 24968210

Una descripción de los diferentes métodos de acceso WAN para el acceso remoto a los sistemas de automatización (por ejemplo, SIMATIC S7) está disponible en la página del Customer Support con número ID 26662448.

 Nr. de identificación (ID):38571711   Fecha:2009-12-03