Beitragsliste anzeigen
Industrial Ethernet PC CPs -- Betrieb und Wartung -- Fernwartung
Welche Ports werden von den verschiedenen Diensten für die Datenübertragung über TCP und UDP verwendet und was ist bei der Verwendung von Routern und Firewalls zu beachten?
Was ist beim Fernzugriff auf eine SIMATIC S7 mit STEP 7 über das Internet zu beachten?
Alternative Wege beim Verbindungsaufbau mit der Funktion PG-Kanal-Routing
Fernprogrammieren über INDUSTRIAL ETHERNET mit STEP 5 (PG-BUS Funktionen)
Fernprogrammieren über INDUSTRIAL ETHERNET mit STEP 7
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein und was muss ich beachten, wenn ich Routing durchführen will?
S7-300 CPU 31x -- Kommunikation projektieren und programmieren -- PROFINET Schnittstelle projektieren
Wie kann der Diagnosepuffer einer Simatic CPU mit integriertem Webserver an einem SIMATIC Panel angezeigt werden?
Welche "local_device_id" parametrieren Sie, um mit dem FB65 "TCON" eine Verbindung für die offene Kommunikation über Industrial Ethernet aufzubauen?
Wie setzen Sie die IP-Adresse und den Gerätenamen eines I-Devices zurück?
Warum wird im Webbrowser die Meldung "Die Seite ist nicht verfügbar" angezeigt, wenn Sie z.B. die HTML-Seite "Topologie" aufrufen, um über den Webserver der CPU die Topologie auslesen?
Wie aktivieren Sie die Funktion "priorisierte BuB-Kommunikation", um die Performance der OP-Kommunikation zu erhöhen?
Was ist bei der Parametrierung der Ansprechüberwachungszeit zu beachten, wenn eine Ringredundanz mit dem Media Redundancy Protocol aufgebaut wird?
Welche CPU können Sie als PROFINET I-Device betreiben?
Was ist beim Fernzugriff auf eine SIMATIC S7 mit STEP 7 über das Internet zu beachten?
Wie können Sie im Anwenderprogramm einer S7-300 oder S7-400 CPU mit integrierter PN-Schnittstelle die aktuelle Topologie des angeschlossenen PROFINET IO-Systems auslesen?
Wo finden Sie auf der SIMATIC NET Quickstart Collection S7-Programmbeispiele und Dokumentation zur Kommunikation über PROFINET?
Wo finden Sie auf der SIMATIC NET Quickstart Collection S7-Programmbeispiele und Dokumentation zur Kommunikation über Industrial Ethernet?
Welche Unterschiede gibt es in der Projektierung von S7-Verbindungen?
Mit welchen Einstellungen ist der Webserver der CPU über einen PC mit einer zweiten Netzwerkkarte, trotz eingestelltem Proxyserver, erreichbar?
Kann eine S7 317-2 PN/DP CPU, statt einer in iMap projektierten S7 315-2 PN/DP CPU, verwendet werden?
Wie kann ich konsistente Daten von einem DP-Normslave/PROFINET IO-Device lesen und konsistent auf einen DP-Normslave/PROFINET IO-Device schreiben?
Was können Sie tun, wenn bei einer PROFINET-Schnittstelle, der S7300 CPU 31x-2 PN/DP sporadisch Kommunikationsfehler auftreten?
Welcher Bibliothek sind die Kommunikations-FBs zu entnehmen?
Welche Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede gibt es zwischen projektierten Kommunikationsverbindungen und der offenen Ethernetkommunkation?
Welche Unterschiede gibt es bei der Vergabe der MAC-Adresse?
S7-400 CPU 41x -- Kommunikation projektieren und programmieren -- PROFINET Schnittstelle projektieren
Warum erscheint beim Laden der Webseite einer S7-300/400/1200-CPU über "https://..." in der Adresszeile die Meldung "Zertifikatfehler"?
Wie kann der Diagnosepuffer einer Simatic CPU mit integriertem Webserver an einem SIMATIC Panel angezeigt werden?
Welche "local_device_id" parametrieren Sie, um mit dem FB65 "TCON" eine Verbindung für die offene Kommunikation über Industrial Ethernet aufzubauen?
Warum wird im Webbrowser die Meldung "Die Seite ist nicht verfügbar" angezeigt, wenn Sie z.B. die HTML-Seite "Topologie" aufrufen, um über den Webserver der CPU die Topologie auslesen?
Wie setzen Sie die IP-Adresse und den Gerätenamen eines I-Devices zurück?
Was ist bei der Parametrierung der Ansprechüberwachungszeit zu beachten, wenn eine Ringredundanz mit dem Media Redundancy Protocol aufgebaut wird?
Welche CPU können Sie als PROFINET I-Device betreiben?
Was ist beim Fernzugriff auf eine SIMATIC S7 mit STEP 7 über das Internet zu beachten?
Wie können Sie im Anwenderprogramm einer S7-300 oder S7-400 CPU mit integrierter PN-Schnittstelle die aktuelle Topologie des angeschlossenen PROFINET IO-Systems auslesen?
Wo finden Sie auf der SIMATIC NET Quickstart Collection S7-Programmbeispiele und Dokumentation zur Kommunikation über PROFINET?
Wo finden Sie auf der SIMATIC NET Quickstart Collection S7-Programmbeispiele und Dokumentation zur Kommunikation über Industrial Ethernet?
Mit welchen Einstellungen ist der Webserver der CPU über einen PC mit einer zweiten Netzwerkkarte, trotz eingestelltem Proxyserver, erreichbar?
Welche Unterschiede gibt es in der Projektierung von S7-Verbindungen?
Wie kann ich konsistente Daten von einem DP-Normslave/PROFINET IO-Device lesen und konsistent auf einen DP-Normslave/PROFINET IO-Device schreiben?
Was ist beim Fernzugriff auf eine SIMATIC S7 mit STEP 7 über das Internet zu beachten?
Bestellnummer:

Beschreibung:
Es wird ein Fernzugriff auf ein Automatisierungssystem (z.B. SIMATIC S7) über das Internet realisiert. Hierbei ist nur eine Steuerung direkt durch den Fernzugriff mittels Portweiterleitung erreichbar. Der Zugriff auf weitere Steuerungen in der Automatisierungszelle erfolgt über PG-Routing.


Bild 01

Es werden die PG-Funktionen mit STEP 7 genutzt, um vom externen Netz auf ein Automatisierungssystem (z.B. SIMATIC S7) im lokalen Netz zuzugreifen. Der Zugriff erfolgt über ein Gateway, das die Dienste NAT (Network Address Translation) und NAPT (Network Address Port Translation) nutzt. 


Bild 02

In den o. g. Beispielen ermöglichen die PG-Funktionen mit STEP 7:

  • Das Laden der Konfiguration und des Anwenderprogramms in die CPU zu ermöglichen,
  • Bausteine und Variablen zu beobachten.

Die PG-Funktionen, S7-Kommunikation etc. nutzen den Port 102 (TCP).
Informationen darüber welches Protokoll welchen TCP-Port verwendet, finden Sie unter der Beitrags-ID: 8970169.

In den o. g. Applikationen stellen Sie die Portweiterleitung im DSL Modem/Router auf der Anlagenseite bzw. im Gateway so ein, dass die Telegramme des Ports 102 aus dem externen Netz an den Port 102 der IP-Adresse der SIMATIC S7 weitergeleitet werden. Die IP-Adresse der SIMATIC S7 befindet sich im internen Netz.

Beispiel Portweiterleitung:
 
Beispiel externe
IP-Adresse
externer
Port
interne
IP-Adresse
interner
Port
Applikation
Fernzugriff über Internet
mittels Portweiterleitung
217.91.8.166 102 172.168.2.10 102 STEP 7
Zugriff über NAT/NAPT 192.168.2.1 102 172.168.2.10 102 STEP 7

Für folgende Anwendungen ist die feste externe IP-Adresse des DSL Modems/Routers auf der Anlagenseite bzw. die externe IP-Adresse des Gateways zu beachten:

  • Bausteine beobachten,
    damit über STEP 7 eine Online-Beobachtung von Bausteinen auf der SIMATIC S7 CPU möglich ist.
  • Downloadschnittstelle,
    damit über STEP 7 ein Download der Projektierung möglich ist.

Baustein beobachten
Um über STEP 7 eine Online-Beobachtung von Bausteinen auf der SIMATIC S7 CPU zu ermöglichen, ist folgende Änderung in der Hardware Konfiguration der SIMATIC S7 notwendig:

In der Hardware-Konfiguration der SIMATIC S7 wird die IP-Adresse der Schnittstelle, die den Zugang zum Internet ermöglicht (z.B. IE CP oder integrierte PN-Schnittstelle der CPU), durch die externe IP-Adresse des DSL Modems/Routers auf der Anlagenseite ersetzt.

Die geänderte Hardware-Konfiguration ist nur zum Beobachten der Bausteine und darf nicht in die CPU geladen werden, da diese Information im Projekt abgelegt wird und daher die Systemdaten im Projekt geändert werden. Ein Download ändert die Einstellungen des CPs oder der CPU und macht damit eine weitere Onlineverbindung unmöglich.

Ein Download der Systemdaten oder der Hardware-Konfiguration mit geänderter IP-Adresse unterbindet weitere Onlineverbindungen über Portweiterleitung.

Downloadschnittstelle
Bei der Einstellung der Downloadschnittstelle in STEP 7 erfolgt keine Änderung im Projekt. Hier bleibt die ursprüngliche IP-Adresse im Projekt erhalten. Nur die IP-Adresse als Ziel des Downloads wird durch die externe IP-Adresse des DSL Modems/Routers auf der Anlagenseite ersetzt.

Somit ist auch ein Download der Systemdaten und Hardware-Konfiguration möglich, ohne das die Onlineverbindung nach dem Download abbricht. Allerdings ist hier kein Baustein beobachten möglich.


Bild 03

Hinweis:
Beachten Sie, dass mit den o. g. Möglichkeiten des Fernzugriffs das lokale Netz nicht vor unbefugten Zugriffen geschützt ist. Daher empfehlen wir Ihnen für den Fernzugriff über das Internet ein VPN (Virtual Private Network) zu nutzen. Über VPN sind die PG-Funktionen mit STEP 7 nutzbar:

  • ohne in der Hardware-Konfiguration die IP-Adresse der Industrial Ethernet Schnittstelle zu ändern, um die Bausteine zu beobachten und
  • ohne die IP-Adresse der Downloadschnittstellen zu ändern, um die Hardware-Konfiguration oder das Anwenderprogramm in die CPU zu laden.

In folgenden Beiträgen finden Sie eine Anleitung zur Konfiguration eines VPNs mit SCALANCE S6x und SOFTNET Security Client:

Eine Beschreibung der verschiedenen WAN Zugangsmethoden für den Fernzugriff auf Automatisierungssysteme (z.B. SIMATIC S7) finden Sie unter der Beitrags-ID: 26662448.

 Beitrags-ID:38571711   Datum:2009-11-27 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour