Descripción: En este artículo se muestra cómo poder leer a topología actual del sistema PROFINET IO conectado, en el programa de usuario de una CPU del S7-300 o del S7-400 con interfase PN integrada. Esto se necesita, por ejemplo, en instalaciones donde se utilizan herramientas en diferentes puntos de la misma y por tanto cambia la conexión de los participantes PROFINET IO.
Con ayuda del SFB52 "RDREC", utilizando el número de bloque de datos 802A (HEX), se puede leer la información de los puertos colindantes. De esta forma, se pueden conocer los datos de topología de los participantes PROFINET IO. Estos datos se pueden evaluar y seguir elaborando en el programa de usuario.
A continuación, se dispone de la descripción y un programa ejemplo para parametrizar el módulo SFB52 "RDREC", para su descarga.
Descripción:
38566021_NET_topology_SFB52_e.pdf ( 471 KB )
Programa ejemplo: El programa ejemplo es un proyecto de STEP 7 que contiene toda la configuración hardware, incluido el programa de usuario de una estación S7-300. El proyecto de STEP 7 se puede descargar en forma de archivo ZIP.
Descomprima el archivo "PNIO_SFB52.zip" en un directorio independiente. El proyecto de STEP 7 se descomprime ahora automáticamente con todos sus subdirectorios. A continuación, ya se puede abrir y elaborar el proyecto de STEP 7 descomprimido con ayuda del administrador SIMATIC.
PNIO_SFB52.zip ( 512 KB )
Conceptos de búsqueda: LLDP, Link Layer Discovery Protocol
|