Description: Vous trouverez dans cet article un aperçu des contrôleurs PROFINET IO et des IO-Devices qui prennent en charge les fonctions PROFINET suivantes :
Les contrôleurs PROFINET IO suivants prennent en charge les fonctions PROFINET ci-dessus :
IO-Controller_PROFINET_functions_en.pdf ( 47 KB )
Les devices PROFINET IO suivants prennent en charge les fonctions PROFINET ci-dessus :
IO-Device_PROFINET_functions_en.pdf ( 47 KB )
Note L'article ID 49311792 contient une vue d'ensemble des contrôleurs PROFINET IO et des IO-Devices des gammes SIMOTION et SINAMICS, qui supportent les fonctions PROFINET mentionnées ci-dessus.
Communication Isochronous Real-Time (IRT) Procédé de transfert synchronisé pour l'échange cyclique de données IRT entre appareils PROFINET. Une bande passante est réservée pour les données IRT à l'intérieur du top de transmission. La réservation de la bande passante garantit que les données IRT seront transmises à des intervalles de temps synchronisés même si la charge du réseau dûe à d'autres services est élevée ( par exemple communication TCP/IP ou communication Realtime supplémentaire ).
Démarrage priorisé Le démarrage priorisé désigne une fonctionnalité PROFINET qui permet d'accélérer le démarrage des IO-Devices dans un système PROFINET IO avec communication RT et IRT.
La fonction réduit les temps dont l'IO-Device concerné a besoin pour, dans les cas suivants, se retrouver en échange cyclique de données :
- après retour de la tension d'alimentation
- après retour de la station
- après activation de l'IO-Device
Protocole de Redondance de média (MRP) La redondance de média est une fonction qui assure la disponibilité du réseau et de l'installation. Des chemins de transmission redondants ( topologie en anneau ) mettent à disposition, en cas de défaillance d'un chemin, un chemin de communication alternatif .
PROFIenergy Fonction pour l'économie d'énergie dans le process, par exemple pendant les temps de pause par une coupure temporaire de l'alimentation des capteurs et des charges dans le groupe de potentiels via une commande PROFIenergy standardisée.
Vous trouverez d'autres informations sur PROFIenergy dans les manuels disponibles aux articles ID suivants:
| Manuel |
Description |
Article ID |
| SIMATIC PROFINET Description du système |
Informations générales sur PROFIenergy |
19292127 |
| SIMATIC S7-300 avec interface PROFINET |
Contrôleur PROFINET IO ou IO-Device avec PROFIenergy |
12996906 |
Fonctions système et fonctions standard pour S7-300/400
Volume 1 et Volume 2 |
Envoyer et recevoir les enregistrements (PROFIenergy)
- Avec le SFB73 "RCVREC", vous recevez un enregistrement (PROFIenergy) dans l'I-Device provenant d'un contrôleur IO de niveau supérieur.
- Avec le SFB74 "PRVREC", vous mettez un enregistrement (PROFIenergy) à disposition d'un I-Device depuis un contrôleur IO de niveau supérieur.
|
44240604 |
| SIMATIC HMI Comfort Panels |
Contrôle du rétro-éclairage du pupitre avec PROFIenergy |
49313233 |
| SIMATIC ET 200S: Module d'alimentation PM-E |
Coupure du groupe de potentiel avec PROFIenergy |
43582121 |
| SIMATIC ET 200S: Démarreur moteur ET 200S HF |
Coupure du moteur et mesure du courant moteur actuel avec PROFIenergy |
6008567 |
| SENTRON PAC3200 / PAC4200 |
Raccordement de l'appareil de mesure multifonctions SENTRON PAC dans PROFINET et PROFIenergy avec le module SENTRON SWITCHED ETHERNET PROFINET |
26504372 |
SIRIUS Démarreur moteur M200D
pour PROFIBUS / PROFINET |
PROFIenergy avec démarreur moteur M200D |
38823402 |
| ET 200S Démarreur moteur, démarreur moteur de sécurité, technique de sécurité |
PROFIenergy avec démarreur DPV1 |
6008567 |
| ET 200pro Démarreur moteur |
PROFIenergy avec démarreur moteur
ET 200pro |
22332388 |
Shared-Device IO-Device qui met ses données à disposition de plusieurs contrôleurs IO.
I-Device Avec la fonction I-Device, un contrôleur IO peut également être utilisé en IO-Device et ainsi établir un autre sous-réseau PROFINET-IO inférieur.
Un I-Device peut, de plus, être utilisé en tant que Shared-Device.
Mode isochrone des données process Les données de process, le cycle de transmission via PROFINET IO et le programme utilisateur sont synchronisés pour atteindre le plus haut niveau de déterminisme. Les données d'entrée et de sortie de la périphérie répartie sur l'installation sont acquises et écrites à des intervalles de temps identiques. Le cycle PROFINET IO équidistant fournit pour cela le top d'horloge.
|