afficher la liste des articles

WinAC RTX F -- Informations sur les produits -- Description du système 
Quels sont les contrôleurs IO et les IO-Devices qui prennent en charge les fonctions IRT, démarrage priorisé, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device et fonctionnement isochrone? 
Quelles conditions doivent être remplies et quels modules peuvent être utilisés pour pouvoir utiliser la fonction de routage S7 ? 
Communication entre WinAC RTX (avec un CP 5613) et des OP 
Quels sont les partenaires PROFINET qui prennent en charge le diagnostic PN étendu et qu'est-ce qui doit être configuré? 
Quels modules SIMATIC S7 supportent la fonctionnalité "Echanges directs" ( communication inter-esclaves ) ? 

Quels sont les contrôleurs IO et les IO-Devices qui prennent en charge les fonctions IRT, démarrage priorisé, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device et fonctionnement isochrone?au début
Nº de référence:

Description:
Vous trouverez dans cet article un aperçu des contrôleurs PROFINET IO et des IO-Devices qui prennent en charge les fonctions PROFINET suivantes :

Les contrôleurs PROFINET IO suivants prennent en charge les fonctions PROFINET ci-dessus :

IO-Controller_PROFINET_functions_en.pdf ( 47 KB )

Les devices PROFINET IO suivants prennent en charge les fonctions PROFINET ci-dessus :

IO-Device_PROFINET_functions_en.pdf ( 47 KB )

Note
L'article ID 49311792 contient une vue d'ensemble des contrôleurs PROFINET IO et des IO-Devices des gammes SIMOTION et SINAMICS, qui supportent les fonctions PROFINET mentionnées ci-dessus.

Communication Isochronous Real-Time (IRT)
Procédé de transfert synchronisé pour l'échange cyclique de données IRT entre appareils PROFINET. Une bande passante est réservée pour les données IRT à l'intérieur du top de transmission. La réservation de la bande passante garantit que les données IRT seront transmises à des intervalles de temps synchronisés même si la charge du réseau dûe à d'autres services est élevée ( par exemple communication TCP/IP ou communication Realtime supplémentaire ).

Démarrage priorisé
Le démarrage priorisé désigne une fonctionnalité PROFINET qui permet d'accélérer le démarrage des IO-Devices dans un système PROFINET IO avec communication RT et IRT.

La fonction réduit les temps dont l'IO-Device concerné a besoin pour, dans les cas suivants, se retrouver en échange cyclique de données :

  • après retour de la tension d'alimentation
  • après retour de la station
  • après activation de l'IO-Device

Protocole de Redondance de média (MRP)
La redondance de média est une fonction qui assure la disponibilité du réseau et de l'installation. Des chemins de transmission redondants ( topologie en anneau ) mettent à disposition, en cas de défaillance d'un chemin, un chemin de communication alternatif .

PROFIenergy
Fonction pour l'économie d'énergie dans le process, par exemple pendant les temps de pause par une coupure temporaire de l'alimentation des capteurs et des charges dans le groupe de potentiels via une commande PROFIenergy standardisée.

Vous trouverez d'autres informations sur PROFIenergy dans les manuels disponibles aux articles ID suivants:
 
Manuel Description Article ID
SIMATIC PROFINET Description du système Informations générales sur PROFIenergy 19292127
SIMATIC S7-300 avec interface PROFINET Contrôleur PROFINET IO ou IO-Device avec PROFIenergy 12996906
Fonctions système et fonctions standard pour S7-300/400
Volume 1 et Volume 2
Envoyer et recevoir les enregistrements (PROFIenergy)
  • Avec le SFB73 "RCVREC", vous recevez un enregistrement (PROFIenergy) dans l'I-Device provenant d'un contrôleur IO de niveau supérieur.
  • Avec le SFB74 "PRVREC", vous mettez un enregistrement (PROFIenergy) à disposition d'un I-Device depuis un contrôleur IO de niveau supérieur.
44240604
SIMATIC HMI Comfort Panels Contrôle du rétro-éclairage du pupitre avec PROFIenergy 49313233
SIMATIC ET 200S: Module d'alimentation PM-E Coupure du groupe de potentiel avec PROFIenergy 43582121
SIMATIC ET 200S: Démarreur moteur ET 200S HF Coupure du moteur et mesure du courant moteur actuel avec PROFIenergy 6008567
SENTRON PAC3200 / PAC4200 Raccordement de l'appareil de mesure multifonctions SENTRON PAC dans PROFINET et PROFIenergy avec le module SENTRON SWITCHED ETHERNET PROFINET 26504372
SIRIUS Démarreur moteur M200D
pour PROFIBUS / PROFINET
PROFIenergy avec démarreur moteur M200D 38823402
ET 200S Démarreur moteur, démarreur moteur de sécurité, technique de sécurité PROFIenergy avec démarreur DPV1 6008567
ET 200pro Démarreur moteur PROFIenergy avec démarreur moteur
ET 200pro
22332388

Shared-Device
IO-Device qui met ses données à disposition de plusieurs contrôleurs IO.

I-Device
Avec la fonction I-Device, un contrôleur IO peut également être utilisé en IO-Device et ainsi établir un autre sous-réseau PROFINET-IO inférieur.
Un I-Device peut, de plus, être utilisé en tant que Shared-Device.

Mode isochrone des données process
Les données de process, le cycle de transmission via PROFINET IO et le programme utilisateur sont synchronisés pour atteindre le plus haut niveau de déterminisme. Les données d'entrée et de sortie de la périphérie répartie sur l'installation sont acquises et écrites à des intervalles de temps identiques. Le cycle PROFINET IO équidistant fournit pour cela le top d'horloge.

Quelles conditions doivent être remplies et quels modules peuvent être utilisés pour pouvoir utiliser la fonction de routage S7 ?au début
Nº de référence:

Description
A partir de STEP 7 V5.0 SP3 HF3 vous pouvez, à l'aide d'une PG/PC, accéder en ligne à des stations S7 au delà des limites de sous réseau, pour, par exemple, charger un programme utilisateur ou une configuration matérielle ou pour exécuter des fonctions de test et de diagnostic. Vous pouvez connecter une PG/PC à n'importe quel endroit du réseau et établir une liaison en ligne vers toutes les stations accessibles via des passerelles.

Passerelles
Le passage d'un sous-réseau vers un ou plusieurs autres sous-réseaux se trouve au niveau de la station SIMATIC qui dispose des interfaces vers les sous-réseaux correspondants.

Prérequis

  • La version STEP 7 V5.0 SP3 HF3 au minimum est installée sur la PG/PC pour la configuration et l'utilisation de la fonction de routage S7.
  • La PG/PC dispose d'une interface (Industrial Ethernet ou CP PC PROFIBUS) pour réaliser une liaison vers la passerelle réseau. On peut utiliser des coupleurs PROFIBUS PC  55xx et 56xx. Pour l'interface Industrial Ethernet, on peut utiliser pour la PG/PC n'importe quelle carte réseau Ethernet supportant NDIS (par exemple 3COM, CP1613).
  • Les cartes de communication utilisées au niveau de la station supportent la fonction de routage S7.
  • La configuration du réseau ne dépasse pas les limites du projet.
  • Les modules tout comme la PG ou le PC sont chargés avec l'information de configuration, qui contient la "connaissance" actuelle de l'ensemble de la configuration du réseau du projet.
    Contexte technique
    Tous les modules passerelles doivent recevoir des informations indiquant par quels chemins les sous-réseaux peuvent être atteints (= information de routage).

Indication
Les listes suivantes ont été actualisées avec les modules du catalogue matériel de STEP 7 V5.5 SP2. C'est à dire que des anciens modules qui prennent en charge la fonction de routage sont néanmoins présents dans les tableaux, mais ne sont plus forcément disponibles dans le catalogue du matériel des versions de STEP 7 actuelles.

CPU SIMATIC S7
La liste suivante contient une vue d"ensemble des CPUs  SIMATIC S7 prenant en charge la fonction de routage S7.

584459_Overview_CPUs_en.pdf ( 43 KB )

Processeurs de communication (CPs)
La liste suivante contient une vue d'ensemble des CPs PROFIBUS et Industrial Ethernet prenant en charge la fonction de routage S7.

584459_Overview_CPs_en.pdf ( 41 KB )

Modules FM SIMATIC S7
La liste suivante contient une vue d'ensemble des modules FM SIMATIC S7 prenant en charge la fonction de routage S7.
 

FM

Version

Référence

FM 356-4 V5.0 V5.0 6ES7356-4BM00-0AE0
FM 356-4 V5.0 V5.0 6ES7356-4BN00-0AE0
FM 456-2 V5.0 6ES7456-2AA00-0AB0
Tableau 01

Passerelles
La liste suivante contient une vue d'ensemble des passerelles prenant en charge la fonction de routage S7.
 

Passerelle

Version

Référence

IE/PB Link à partir de V1.0 6GK1411-5AA00
IE/PB Link PNIO à partir de V1.0 6GK1411-5AB00
IWLAN/PB Link PNIO à partir de V1.1 6GK1417-5AB00
IWLAN/PB Link PNIO à partir de V1.1 6GK1417-5AB01
Tableau 02

Modules IM SIMATIC S7

La liste suivante contient une vue d'ensemble des modules IM SIMATIC S7 prenant en charge la fonction de routage S7.
 

IM

Version

Référence

IM 467 à partir de V2.0 6ES7467-5GJ02-0AB0
IM 467-FO à partir de V2.0 6ES7467-5FJ00-0AB0
Tableau 03

SIMATIC WinAC RTX, WinAC Slot et WinAC MP
La liste suivante contient une vue d'ensemble des SIMATIC WinAC RTX, WinAC Slot et WinAC MP prenant en compte la fonction de routage S7.
 
WinAC Version Référence
WinAC RTX à partir de V4.0 6ES7671-0R...
WinAC Slot 412 à partir de V3.2 6ES7673-2C...
WinAC Slot 416 à partir de V3.2 6ES7673-6C...
WinAC MP à partir de V4.1 6ES7671-4EE00-0YA0
6ES7671-5EF01-0YA0
6ES7671-7EG01-0YA0
Tableau 04

Modules de communication SINAUT
La liste suivante contient une vue d'ensemble des modules TIM 3V, TIM 4R et TIM 4RD prenant en charge la fonction de routage S7.
 
TIM Version Référence
TIM 3V-IE à partir de V1.0 6NH7800-3BA00
TIM 3V-IE Advanced à partir de V1.1 6NH7800-3CA00
TIM 4R-IE à partir de V1.0 6NH7800-4BA00
TIM 4RD à partir de V3.x 6NH7 800-4AD90
Tableau 05

Indication
La station cible n'a pas besoin de prendre en charge la fonction routage S7.

Mots-clés complémentaires
Fonction des modules

Communication entre WinAC RTX (avec un CP 5613) et des OPau début
Nº de référence:

QUESTION:
Comment est-ce que je peux connecter unOP7 à WinAC RTX ?

REPONSE:
Il n’est pas possible de réaliser une communication directe entre WinAC RTX (avec un CP 5613) et un pupitre opérateur (par ex. un OP7). Il est cependant possible, avec l’aide de la notice suivante, d’établir une communication par un contournement.

Etape 1 : Intégration d’un CP5611 :
En plus du processeur de communication CP5613 vous avez besoin d’un CP 5611. Vous devez insérer le CP 5611 comme représenté dans l’image 1. Il est indifférent que le processeur de communication soit déjà intégré (par exemple dans le PC Box 620) ou s’il doit être rajouté séparément.



Image : Configuration matérielle dans STEP 7

Etape 2 : Configuration du CP5611 :
Paramétrez le processeur de communication CP5611 dans la configuration matérielle avec l’adresse PROFIBUS 4 en tant qu’esclave DP (Images 2-4).



Image 2 : "Propriétés -> Généralités"



Image 3 : "Propriétés-> Affectation"



Image 4 : "Propriétés-> Mode de fonctionnement"

Etape 3 : Paramétrage du CP5611 :
Réglez l’adresse Profibus et la vitesse de transfert
.



Image 5 : "Paramétrage de l’interface
PG/PC"

Etape 4 : Régler les paramètres d’accès de l’OP :
Ouvrez
ProTool et réglez l’accès (image 6). Assurez-vous que l’adresse 4 apparaît dans les "Paramètres du partenaire".



Image 6 : "ProTool"

Etape 5 : Contrôle du paramétrage :
Contrôlez votre paramétrage dans NetPro pour terminer (image 7).



Image 7 : "NetPro"

InformationInformations :
Au vu de l’installation, il est recommandé pour le câblage du bus, de connecter le CP5613 en premier. Ensuite de poursuivre vers le CP5611 (utiliser un connecteur avec prise PG). Vous pouvez ainsi connecter votre appareil de programmation „de l’extérieur" sur le PC pour charger et visualiser votre programme (sélectionner l’adresse 4 pour charger le programme).

Vous trouverez des informations complémentaires dans le manuel "Windows Automation Center WinAC RTX Présentation " Chapitre 2.6 "Informations spéciales pour l’installation de la carte CP5613" (Contribution ID : 7216008).

Version utilisée : WinAC RTX V3.0

Mots-clefs:
Etablissement de liaison

Quels sont les partenaires PROFINET qui prennent en charge le diagnostic PN étendu et qu'est-ce qui doit être configuré?au début
Nº de référence:

Informations de configuration :
Avec le diagnostic PROFINET étendu, des fonctions comme le diagnostic et le paramétrage des interfaces Ethernet intégrées sont possibles (par exemple le diagnostic de fibres optiques et la topologie de la configuration). Les PDEV-BG qui supportent le diagnostic étendu PROFINET, sont configurés dans la configuration matérielle de STEP 7. Ils sont à disposition dans le catalogue matériel et contiennent les ports supplémentaires et les modules d'interface comme sous-emplacement de l'emplacement 0.

Exemple:
ET200S avec et sans diagnostic PROFINET étendu


Figure 01

Les contrôleurs suivants prennent en charge le diagnostic PN étendu :
 
 
Module FW Référence
CP PC
CP1616 à partir de V2.0 6GK1 161-6AA00
CP1604 à partir de V2.0 6GK1 160-4AA00
SIMATIC NET PC-Software
SOFTNET PROFINET IO à partir de V7.1
(Edition 2008)
6GK1704-1HW71-3AA0
Embedded et PC-based Automation
WinAC RTX 2008 à partir de V4.4 6ES7 671-0RC06-0YA0
S7-mEC, EC31-RTX à partir de V4.4 6ES7 677-1DD00-0BB0
CPU S7-400
CPU 414-3 PN/DP - 6ES7 414-3EM05-0AB0
CPU 416-3 PN/DP - 6ES7 416-3ER05-0AB0
CPU 416F-3 PN/DP - 6ES7 416-3FR05-0AB0
CPU S7-300
CPU 315-2 PN/DP à partir de V2.5 -
CPU 315F-2PN/DP à partir de V2.5 -
CPU 317-2 PN/DP à partir de V2.5 -
CPU 317F-2PN/DP à partir de V2.5 -
CPU 319-3 PN/DP à partir de V2.5 6ES7318-3EL00-0AB0
CPU 319F-3 PN/DP à partir de V2.5 6ES7318-3FL00-0AB0
CP Industrial Ethernet
CP343-1 Standard à partir de V2.0 6GK7343-1EX30-0XE0
CP343-1 Advanced à partir de V1.0 6GK7343-1GX30-0XE0
CP443-1 Standard à partir de V1.0 6GK7443-1EX20-0XE0
CP443-1 Advanced à partir de V2.0 6GK7443-1GX20-0XE0
ET 200S
IM151-8 PN/DP CPU à partir de V2.7 6ES7 151-8AB00-0AB0
IM151-8F PN/DP CPU à partir de V2.7 6ES7 151-8FB00-0AB0
ET 200pro
IM154-8 CPU à partir de V2.5 6ES7 154-8AB00-0AB0

Les appareils (Devices) suivants peuvent utiliser le diagnostic PN étendu :
 
Module FW Référence
CP PC
CP1616 à partir de V2.0 6GK1 161-6AA00
CP1604 à partir de V2.0 6GK1 160-4AA00
CP Industrial Ethernet
CP343-1 Advanced à partir de V1.0 6GK7343-1GX30-0XE0
Module ET 200S
IM151-3PN FO à partir de V4.0 à partir de 6ES7 151-3BB21-0AB0
IM151-3PN ST à partir de V4.0 à partir de 6ES7 151-3AA20-0AB0
IM151-3PN HF à partir de V4.0 à partir de 6ES7 151-3BA20-0AB0
IM151-3PN HS - à partir de 6ES7 151-3BA50-0AB0
Module ET 200M
IM 153-4PN - 6ES7 153-4AA00-0XB0
Module ET 200pro
IM154-4PN HF - ab 6ES7 154-4AB00-0AB0
ET 200eco PN - 6ES7 141-6Bx00-0AB0
6ES7 142-6Bx00-0AB0
6ES7 142-6Bx50-0AB0
Composants réseau
Coupleur PN/PN - 6ES7 158-3AD00-0XA0
Produits SCALANCE X20x IRT à partir de V2.1 -
Produits SCALANCE X200 à partir de V2.1 -
cf. article ID: 25472849
Produits SCALANCE X300 - -
SCALANCE X414-3 E à partir de V2.1.1 -
cf. article ID: 25355654
SCALANCE X408-2 - -
Passerelles
IE/AS-Interface Link PN/IO à partir de V2.0 Maître AS-i simple:
6GK1 411-2AB10

Maître AS-i double:
6GK1 411-2AB20

Les appareils PROFINET IO qui prennent en charge le diagnostic PROFINET étendu ne peuvent être reliés qu'à des contrôleurs PROFINET IO qui prennent en charge, eux aussi, le diagnostic PROFINET étendu.

Pour certains des appareils PROFINET IO de la liste ci-dessus, il existe un fichier GSDML de migration pour pouvoir utiliser l'appareil PROFINET IO avec un contrôleur PROFINET IO prenant en charge le diagnostic PROFINET étendu.

Exemple:
Coupleur PN/PN


Figure 02

Note:
Vous trouverez une description complète, y compris un exemple de programme, des possibilités de diagnostic sur un système PROFINET IO dans les applications suivantes.

  • "Méthodes de diagnostic des composants de réseau PROFINET (PROFINET IO, SNMP, WBM)" à l'article ID: 21566216
  • "PROFINET IO – Mise en oeuvre du diagnostic dans votre programme applicatif" à l'article ID: 24000238

Quels modules SIMATIC S7 supportent la fonctionnalité "Echanges directs" ( communication inter-esclaves ) ?au début
Nº de référence:

Remarque:
Le tableau suivant vous donne un aperçu des modules SIMATIC S7 qui supportent la fonctionnalité "Echanges directs" ( communication inter-esclaves)  en tant qu’esclaves intelligents ou maître DP en émetteur et récepteur de zones de données. 

Module

Esclave intelligent

Maitre DP

CPU’s S7-300

x

x

CPU’s S7-400

x1)

x1)

CPU’s de l’ET200

 

 

BM147-1 CPU

x

x

BM147-2 CPU

x

x

IM151-7 CPU

x

x

IM151-7 CPU FO

x

x

IM151-7 F-CPU

x

x

IM154-8 CPU

x

x

CP’s PROFIBUS

 

 

CP342-5

-

-

CP443-5 EXT

-

x

Modules IM du S7-400

 

 

IM 467

-

x

IM 467 FO

-

x

WinAC RTX 2005 à partir du SP2

-

x

 x1) La fonctionnalité "Echanges directs"  est supportée depuis la version V3.0 pour le mode émetteur et depuis la version V1.1 pour le mode récepteur.

Remarque:
Lors de l’installation de modules interfaces,  la fonctionnalité "Echanges directs" ( communication inter-esclaves ) est supportée en fonction de la CPU utilisée et non en fonction du module interface lui-même.

 ID contribution:38494938   Date:2013-02-04 
Cette contribution...m´a aidéne m´a pas aidé                                 






























related links
Quels sont les modules qui peuven ...
A quelles conditions préalables ...
SIMATIC S7-300 Liste des opérati ...
Qu'est-ce que le mode multicomput ...
Combien d’instances de communic ...