Mostrar lista de artículos
Microbox -- Ajustar sistema -- Instalar y actualizar software
Herramienta de compatibilidad para las tecnologías de automatización y accionamientos
¿Qué compatibilidad existe entre los SIMATIC Rack PC, Box PC y Panel PC?
¿Qué base de datos SQL se puede utilizar para el archivo de variables o avisos con WinCC flexible Runtime, en un PC industrial?
¿Cómo se instala el WinCC flexible Runtime en un sistema operativo Microsoft Windows XP embedded?
¿Qué hay que tener en cuenta al utilizar el Enhanced Write Filter (EWF) en los SIMATIC IPC con Windows XP Embedded Standard?
¿Por qué se interrumpe la instalación del SQL Express 2005 en un SIMATIC IPC con un sistema operativo "Embedded"?
Box PC -- 创建系统 -- 参数化系统
¿Por qué no se muestra ninguna imagen del SIMATIC IPC cuando se accede a través de AMT, con el software SIMATIC IPC Remote Manager?
¿Qué slot hay que configurar al utilizar el WinAC RTX 2010 con el WinCC V11?
¿Cómo se puede crear el Autologon en los SIMATIC IPC?
¿Por qué se interrumpe la instalación del SQL Express 2005 en un SIMATIC IPC con un sistema operativo "Embedded"?
¿Qué diferentes tecnologías de CPU existen en el campo de los PCs y qué ventajas ofrecen los SIMATIC PC con procesadores Intel® Core™ 2 Duo al utilizar el software SIMATIC?
¿Cómo se puede renombrar la denominación de la interfase LAN en Windows, para que coincidan los identificadores de las interfases de red de las pegatinas de las carcasas y de Windows (Box PC 627B y Box PC 827B)?
¿Cómo se puede asegurar el servicio del Windows 2000 con discos duros de más de 120 GB?
Desactivar la vigilancia del ventilador en el software SOM
El PC se cuelga al abrir el diagnóstico de la CP5611 bajo Windows2000
No es posible el rearranque después de instalar MS Windows 98SE
Box PC 620 / Panel PC 670 – El Microsoft Win2000 ya no arranca o se cierra después de la instalación de una CP 1613 / CP 5611
¿Cómo se pueden evitar las perturbaciones en la señalización gráfica bajo Windows XP, si se utiliza un Box PC 840 V2?
Panel PC -- Ajustar sistema -- Parametrizar sistema
¿Cómo se puede acelerar la apertura del "teclado en pantalla" en un SIMATIC IPC277D?
¿Cómo se puede configurar la "partición para el búfer de avisos" en un SIMATIC IPC?
¿Cómo se realiza el cambio de formato con orientación horizontal al formato con orientación vertical en un SIMATIC IPC277D?
¿Por qué no se muestra ninguna imagen del SIMATIC IPC cuando se accede a través de AMT, con el software SIMATIC IPC Remote Manager?
¿Qué slot hay que configurar al utilizar el WinAC RTX 2010 con el WinCC V11?
¿Cómo se puede crear el Autologon en los SIMATIC IPC?
¿Por qué se interrumpe la instalación del SQL Express 2005 en un SIMATIC IPC con un sistema operativo "Embedded"?
¿Qué diferentes tecnologías de CPU existen en el campo de los PCs y qué ventajas ofrecen los SIMATIC PC con procesadores Intel® Core™ 2 Duo al utilizar el software SIMATIC?
¿Cómo se puede asegurar el servicio del Windows 2000 con discos duros de más de 120 GB?
¿Cómo se puede dar de alta en Microsoft Windows 2000 sin el teclado (por ejemplo, un Panel PC)?
Función "Cambio del modo de servicio" con el parámetro "Transferencia serie"
Cómo se puede utilizar el Sm@rtAccess (comunicación HTTP) y el Sm@rtServices (páginas HTML) en un Panel PC 477B con WinCC flexible RT?
Modificación bajo Windows NT de la iluminación posterior, los códigos de las teclas y el control de las teclas de función en un SIMATIC Panel PC 670/ 870
Restaurar la funcionalidad Touch en un Panel PC 670 después de instalar de nuevo el sistema operativo
¿Qué herramientas software están disponibles para los SIMATIC Panel PC 870 con teclas de función?
Herramientas software para el SIMATIC Panel PC 670 (con teclas de función)
Problemas al apagar el Windows 98 Second Edition
Las pantallas de Windows mostradas están giradas 180 grados en el IL70
Microsoft Windows 9x y una memoria RAM mayor de 512 MB
¿Por qué se interrumpe la instalación del SQL Express 2005 en un SIMATIC IPC con un sistema operativo "Embedded"?
Referencia:

Descripción:
Si se instala el SQL Express 2005 en una partición del sistema con sistema de archivos comprimido, se interrumpe la instalación con el siguiente aviso de fallo:


Figura 01

Según lo indicado en las "Release Notes", el SQL Server 2005 Express no se puede instalar en sistemas de archivos comprimidos. Para a pesar de ello poder instalar el SQL Express hay que descomprimir primero el sistema de archivos.

Instrucciones:
Proceda de la siguiente manera para descomprimir la unidad de disco del sistema (C:) e instale el SQL Express 2005 a continuación.
 
Procedimiento:
1 Arranque desde un medio físico con Windows PE (por ejemplo, un Restore CD/DVDV3.0).
2 Abra la ventana de comandos de Windows desde "Inicio -> Ejecutar".
3 Introduzca los siguientes comandos de manera consecutiva. Confirme cada comando con la tecla ENTER.
4 cmd
5 c:
6 cd \
7 c:\windows\system32\compact /u /s /i
8 exit
9 Instale ahora el NET Framework.

Advertencia:
Al final de la rutina de instalación, aparece un aviso de fallo con la opción de enviarselo a Microsoft. Según el visor de sucesos, el motivo de ello es que el Setup quiere crear una conexión con el Windows Update Server. Pero Windows Update no está disponible para Windows Embedded. Por eso, confirme este aviso con "No enviar".


Figura 02

10 Ahora ya se puede instalar el SQL Express 2005.

 Nr. de identificación (ID):38428350   Fecha:2009-09-22