Descripción: Si se instala el SQL Express 2005 en una partición del sistema con sistema de archivos comprimido, se interrumpe la instalación con el siguiente aviso de fallo:

Figura 01
Según lo indicado en las "Release Notes", el SQL Server 2005 Express no se puede instalar en sistemas de archivos comprimidos. Para a pesar de ello poder instalar el SQL Express hay que descomprimir primero el sistema de archivos.
Instrucciones: Proceda de la siguiente manera para descomprimir la unidad de disco del sistema (C:) e instale el SQL Express 2005 a continuación.
| Nº |
Procedimiento: |
| 1 |
Arranque desde un medio físico con Windows PE (por ejemplo, un Restore CD/DVDV3.0). |
| 2 |
Abra la ventana de comandos de Windows desde "Inicio -> Ejecutar". |
| 3 |
Introduzca los siguientes comandos de manera consecutiva. Confirme cada comando con la tecla ENTER. |
| 4 |
cmd |
| 5 |
c: |
| 6 |
cd \ |
| 7 |
c:\windows\system32\compact /u /s /i |
| 8 |
exit |
| 9 |
Instale ahora el NET Framework.
Advertencia: Al final de la rutina de instalación, aparece un aviso de fallo con la opción de enviarselo a Microsoft. Según el visor de sucesos, el motivo de ello es que el Setup quiere crear una conexión con el Windows Update Server. Pero Windows Update no está disponible para Windows Embedded. Por eso, confirme este aviso con "No enviar".

Figura 02
|
| 10 |
Ahora ya se puede instalar el SQL Express 2005. |
|