Mostrar lista de artículos
Tipo de dato Real sólo liberado para SIMATIC NET S7 OPC In-Process Server de altas prestaciones
Referencia:
Resumen Documento Internet
 

El tipo de datos Real sólo se ha liberado para la versión In-Process de altas prestaciones del SIMATIC NET S7 OPC Server.

 

Documento Internet Resumen
 

El tipo de datos Real sólo se ha liberado para la versión In-Process de altas prestaciones del SIMATIC NET S7 OPC Server. Esta versión es el SIMATIC NET OPC Server con las más altas prestaciones.

La razón de fondo de esta restricción es un problema de conversión, que sólo se produce con la versión de servidor Out-Process. Se informará de ello a través de una actualización SIMATIC tan pronto como este problema se haya corregido.

Para obtener más información sobre la configuración de su SIMATIC NET OPC Server como servidor In-Process de altas prestaciones se ruega leer el manual de usuario para Comunicación Industrial con PG/PC Volumen 1 - Manual básico de sistema, capítulo 3.7.1: "Prestaciones - ¿cómo se puede optimizar su uso?"

Este documento se ha liberado con los productos y también se puede descargar desde la entrada con número de identificación, ID 16923753.

 

 

 Nr. de identificación (ID):38427115   Fecha:2009-10-26 
Este artículo...me ayudóno me ayudó                                 
related links
¿Qué licencias se pueden utiliz ...