Indicaciones de configuración Al utilizar la CP5511 y Windows 95, hay que tener en cuenta las siguientes limitaciones:
- La CP5511 está bloqueada generalmente al utilizar el controlador OMEGA Tipo II (OMEGA Micro PCI/PCMCIA Bridge).
El tipo de controlador instalado se puede leer en la opción "Panel de control -> Sistema -> Administrador de dispositivos", haciendo clic sobre el carácter "+" delante de la conexión PCMCIA. En las siguientes líneas, se muestran los controladores PCMCIA instalados.
Advertencia
Algunos controladores no se insertan correctamente. Por favor, en caso de duda consulte al fabricante del Notebook.
- Utilice un controlador TI1130, adquiera un driver especial en la SIMATIC Hotline de Siemens (+49 (0) 911 895 7222).
El tipo de controlador instalado se puede leer en la opción "Panel de control -> Sistema -> Administrador de dispositivos", haciendo clic sobre el carácter "+" delante de la conexión PCMCIA. En las siguientes líneas, se muestran los controladores PCMCIA instalados.
Advertencia
Algunos controladores no se insertan correctamente. Por favor, en caso de duda consulte al fabricante del Notebook.
- Por favor, tenga en cuenta que hay que utilizar una CP5511 con versión superior a la 01.La versión actual es la 06.
En caso de que después de instalar la CP5511, aparezca el aviso de fallo: "Fallo en L2PC DRV.DLL" en la funciones Online del COMPROFIBUS, proceda de la siguiente manera:
- Compruebe si está conectado el adaptador de bus de la CP5511. Si no es así, instale el adaptador en caso contrario, ya que e caso contrario no se reconoce la CP5511.
- Compruebe si se reconocen conflictos de recursos con la CP5511. Elija la opción "Inicio -> Panel de control -> Administrador de dispositivos -> SIMATIC NET -> CP5511" y compruebe si se muestran fallo o conflictos. Si aparecen conflictos de recursos, intente resolverlos manualmente. Desactive otros componentes, si es posible, para conseguir recursos libres (Interrupciones, memoria).
- Pida en el Customer Support de SIMATIC el programa de prueba, el cual proporciona si se ha realizado correctamente la instalación HW de la CP5511 en el sistema de 32 bits. Es absolutamente necesario que se ejecute correctamente este programa de prueba para poder seguir con el resto de pasos. Si este programa indica algún aviso de fallo, solucione el fallo o desinstale la CP5511 (ver abajo), e instálela de nuevo a continuación. A continuación hay que arrancar de nuevo el programa de prueba. Ahora debe ejecutarse correctamente.
Alternativamente al programa de prueba, se pueden comprobar los siguientes datos bajo la opción "Panel de control -> Sistema -> Administrador de dispositivos":
Enlace PCMCIA: Configuración global
START: <= D000 // El inicio debe estar como mínimo en D000.
ENDE: FFFFF
Longitud: >= 1000 // La longitud mínima debe ser 1000.
Controller (PCIC o controlador compatible): Recursos:
Por ejemplo: IRQ 5 // Para la interfase PCMCIA hay que asignar una interrupción propia.
Por ejemplo: I/O 3E0 - 3E1
En la ventana "Conflicto de dispositivos" no debe mostrarse ningún conflicto.
Controller (PCIC o controlador compatible): Driver:
WIN95\SYSTEM\socketsv.vxd // El driver debe ser de Microsoft o Phoenix
WIN95\SYSTEM\pccard.vxd // El driver debe ser de Microsoft o Phoenix
SIMATIC NET / SIEMENS PCMCIA Card CP5511: Recursos:
Por ejemplo.: IRQ10 // Para la interfase CP5511 hay que asignar una interrupción propia.
Por ejemplo: Memoria D1000 - D1FFF o D2000 - DFFFF// La zona de memoria debe tener 2 zonas separadas.
En la ventana "Conflicto de dispositivos" no debe mostrarse ningún conflicto.
Anote la información facilitada para poder dársela posteriormente a la Hotline.
- Compruebe las entradas en el fichero CONFIG.SYS:
En caso de que no se disponga de la instrucción EMM386, no hay que cambiar nada en el fichero CONFIG.SYS. En caso contrario hay que modificar las entradas de la siguiente forma:
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS /TESTMEM:OFF
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE NOEMS X=D100-DFFF // Introduzca los valores SIMATIC NET/SIEMENS PCMCIA Card CP5511/Recursos/Memoria correspondientes
Arranque el PC de nuevo
Si todavía no se puede crear el enlace Online, intente los siguientes ajustes
a)
Borre las líneas mostradas anteriormente o coméntelas con la instrucción REM, para que no sean efectivas, por ejemplo: REM DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS /TESTMEM:OFF
REM DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE NOEMS X=D100-DFFF
b)
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS /TESTMEM:OFF
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE NOEMS I=D100-DFFF
Advertencias
- Entre las variantes 4.1 y 4.2 siempre hay que arrancar de nuevo el PC. Para ello, siempre hay que desconectar/conectar el PC de la red. Por favor, después de cada arranque hay que comprobar de nuevo los ajustes indicados en la opción "SIMATIC NET -> SIEMENS PCMCIA Card CP5511 -> Recursos -> Memoria". Esporádicamente se ha detectado que el Windows 95 modifica los ajustes de tal forma que no sean efectivas las instrucciones Exclude (X) o Include (I) que afectan al EMM386. En este caso, hay que adaptar el fichero CONFIG.SYS de nuevo y ajustar el campo "Configuración automática", bajo "SIMATIC NET -> SIEMENS PCMCIA Card CP5511 -> Recursos -> Memoria". Arranque el PC de nuevo.
- La variante a) puede provocar problemas de memoria en otros programas, por ejemplo el STEP5. Si se tiene problemas en el STEP5, intente de nuevo la línea mencionada en tercer lugar.
Advertenciassobre el EMM386 Abra el fichero SYSTEM.INI en el directorio "Unidad de disco:\WIN95" y busque la entrada [386ENH].
En caso de que se encuentre la entrada "EXCLUDE=D000-DFFF", bórrela.
- Por favor, compruebe la versión del driver VXD.
Para ello, arranque el explorador y elija el fichero CP5511.VXD en el directorio "Unidad de disco:\WIN95/Sistema". Con el botón derecho del ratón se elige la opción "Propiedades / Versión". Si la versión no es igual o superior a la V1.04, descargue de Internet un nuevo driver VXD o instale el COMPROFIBUS de nuevo.
- (Solo relevante si también se ha instalado el STEP7 de versión V3.0 o superior).
Con la opción "Inicio -> Configuración -> Panel de control -> PG -> Tarjeta PG/PC" se puede comprobar si también se puede acceder a las función Online con la CP5511. Si es así, hay que modificarlo y seleccionar "NINGUNO" para las funciones S7. Guarde esta modificación y arranque el PC de nuevo. Si esto funciona, hay que volverlo a repetir siempre que se quieran utilizar las funciones Online del COMPROFIBUS.
- En algunos casos se ha detectado que las funciones Online pueden influenciar negativamente a otras aplicaciones que funcionen simultáneamente con el COM PROFIBUS. Por favor, cierre el resto de aplicaciones y solo abra el COMPROFIBUS. Algunas aplicaciones posible pueden ser:
- Office 97 => Desactive la barra de tareas
- Diversos Antivirus (Virus-Shield) => Desactive el Virus Shield
- Utilidades Norton => No arranque NINGUNA utilidad NORTON
Desinstalación de la CP5511
Advertencia
Desinstale el driver para el controlador PCMCIA, sólo si dispone de los correspondientes conocimientos en PCs. Antes de nada hay que anotar el tipo de controlador configurado y los recursos utilizados (estos datos se pueden ver en el administrador de dispositivos). En caso de estar inseguro, diríjase al fabricante del Notebook o al Customer Support de SIMATIC.
- Elimine la CP5511 del administrador de dispositivos.
- Extraiga el resto de tarjetas (Módem, FAX, etc.) de los slots PCMCIA
- Extraiga la CP5511 del slot.
- Elimine el controlador PCMCIA y el enlace PCMCIA del administrador de dispositivos.
- Borre la fila EMM386 del fichero CONFIG.SYS o coméntela colocando delante REM (consulte el punto 3).
- Arranque el PC de nuevo
Resultado El PC debe reconocer ahora el slot PCMCIA. En caso contrario, configure la opción "Reconocimiento de hardware / no automático" bajo "Otros componentes / PCMCIA" y arranque el PC de nuevo.
Inserte la CP5511 en el primer slot. ¡El otro slot debe estar vacío!
Cierre el resto de aplicaciones (consulte el punto 6).
Ahora debería reconocerse la CP5511. Intente ponerse Online ahora con el COMPROFIBUS.
Por favor, tenga en cuenta las instrucciones generales de instalación en el fichero LEEME del COMPROFIBUS (se guarda conjuntamente en el grupo de programa creado).
|