afficher la liste des articles
S7-1200 CPU 12xx -- Configurer et programmer la communication -- Configurer communication vers HMIs
Comment peut-on afficher, sur un pupitre SIMATIC, le tampon de diagnostic d’une CPU SIMATIC disposant d’un serveur Web intégré?
Comment synchroniser l'horloge d'un HMI Basic Panels avec un automate S7-1200 ?
Comment accède-t-on aux variables d'un S7-1200 avec un pupitre ou un Runtime configuré à l'aide de WinCC flexible 2008 SP2 ?
Avec quels appareils et types de protocole le S7-1200 peut-il communiquer via son interface Profinet intégrée ?
Comment peut-on accéder aux variables du S7-1200 avec WinCC ?
WinCC flexible RT -- Configurer et programmer la communication -- Configurer la communication S7
Comment configure-t-on une liaison entre un WinCC flexible Runtime (PC/Panel) et un S7-300/400 sous Profibus/MPI ?
Comment transférer un projet dans un pupitre avec WinCC flexible via routage S7 ?
Comment accède-t-on aux variables d'un S7-1200 avec un pupitre ou un Runtime configuré à l'aide de WinCC flexible 2008 SP2 ?
Comment visualiser l'état actuel d'une CPU sur un pupitre opérateur WinCC flexible ?
Comment peut-on communiquer avec un nombre quelconque d'automates via la fonction système "Changer connexion" du Runtime PC WinCC flexible, ou d'un pupitre ?
Quelles sont les précautions et possibilités pour le raccordement d’un automate S7-200 avec un pupitre SIMATIC ou un Runtime WinCC flexible sur PC ?
Quels sont les réglages à effectuer pour accéder à un pupitre ainsi qu'à un automate S7-200 par Téléservice ?
Comment configurer une connexion entre un Runtime WinCC flexible (PC ou Panel) et un automate SIMATIC S7-300/S7-400 par Industrial Ethernet ?
Comment peut-on faire une connection PROFINET vers un automate S7 dans WinCC flexible ?
Comment l'adresse MPI d'une FM peut être indiquée dans l'outil de configuration HMI lorsque celle-ci n'apparaît pas dans HW Config et qui est par conséquent inconnue ?
Comment raccorder un pupitre à une station SIMATIC H ?
Quels sont les réglages à faire pour connecter un pupitre opérateur avec WinCC flexible sur un S7 200 via PROFIBUS DP?
A quoi faut-il faire attention lors de la connexion à une CPU SIMATIC ET 200 d'un appareil SIMATIC HMI configuré avec WinCC flexible ES ?
Comment paramétrer une communication entre WinCC flexible Runtime ou un pupitre basé sous Windows et un S7-200 ( CP 243-1 ) sur Ethernet ?
Communication PROFIBUS- entre un pupitre basé sur Windows (configuré avec WinCC flexible 2004) et WinAC Basis / WinAC RTX V4.0
Comment dois-je configurer une liaison entre WinCC flexible Runtime et WinLC par SOFTBUS sur un PC ?
Pourquoi dans un projet WinCC flexible les pilotes de communication sont-ils affichés en orange, quand une liaison Ethernet est rajoutée en plus d’une liaison existante MPI/DP ?
Comment accède-t-on aux variables d'un S7-1200 avec un pupitre ou un Runtime configuré à l'aide de WinCC flexible 2008 SP2 ?
Nº de référence:

Explication de base :
Désormais il est possible avec WinCC flexible 2008 Service Pack 2 d'accéder aux tables de données des S7-1200 sur tous les pupitres équipés d'une interface Ethernet, ainsi qu'avec les Runtime WinCC flexible 2008 avec le pilote "SIMATIC S7 300/400". Toutefois seules les tables de données constituées de variables déclarées en absolue seront accessibles (impossible avec les DB symboliques).

Compatibilité
Les types de variables suivants sont acceptés :

  • Type de données:  Bool, Byte, Char, DInt, DWord, Int, Real, Time, Word, String, Array
  • Nouveaux type de données du  S7-1200 :
    • SInt  possible avec WinCC flexible 2008 SP2 si déclaré en tant que Char
      (plage de valeur allant de  -128 à 127)
    • USInt possible avec WinCC flexible 2008 SP2 si déclaré en tant que Byte
      (plage de valeur allant de 0 à 255)
    • UInt possible avec WinCC flexible 2008 SP2 si déclaré en tant que Word
      (plage de valeur allant de 0 à 65535)
    • UDInt possible avec WinCC flexible 2008 SP2 si déclaré en tant que DWord
      (plage de valeur allant de 0 à 4294967295)
  • Les structures (Struct, IEC_Counter, IEC_Timer, DTL, IEC_SCounter, IEC_DCounter, IEC_UCounter, IEC_USCounter, IEC_UDCounter, ErrorStruct) ne sont  pas supportées, en revanche les éléments de structures peuvent être accessibles séparément dans WinCC flexible 2008 SP2.
  • Les accès en lecture et écriture des entrées/sorties 
  • Les variables multiplexées
  • Les recettes 
  • Les alarmes de bits
  • Les alarmes analogiques 
  • Les numéros d'image
  • L'Id du projet
  • Les données des enregistrements
  • les bits de coordinations
  • Les contrats AP

Procédure :   
Vous trouverez ci-dessous un exemple de paramétrage d'une communication avec WinCC flexible 2008 Runtime.
 
Nr. Remarques
1 Dans STEP 7 Basic V10.5, veuillez créer une table de données utilisant les adresses absolues via la commande "Ajoutez nouveau bloc" et  "DB_global" en tant que type de DB.


Figure 01

Désactivez la case à cocher "Adressage symbolique uniquement".

2 Dans le bloc de données, créez les variables qui devront être accessibles par WinCC flexible 2008.


Figure 02

3 Dans WinCC flexible 2008, créez une liaison via le menu "Communication > Liaison".


Figure 03

  • Sélectionnez le  pilote de communication "SIMATIC S7 300/400".
  • Sélectionnez "Ethernet" comme interface.
  • Saisissez l'adresse IP de la station WinCC flexible Runtime et de l'automate S7-1200.
  • Sélectionnez "S7ONLINE" en tant que point d'entrée d'application sur le pupitre opérateur.
  • Spécifiez la valeur "1" pour le numéro d'emplacement  dans l'automate.
4 Appelez la fenêtre de dialogue de paramétrage de l'interface PG/PC via le menu "Démarrez > Paramètres>Panneau de configuration > Paramétrage de l'interface PG/PC".
Dans l'interface de paramétrage PG/PC, vous devez définir le point d'entrée d'application suivant : "S7ONLINE" -> TCP/IP -> [votre carte réseau ]".


Figure 04

5 Créez vos variables S7-1200 en utilisant l'adressage absolu  via la commande "Communication > Variables" (voir la figure ci-dessous).


Figure 05

Tableau 01

Note
Le Service Pack 2 pour WinCC flexible 2008 est disponible notamment dans le FAQ Nr: 38612895.

 ID contribution:38111886   Date:2010-07-06