Descripción: SIMATIC NET Quick Start Collection ofrece ejemplos de programación sencillos que deben facilitar la introducción del usuario en una primera configuración de instalaciones con productos SIMATIC NET.
Los siguientes Links llevan al SIMATIC NET Quick Start Collection. Allí se dispone de ejemplos de programación y documentación sobre PROFINET IO, es decir, para la comunicación entre un controlador IO y un IO Device o un esclavo DP, a través de componentes IWLAN:
Aquí se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación para los siguientes productos SIMATIC NET:
- CPs IE para S7-300 y S7-400
- SCALANCE W, por ejemplo, SCALANCE W788-1PRO, SCALANCE W744-1PRO
- Pasarelas de red, por ejemplo, IWLAN/PB Link PN IO
Conceptos de búsqueda: PROFINET IO Device, controlador PROFINET IO, CP343-1, CP443-1
|