Mostrar lista de artículos
WinCC flexible ES -- Servicio y mantenimiento -- Diagnóstico de fallos
¿Cómo se puede recopilar la información de diagnóstico y del sistema con ayuda de la "herramienta de diagnóstico Simatic" (SDT2012)?
¿Cómo se puede recopilar en un PC central la información de diagnóstico y del sistema de varios PCs, con ayuda de la "Simatic Diagnose Tool" (SDT)?
¿Por qué la configuración de WinCC flexible del PC se estropea después de transferirla a un panel de operador cuando se está usando el antivirus "Kaspersky"?
¿Qué remedios hay cuando no se puede realizar ningún diagnóstico en el equipo de servicio a través del ProAgent?
Micropaneles -- Ajustar sistema -- Transferir proyecto
¿Por qué la configuración de WinCC flexible del PC se estropea después de transferirla a un panel de operador cuando se está usando el antivirus "Kaspersky"?
¿Qué posibilidades de transferencia se dispone en los diferentes paneles de operador?
¿Cómo se puede realizar la retransferencia de proyectos desde un equipo de servicio y qué hay que tener en cuenta para ello?
Panel táctil / Panel de operador -- Ajustar sistema -- Transferir proyecto
¿Cómo se puede transferir una configuración de WinCC (TIA Portal) a un panel de operador a través de MPI/PROFIBUS?
¿Por qué la configuración de WinCC flexible del PC se estropea después de transferirla a un panel de operador cuando se está usando el antivirus "Kaspersky"?
¿Qué posibilidades de transferencia se dispone en los diferentes paneles de operador?
¿Cómo se puede realizar la retransferencia de proyectos desde un equipo de servicio y qué hay que tener en cuenta para ello?
Transferencia de proyectos con una Storage Card
Transferencia de la configuración en equipos basados en Windows
¿Cómo se puede reproducir el teclado del sistema con ayuda de las teclas K o F?
¿Cómo se puede transferir un proyecto de WinCC flexible a un panel basado en Windows, a través de Ethernet?
Configuración de títulos en una imagen de un OP3 con el ProTool V5.2 + SP2
Multi Panel -- Ajustar sistema -- Transferir proyecto
¿Cómo se puede transferir una configuración de WinCC (TIA Portal) a un panel de operador a través de MPI/PROFIBUS?
¿Por qué la configuración de WinCC flexible del PC se estropea después de transferirla a un panel de operador cuando se está usando el antivirus "Kaspersky"?
¿Qué posibilidades de transferencia se dispone en los diferentes paneles de operador?
¿Cómo se puede realizar la retransferencia de proyectos desde un equipo de servicio y qué hay que tener en cuenta para ello?
¿Cómo se puede reproducir el teclado del sistema con ayuda de las teclas K o F?
¿Cómo se puede transferir un proyecto de WinCC flexible a un panel basado en Windows, a través de Ethernet?
Paneles móviles -- Ajustar sistema -- Transferir proyecto
¿Cómo se puede transferir una configuración de WinCC (TIA Portal) a un panel de operador a través de MPI/PROFIBUS?
¿Por qué la configuración de WinCC flexible del PC se estropea después de transferirla a un panel de operador cuando se está usando el antivirus "Kaspersky"?
¿Qué posibilidades de transferencia se dispone en los diferentes paneles de operador?
¿Cómo se puede realizar la retransferencia de proyectos desde un equipo de servicio y qué hay que tener en cuenta para ello?
¿Cómo se puede reproducir el teclado del sistema con ayuda de las teclas K o F?
¿Cómo se puede transferir un proyecto de WinCC flexible a un panel basado en Windows, a través de Ethernet?
Pushbutton Panels -- Montaje y parametrización del hardware -- Crear enlaces
¿Qué posibilidades de transferencia se dispone en los diferentes paneles de operador?
¿Cómo se pueden integrar en un proyecto de WinCC flexible o de WinCC (TIA Portal) los avisos de fallo de un convertidor de frecuencia (SINAMICS y Micromaster)?
¿Por qué la configuración de WinCC flexible del PC se estropea después de transferirla a un panel de operador cuando se está usando el antivirus "Kaspersky"?
¿Cómo se puede crear un enlace directo entre un panel HMI y un convertidor de frecuencia (SINAMICS y Micromaster)?
¿Cómo se puede visualizar en un equipo de servicio WinCC flexible el estado actual de una CPU?
Conexión de paneles PP a través de PROFIBUS-DP por medio de una CP 5431
Conexión de un Pushbutton Panel a un sistema S7-400H a través de un Y-Link
¿Cómo se puede acceder a múltiples sistemas de automatización consecutivamente, desde el WinCC flexible PC-Runtime o desde un panel, utilizando la función del sistema "Enlace conmutable"?
¿Qué archivos GSDML existen para los equipos de servicio en Profinet IO?
¿Qué archivos GSD existen para los equipos de servicio en PROFIBUS DP?
PP7 / PP17 con MPI conectados a PLCs S7 200
Basic Panels -- Montaje y parametrización del hardware -- Setting up connections
¿Cómo se puede transferir una configuración de WinCC (TIA Portal) a un panel de operador a través de Ethernet?
¿Qué ajustes hay que tener en cuenta al conectar un equipo SIMATIC HMI, configurado con el WinCC flexible ES, a una CPU SIMATIC ET 200?
¿Cómo se pueden integrar en un proyecto de WinCC flexible o de WinCC (TIA Portal) los avisos de fallo de un convertidor de frecuencia (SINAMICS y Micromaster)?
¿Cómo se puede integrar un equipo HMI en una red local?
¿Qué posibilidades de transferencia se dispone en los diferentes paneles de operador?
¿Por qué la configuración de WinCC flexible del PC se estropea después de transferirla a un panel de operador cuando se está usando el antivirus "Kaspersky"?
¿Cómo se puede crear un enlace directo entre un panel HMI y un convertidor de frecuencia (SINAMICS y Micromaster)?
¿Cómo se puede visualizar en un equipo de servicio WinCC flexible el estado actual de una CPU?
¿Cómo se puede acceder a múltiples sistemas de automatización consecutivamente, desde el WinCC flexible PC-Runtime o desde un panel, utilizando la función del sistema "Enlace conmutable"?
¿Cómo se puede transferir un proyecto a un panel de operador a través de S7-Routing y el WinCC flexible?
¿Por qué la configuración de WinCC flexible del PC se estropea después de transferirla a un panel de operador cuando se está usando el antivirus "Kaspersky"?
Referencia:
 

Descripción:
Después de transferir un proyecto a un panel de operador, la configuración del PC se estropea o deja de funcionar de forma fiable.
Este comportamiento puede ser causado por el uso del antivirus "Kaspersky". Se produce a partir de la versión V6.0. El deterioro se debe a la actualización de seguridad de "Kaspersky".

Remedio:
El antivirus "Kaspersky" no está liberado para WinCC flexible. Se puede solucionar este comportamiento de la siguiente manera.

  1. Desinatalar o desactivar el antivirus "Kaspersky".
  2. Liberar los procesos "Hmies.exe" y "TransferTool.exe" en el antivirus.

Consideración:
Se dispone de más información sobre el tema de "Antivirus con WinCC flexible" y sobre la compatibilidad de los antivirus probados en la ayuda de sistema de WinCC flexible, bajo:
 "Guía de inicio > Instrucciones de instalación > Instalación > Instalacón de WinCC flexible > Antivirus".

 Nr. de identificación (ID):37986132   Fecha:2009-10-05