Beitragsliste anzeigen
WinCC -- Produktinformationen -- Technische Daten
Welche Unterstützung bietet die Siemens AG, um die FDA-Richtlinien mit den Produkten zu erfüllen?
Welche Unterstützung bietet die Siemens AG, um die FDA-Richtlinien beim Einsatz von WinCC zu erfüllen?
WinCC User Archive -- Produktinformationen -- Technische Daten
Welche Unterstützung bietet die Siemens AG, um die FDA-Richtlinien mit den Produkten zu erfüllen?
Welche Unterstützung bietet die Siemens AG, um die FDA-Richtlinien beim Einsatz von WinCC zu erfüllen?
Warum kann ich im Client-Serverbetrieb das UserArchiv mit Passwortschutz nur eingeschränkt bedienen?
Ist ein SIMATIC WinCC User Archiv mit einer begrenzten Anzahl an Datensätzen (Archivtyp: Begrenzt) ein Umlaufarchiv?
WinCC SIMATIC Logon / AUA -- Produktinformationen -- Informationen zu SIMATIC Logon / Advanced User Administrator
Wie kann bei Einsatz eines Chipkartenlesers beim Ziehen der Chipkarte automatisch ein voreingestellter Benutzer eingeloggt werden?
Welche Unterstützung bietet die Siemens AG, um die FDA-Richtlinien mit den Produkten zu erfüllen?
Welche Unterstützung bietet die Siemens AG, um die FDA-Richtlinien beim Einsatz von WinCC zu erfüllen?
Wie kann mit SIMATIC Logon eine Chipkarte konfiguriert werden, mit der man sich an jedem Rechner lokal anmelden kann?
Warum wird ab WinCC V6.2 kein Gruppenauswahl-Dialog mehr angezeigt?
Wie kann ab SIMATIC Logon V1.4 die Funktion "GetSignature" verwendet werden?
Wie lautet das Standardpasswort des Benutzers "Administrator" im WinCC User Administrator?
Warum wird der angemeldete Benutzer nicht zur Runtime angezeigt?
Wie kann die Windows Bildschirmtastatur von SIMATIC Logon (ab V1.4) durch die ProTool Tastatur ersetzt werden, um während der Runtime nicht auf das Betriebssystem zu gelangen?
Wie kann zur Runtime ein angemeldeter Benutzer überprüft werden, wenn SIMATIC Logon (ab V1.3) verwendet wird?
Wie kann zur Runtime ein angemeldeter Benutzer überprüft werden, wenn SIMATIC Logon bis zur Version V1.2 SP1 verwendet wird?
Wie kann die SIMATIC Logon Dialogbox per C-Script aufgerufen werden?
In WinCC Runtime erscheint anstatt der SIMATIC Logon Box die WinCC Login Box
WinCC / Audit -- Produktinformationen -- Informationen zu WinCC Audit / ChangeControl
Welche Unterstützung bietet die Siemens AG, um die FDA-Richtlinien mit den Produkten zu erfüllen?
Welche Unterstützung bietet die Siemens AG, um die FDA-Richtlinien beim Einsatz von WinCC zu erfüllen?
Wichtiger Hinweis zum Arbeiten mit duplizierten SIMATIC WinCC/Audit V6.0 Projekten
WinCC AddOn's -- Produktinformationen – Informationen zu den WinCC Premium Add-On's
Welche Unterstützung bietet die Siemens AG, um die FDA-Richtlinien mit den Produkten zu erfüllen?
Welche Unterstützung bietet die Siemens AG, um die FDA-Richtlinien beim Einsatz von WinCC zu erfüllen?
Wie kann auf einer WinCC Operator Station eine Diagnose aller angeschlossenen S7-400 CPUs durchgeführt werden?
Wie kann von einer WinCC Operator Station aus eine Diagnose aller angeschlossenen PROFINET IO Devices durchgeführt werden?
Wie kann auf einer PCS 7 / WinCC Operator Station eine Diagnose aller angeschlossenen PROFIBUS DP/PA Slaves durchgeführt werden?
Wo gibt es Informationen zu den WinCC Premium Add-ons und weiteren nützlichen Tools?
Welche Unterstützung bietet die Siemens AG, um die FDA-Richtlinien beim Einsatz von WinCC zu erfüllen?
Bestellnummer:

Beschreibung:
Eine allgemeine Beschreibung zum Thema Food and Drug Administration finden Sie unter der Beitrags-ID: 37939948.

Lösungen in WinCC:
WinCC bietet folgende Möglichkeiten bzw. Lösungen, um die FDA-Richtlinien zu erfüllen:

  • Zugriffsschutz
  • Audit Trail
  • Archivieren und Abrufen archivierter Daten
  • Elektronische Unterschrift

Zugriffsschutz:
Der Zugriffsschutz wird mit dem Software-Paket SIMATIC Logon sichergestellt.
Nachfolgend werden einige Beispiele der erfüllten Anforderungen beschrieben:

  • Zentrale Verwaltung der Benutzer (Einrichten, Deaktivieren, Sperren, Entsperren, Zuordnen zu Benutzergruppen) erfolgt durch den Administrator.
  • Eindeutige Kombination von Benutzerkennung (User-ID) und Passwort.
  • Definition von Zugriffsberechtigungen für Gruppen und Benutzer.
  • Passwortalterung
  • Initialpasswort
  • Der Benutzer wird automatisch nach einer einstellbaren Anzahl von fehlerhaften Anmeldeversuchen gesperrt und kann nur durch den Administrator wieder entsperrt werden.
  • Automatisches Abmelden
  • Log-Funktionen

Weitere Informationen zu SIMATIC Logon finden Sie hier.

Audit Trail:
Das Audit Trail wird durch die Option WinCC/Audit sichergestellt. WinCC/Audit dient der Überwachung von Bediener-Aktivitäten im Runtime-Betrieb und während der Engineering-Phase.
Nachfolgend werden einige Beispiele der erfüllten Anforderungen beschrieben:

  • Prozessdaten (z. B. definierte Prozesswerte und definierte Prozess- oder Bedienmeldungen) werden gespeichert, ohne dass der Bediener die Möglichkeit hat, Änderungen vorzunehmen.
  • Relevante Änderungen, die vom Bediener im Prozessvisualisierungssystem im laufenden Betrieb ausgeführt werden, sind in einem Audit Trail aufgezeichnet.
  • Änderungen in der Benutzerverwaltung werden von WinCC/Audit mitgezeichnet.

Weitere Informationen zu WinCC/Audit finden Sie hier.

Archivieren und Abrufen archivierter Daten:
WinCC bietet ein konfigurierbares und skalierbares Archivierungskonzept. Mit WinCC ist es durch lokale Archive möglich, Meldungen und Prozesswerte aufzuzeichnen. Über die gesamte Dauer der Aufbewahrung ist es möglich, die gesammelten Daten aufzurufen. Eine weitere Möglichkeit bietet das WinCC Premium Addon "PM Quality". Weitere Informationen zum WinCC Premium Addon "PM Quality" erhalten Sie hier.

Elektronische Unterschrift:
SIMATIC Logon bietet eine Schnittstelle (API) zur Konfiguration der elektronischen Unterschrift in WinCC. Die Elektronische Unterschrift wird durch SIMATIC Logon sichergestellt. Es werden hierbei auch das Passwort und die Benutzerkennung abgefragt.

Weiterführende Informationen:
Unter dem folgenden Link erhalten Sie weitere Informationen zum Thema GMP (Good Manufacturing Practice, gute Herstellungspraktiken).
GMP -Webcast & Testiminials

Suchbegriffe:
Zertifikat, Bestimmungen, Gesetze

 Beitrags-ID:37940022   Datum:2011-08-05 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour