|
Descrizione
Nel file Excel allegato si trova un elenco di segnalazioni di sistema e di guida del processo che possono comparire nel sistema di segnalazione di un sistema OS-Runtime. Queste segnalazioni vengono generate non solo dal sistema base PCS 7, ma bensì anche dalle opzioni PCS 7 (come p. es. SIMATIC BATCH opp. SIMATIC Maintenance Station).
Per ogni segnalazione sono state definite, per quanto possibile, una o più misure che devono essere di supporto nell'eliminazione della segnalazione ed eventualmente evitarla in futuro.
Il file Excel è realizzato bilingue (inglese/tedesco). Tramite il corrispondente pulsante è possibile scegliere la lingua desiderata. Tramite il pulsante "All" si possono visualizzare le due lingue contemporaneamente.
PCS 7 System message ( 2756 KB )
Avvertenza
Questo elenco è stato realizzato con PCS 7 Versione V7.1 e le opzioni con esso rilasciate. La maggioranza delle segnalazioni possono comparire anche nelle versioni precedenti. Anche là devono essere valide le misure indicate.
|