afficher la liste des articles
ES - SIMATIC Manager -- Création de programmes -- CFC - Appeler des blocs et des fonctions
Quelle est la signification du message d'erreur "Le FCxyz est en dehors de la plage utilisateur" lors de la compilation d'un programme ?
Pourquoi le tampon de messages WinCC se remplit-il si rapidement ?
Les numéros des blocs de données d'instance des CFC peuvent-ils changer durant la configuration ?
Comment configurer des messages additionnels avec du texte et des valeurs de message-associé dans le CFC ?
Connexion incorrecte du bloc CPM dans les types de variables process suivants: PIDCTRL_ConPerMon, PIDCTRL_DistComp, PIDCTRL_GainSched!
Dans le CFC Elimination de blocs SIMATIC PCS 7 V6.x
Créer un OB spécial avec un bloc MSG_CSF
Que faut-il respecter lors de la configuration de blocs d'alarme ?
Comment éditer un Texte de message 5 jusqu'au Texte de message 10 du bloc ALARM_8P dans SIMATIC PCS 7 V6.x ?
Classes d'événement d'un FB sous SIMATIC PCS 7 V6.x
Pourquoi le tampon de messages WinCC se remplit-il si rapidement ?
Nº de référence:

Cause :
Dans un bloc générant des messages par insertion de plusieurs ALARM_8P, le bloc ALARM_8P est appelé plusieurs fois avec les mêmes identificateurs symboliques (tag). Cela provoque le débordement du tampon de messages WinCC.

Solution:
Appelez toujours chaque bloc ALARM_8P par un identificateur symbolique que vous avez spécifiquement déclaré dans l'entête du bloc.
La procédure pour configurer ceci dans SCL est décrite dans l'article ID 1027414.


 ID contribution:376169   Date:2010-07-09