afficher la liste des articles
PROFIBUS general -- Informations sur les produits -- Description du système
Quels connecteurs PROFIBUS peuvent être utilisés en Zone 1 ou en Zone 2 ?
Comportement au démarrage d-une configuration DP après reprise secteur.
Paramètre n° ID du Réseau maître DP
Défaillance d'un maître dans un réseau multi-maître.
PRB-Checker avec le paramétrage de langue Windows en allemand (Suisse)
Erreur de bus sporadique avec des OP dans une configuration DP avec un maître S5.
Phase de connexion et de déconnexion (Rack central et rack décentralisé)
Comparaison des termes utilisées entre PROFIBUS et PROFINET
Comparaison de PROFINET et de PROFIBUS
Mise en oeuvre de communication S7, MPI, FDL ou FMS dans un système maître PROFIBUS et réalisée via un Power-Rail-Booster
Changement de la norme EN50170 en DPV1
Quels produits peuvent être utilisés dans un segment RS 485-IS ?
Quelles sont les options possibles sur PROFIBUS avec l'utilisation du Testeur de Matériel BT200 ?
Quelle terminologie est utilisée dans la communication PROFIdrive cyclique ?
Quels sont les manuels techniques sur le répéteur de diagnostic et le répéteur RS 485 disponibles et téléchargeables sur le site de Support Online Industry ?
Communication entre deux IM151 CPU
Comment imprimer sur une seule page la topologie réseau que le répéteur de diagnostic a déterminé ?
Transfert de clef de registration sur une autre PG/PC
Comportement au démarrage d-une configuration DP après reprise secteur.
Nº de référence:

DESCRIPTION DU PROBLEME :
La configuration DP ne redémarre pas après reprise secteur.

REPONSE:
Procédez de la façon suivante :

  1. Séquence de démarrage : Premièrement, mettez les esclaves sous tension, puis le maître.
    Au démarrage, le maître paramètre et confiture tous les esclaves. Le paramétrage et la configuration doivent être exécutes avant de commencer à envoyer des données (autres que celle de config./paramétrage) sur le réseau. Si un esclave ne se trouve pas sur le réseau au moment du paramétrage ou de la configuration, alors il n’y aura pas de communication avec cet équipement.
  2. Séquence d’arrêt : Premièrement, mettez le maître hors tension, puis les esclaves.
    Si vous éteignez d’abord les esclaves, une erreur d’accès a la périphérie (AAE) est remontée dans la CPU. Ceci a pour effet de faire passer la CPU en STOP sur défaut d’accès a la périphérie. Cela veut dire que juste avant de détecter une coupure secteur, une erreur est apparue. Il n’est donc pas possible a la CPU de redémarrer automatiquement lors de la reprise secteur, car une erreur est apparue juste avant la coupure secteur. Comme au démarrage, la CPU évalue son état précèdent (avant la coupure secteur), et qu’en l’occurrence il était "STOP " à cause de l’erreur d’accès a la périphérie, la CPU reste en STOP lorsque le secteur revient. On doit effectuer un redémarrage complet avec l’interrupteur pour éliminer ce défaut.

Comment éviter ces problèmes :

On peut soit définir une procédure d’arrêt manuel et coordonné pour s’assurer que les spécifications décrites ci dessus sont bien respectées, soit mettre un relais temporise pour obtenir le même effet.

 ID contribution:37454   Date:1998-06-25