|
Descrizione
Le seguenti cause possono portare a che nella Gestione periferiche le unità SIMATIC NET PCI opp. PCIe non vengano riconosciute:
Se nella Gestione periferiche le unità SIMATIC NET PCI opp. PCIe vengono riconosciute con il punto esclamativo giallo, allora alla scheda non viene associata alcuna area di memoria. In questo caso installare il driver per il chipset della scheda madre.
Impostazione del BIOS per la sequenza di ricerca
Verificare l'impostazione del BIOS relativamente alla sequenza di ricerca ed eventualmente modificarla.
- Impostazione del BIOS per scheda madre con scheda grafica onboard.
Se nel PC si impiega una scheda madre con scheda grafica onboard e l'impostazione per la sequenza di ricerca è "AUTO", allora l'impostazione di base per la sequenza di ricerca è: PCIe, scheda grafica onboard.
Ci sono sistemi BIOS, che disinseriscono lo slot PCIe-X16, se non è stata innestata una scheda grafica. Verificare la scheda grafica onboard. Se si utilizza una scheda grafica addizionale, allora disinserirla.
- Impostazione nel BIOS per la scheda madre senza scheda grafica onboard
C'è nel PC si utilizza una scheda madre con scheda grafica onboard e l'impostazione per la sequenza di ricerca è "AUTO", allora l'impostazione di base per la sequenza di ricerca è: PCI, PCIe-X16-1, PCIe-X16-2.
Nel BIOS installare in modo esplicito il posto connettore dell'unità SIMATIC PCI opp. PCIe.
Conflitto di indirizzi con la scheda grafica
Se le aree indirizzi per le unità SIMATIC PCI opp. PCIe nel BIOS non sono note opp. vengono assegnate due volte, così che si arriva ad un conflitto di indirizzi con la scheda grafica, allora installare il driver originale della scheda grafica.
Ricerca
IE PC CP, CP1612, CP1613 A2, CP1623, CP1616, CP5611 A2, CP5621, CP5613 A2, CP5614 A2, installazione, installare
|