afficher la liste des articles
S7-300 CPU 31x -- Informations sur les produits -- Déterminer les performances et les quantités
Combien de liaisons et de contrats de communication sont pris en charge simultanément par le SIMATIC S7-300 ou le S7-400 ?
Quelles ressources de liaisons sont occupées dans la CPU S7-300 pour les liaisons ou les services de communication des CP Industrial Ethernet ?
Quelles sont les limites systèmes pour les CPU F en nombre de communications sécurisées bidirectionnelles via des liaisons S7 ?
Comment peut-on déterminer la taille de la mémoire de chargement et de la mémoire de travail ?
Quelles sont les limitations en nombre de tâches actives dans les communications avec les SFC 58 / SFC 59 ou les SFB 52 / SFB 53 via PROFIBUS-DP et PROFINET IO ?
Où trouver des informations sur les vitesses de transmission sur PROFIBUS ou Industrial Ethernet ?
Qu'est ce qu'une alarme de processus, et comment fonctionne-t-elle dans un système S7-300 ?
Avec combien d'OPs au maximum, une CPU S7-300 peut-elle communiquer ?
Que doit-on faire lorsque la consommation des modules d'un rack dépasse la puissance admissible par le bus fond de panier de la CPU?
Est-ce que la communication PROFIBUS DP occupe des ressources de liaisons?
Combien de modules CP peuvent être connectés au maximum dans une station SIMATIC S7-300/400 ?
Pourquoi la liaison vers l'OP s'interrompt sur un SIMATIC S7 connecté, lorsque j'appelle les fonctions de diagnostic avec la PG ou lorsque je transfère des blocs ?
Combien de points d'arrêt peut-on insérer dans un programme pour le déboguer ?
S7-400 CPU 41x -- Informations sur les produits -- Déterminer les performances et les quantités
Comment peut-on influencer la taille de la mémoire de travail librement disponible d'une CPU SIMATIC S7-400 ?
Combien de liaisons et de contrats de communication sont pris en charge simultanément par le SIMATIC S7-300 ou le S7-400 ?
Quelles ressources de liaisons sont occupées dans la CPU S7-400 pour les liaisons ou les services de communication des CP Industrial Ethernet ?
Combien de points d'arrêt peut-on insérer dans un programme pour le déboguer ?
Quelles sont les limites systèmes pour les CPU F en nombre de communications sécurisées bidirectionnelles via des liaisons S7 ?
Comment peut-on déterminer la taille de la mémoire de chargement et de la mémoire de travail ?
Où trouver des informations sur les vitesses de transmission sur PROFIBUS ou Industrial Ethernet ?
Qu'est ce qu'une alarme de processus, et comment ces alarmes fonctionnent-elles dans un système S7-400 ?
Quelles sont les limitations en nombre de tâches actives dans les communications avec les SFC 58 / SFC 59 ou les SFB 52 / SFB 53 via PROFIBUS-DP et PROFINET IO ?
Comment peut-on déterminer la taille de la mémoire de chargement et de la mémoire de travail ?
Nº de référence:

Description:
L'exemple suivant illustre la manière de déterminer la taille de vos mémoires de chargement et de travail à partir de votre projet pour évaluer, par exemple, la taille de la carte mémoire à utiliser.

  1. Ouvrez le projet et sélectionnez le répertoire des blocs.
     
  2. Clic droit de souris et choisissez "Propriétés de l'objet".


    Figure 01
     
  3.  Au niveau de la nouvelle fenêtre choisissez l'onglet "Blocs".


    Figure 02
     
  4. La taille dans la mémoire de chargement s'obtient maintenant par addition du programme utilisateur et des données système ( marquage rouge ).
    par exemple. 428 octets + 710 octets = 1138 octets
    La carte mémoire enfichée dans la CPU S7 doit disposer au moins de cette capacité.
     
  5. La taille utilisée dans la mémoire de travail de la CPU est directement indiquée ( marquage jaune ).

Mots-clés :
Taille mémoire, MMC, MC

 ID contribution:36981866   Date:2009-08-26