Description :
Power over Ethernet (PoE) est un mode d'alimentation pour les composants réseau selon IEEE 802.3af ou 802.3at. En PoE, l'énergie et les données sont transférées via les câbles Ethernet qui relient chacun des composants réseau. Un câble d'alimentation n'est donc pas nécessaire, ce qui permet de réduire les coûts d'installation et de maintenance. PoE peut être utilisé sur tous les composants réseau qui nécessitent peu d'énergie (max. 12,95 Watt).
Selon le standard IEEE 802.3af, en 10Base-T et 100Base-TX, deux paires de brins du câble Ethernet sont utilisées pour l'alimentation.
Selon le standard IEEE 802.3at, en 1000Base-T, les quatre paires de brins du câble Ethernet sont utilisées pour l'alimentation.
En PoE, il existe deux méthodes d'alimentation :
- Méthode 1: brins redondants
En Fast-Ethernet, les paires de brins 1, 2 et 3, 6 sont utilisées pour la transmission des données. Les paires 4, 5 et 7, 8 sont alors utilisées dans ce cas pour l'alimentation. Si le câble Ethernet ne possède que 4 brins, l'alimentation est modulée sur les brins 1, 2, et 3, 6 (cf. "Phantom power").
Avec cette méthode, l'alimentation selon 802.3af se fait via deux paires de brins du câbles Ethernet.
- Méthode 2: Phantom power
Avec la méthode Phantom Power, l'alimentation se fait via les paires de brins qui transmettent également les données, c'est-à-dire que l'alimentation est modulée sur les câbles de données. En Gigabit, selon IEEE 802.3at, les 8 brins du câble Ethernet sont utilisés pour la transmission des données et pour l'alimentation. En 10/100 MBit/s, selon 802.3af, 4 brins du câble Ethernet sont utilisés pour la transmission de données et pour l'alimentation.
En PoE, il existe des fournisseurs d'énergie (Power Source Equipment, PSE) et des consommateurs d'énergie (Power Devices, PD).
Un consommateur (PD) doit supporter aussi bien la méthode 1 que la méthode Phantom Power via brins redondants.
Un fournisseur (PSE) peut alimenter un consommateur (PD) soit via:
- brins redondants ou
- Phantom Power ou
- brins redondants et Phantom Power.

Figure 01
Exemple de consommateurs (PD) :
- Points d'accès et modules client SCALANCE W-700 ainsi que les caméras IP, par exemple CFMC1315 et CCMS1315
Ils prennent en charge la fourniture de l'alimentation depuis Power-over-Ethernet (PoE), c'est-à-dire que ce sont des équipements consommateur PoE (PD). Les points d'accès et les modules clients SCALANCE W-700 sont validés pour IEEE 802.3af en tant que PD. Les points d'accès SCALANCE W peuvent être alimentés par un PSE selon IEEE 802.3at, car le standard IEEE 802.3at est compatible de manière descendante avec IEEE 802.3af.
Exemple de fournisseurs (PSE) :
- Switchs Industrial Ethernet SCALANCE X108 PoE, XR324-4M PoE et X308-2M PoE
Ils permettent d'alimenter des équipements via les câbles Ethernet à l'aide de Power-over-Ethernet (PoE) selon IEEE 802.3at, c'est-à-dire qu'en tant que fournisseurs, ils génèrent l'alimentation.
Note : Dans le manuel de configuration SIMATIC NET SCALANCE W700, vous trouverez au chapitre 5.2 un aperçu des composants SCALANCE W qui, après la refonte matérielle, prennent en charge la fonction "Power over Ethernet". Vous trouverez ce manuel dans l'article ID: 42784493. |