afficher la liste des articles
WinCC flexible ES -- Travailler avec des projets -- Creating, editing, archiving and copying projects
Quels sont les articles disponibles sur Internet pour la migration vers STEP 7 V11 et WinCC V11 (TIA Portal) ?
Comment ajuster la largeur des colonnes des objets de vue dans WinCC flexible ?
Comment peut-on empêcher dans WinCC flexible, l’adaptation automatique de la taille des vues et des objets des vues lors du changement de résolution de l’écran (éventuellement lors du passage en Widescreen)?
Comment activer la protection d'accès pour un projet STEP7 et établir un utilisateur comme éditeur de projet ?
Comment intégrer un projet WinCC flexible dans STEP 7 ?
Comment faire pour utiliser une seule et même configuration WinCC flexible sur plusieurs automates différents ?
Quelles sont les solutions pour travailler avec différentes versions de WinCC flexible ?
Quels problèmes peuvent apparaitre quand le fichier "log.LDF" pour un projet WinCC flexible n’est plus disponible?
Pourquoi WinCC flexible s’arrête-t-il automatiquement après avoir démarré?
Comment enregistrer des projets/des bibliothèques WinCC flexible dans le format de projets / de bibliothèques d'une version WinCC flexible précédente ?
Comment effacer des variables ou des objets inutilisés dans un projet WinCC flexible ?
Quels sont les possibilités dont on dispose pour pouvoir copier des vues provenant d'un projet WinCC flexible vers un autre Projet WinCC flexible ?
Copie de projet HMI intégré au SIMATIC STEP7 au niveau fichier
Comment peut-on ouvrir un projet WinCC Flexible 2005 intégré au STEP7 plus rapidement ?
Comment effectue-t-on l'archivage d'un projet dans WinCC flexible et quels sont les fichiers nécessaires ?
Comment faire un transfert inverse d'un projet sur un pupitre opérateur et quelles sont les précautions à prendre ?
Quelles sont les possibilités de transfert selon les différents pupitres opérateurs ?
Quels problèmes peuvent apparaitre quand le fichier "log.LDF" pour un projet WinCC flexible n’est plus disponible?
Nº de référence:

Explication :
Quand vous créez un nouveau projet WinCC flexible, WinCC flexible génère différents fichiers.

Les deux fichiers les plus importants sont :

  • PROJECT_1.hmi
  • PROJECT_1_log.LDF

Quand vous copiez, envoyez, archivez, etc.., un projet, vérifiez qu'au moins ces deux fichiers appartenant au même projet sont toujours disponibles.

Quand un projet est de nouveau désarchivé puis ouvert, alors les fichiers effacés sont de nouveau automatiquement générés.
Pour pouvoir effectuer cela correctement, la présence du fichier "PROJECT_1_log.LDF" est impérative.

Si vous avez effacé par inadvertance le fichier "PROJECT_1_log.LDF" ou si vous ne possédez pas les deux fichiers décrits ci-dessus alors vous obtiendrez le message suivant lors de l’ouverture du projet :

  • Impossible de se connecter à la base de données … au serveur SQL. Veuillez-vous assurer que les fichiers  *.hmi et _log.ldf correspondent.

Adressez-vous dans ce cas à notre Customer Support. Dans certains cas, nous auront la possibilité de réparer le projet.

Si vous avez des questions sur l’archivage de projets, consultez l’article ID 21896449.

 ID contribution:36727661   Date:2009-08-27