|
Produktinformation In diesem Beitrag finden Sie alle SIMATIC HMI Panels, die durch die Klassifikationsgesellschaften eine Schiffbau-Zulassung erhalten haben.
Inhalt
- Informationen zur Schiffbau-Zulassung
- Aktuelle HMI Panels mit Schiffbau-Zulassung
- Typgestrichene HMI Panels mit Schiffbau-Zulassung
Beachten Sie vor dem Einbau des Panels, ob das Panel im Zertifikat gelistet ist und ob ggf. noch bauartbedingte Änderungen vorzunehmen sind. Ohne diese Änderung besitzt das Panel keine Schiffbau-Zulassung.
1. Informationen zur Schiffbau-Zulassung Die Einteilung von Schiffen in eine Schiffsklassifikation erfolgt durch Klassifikationsgesellschaften. Die Klassifikation von Schiffen ist Voraussetzung für die Zulassung zur Handelsmarine und auch Voraussetzung um das Schiff und die Ladung zu versichern. Die SIMATIC HMI Panels sind u. a. bei den folgenden Klassifikationsgesellschaften zugelassen:
| Kurzzeichen |
Klassifikationsgesellschaft |
Land |
| ABS |
American Bureau of Shipping |
USA |
| BV |
Bureau Veritas |
Frankreich |
| DNV |
Det Norske Veritas |
Norwegen |
| GL |
Germanische Lloyd |
Deutschland |
| LRS |
LIoyd's Register of Shipping |
Großbritannien |
| NK |
Nippon Kaiji Kyokai |
Japan |
| PRS |
Polski Rejestr Statków |
Polen |
| RINA |
Registro Italiano Navale |
Italien |
| RMRS |
Russian Maritime Register of Shipping |
Russland |
| CCS |
China Classification Society |
China |
2. Aktuelle HMI Panels mit Schiffbau-Zulassung Folgende Panels sind von den verschiedenen Schiffsbauklassifikationsgesellschaften zugelassen:
Hinweis
Beachten Sie, dass beispielsweise bei einigen Panels ein zusätzlicher EMV-Filter oder auch Blitzschutz für die Stromversorgung benötigt wird, damit diese Panels zugelassen sind. Einzelheiten über die Schiffsbauzulassung entnehmen Sie bitte aus dem entsprechenden Zertifikat.
Die Panels in der folgende Tabelle werden momentan von Siemens vertrieben:
3. Typgestrichene HMI Panels mit Schiffbau-Zulassung
Folgende Panels sind von den verschiedenen Schiffsbauklassifikationsgesellschaften zugelassen:
Hinweis
Beachten Sie, dass beispielsweise bei einigen Panels ein zusätzlicher EMV-Filter oder auch Blitzschutz für die Stromversorgung benötigt wird, damit diese Panels zugelassen sind. Einzelheiten über die Schiffsbauzulassung entnehmen Sie bitte aus dem entsprechenden Zertifikat.
Die Panels in der nachfolgenden Tabelle sind typgestrichen und können teilweise nicht mehr als Neuteile bezogen werden:
Ergänzende Suchbegriffe Klassifikation, Schiffsbauzulassung, Schiffsbauzulassungen
|